Sicherheitsanweisungen#
Info
In diesem Kapitel finden Sie Übersetzungen aller Sicherheitshinweise des Typs „Warnung“ und „Achtung“. Die ausführlichen Sicherheitsanweisungen zu einem bestimmten Produkt finden Sie in der englischen Version der Sicherheitsanweisungen.
Basler haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts und Missachtung der Sicherheitsanweisungen entstehen.
Kameras#
Flächen- und Zeilenkameras#
Basler ace, ace 2 und racer 2 S Kameras#
WARNUNG: Stromschlag- und Brandgefahr
Nicht zugelassene Netzteile können Stromschläge, Brände oder beides verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) oder ES1 (Class 1 Electrical Source) und PS2 (Class 2 Power Source) entsprechen.
- Wenn Sie einen Hub oder Switch mit Stromversorgung verwenden, muss dieser die oben genannten Anforderungen erfüllen.
ACHTUNG: Bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können Verbrennungen oder Schäden an der Kamera entstehen.
Der Betrieb der Kamera bei Temperaturen außerhalb des in der Kameraspezifikation angegebenen Bereichs verursacht folgende Probleme:
- Das Kameragehäuse wird heiß und kann beim Berühren Verbrennungen verursachen.
- Die Kamera kann beschädigt werden.
- Die Lebensdauer der Kamera wird verkürzt.
- Die Bildqualität kann sich verschlechtern.
Sie müssen für eine ausreichende Wärmeableitung sorgen. Weitere Informationen finden Sie unter Effektive Wärmeableitung.
Basler boost und racer 2 L Kameras#
WARNUNG: Stromschlag- und Brandgefahr
Nicht zugelassene Netzteile können Stromschläge, Brände oder beides verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) oder ES1 (Class 1 Electrical Source) und PS2 (Class 2 Power Source) entsprechen.
WARNUNG: Verletzungsgefahr
Wenn die Kamera nicht ordnungsgemäß befestigt wird, können schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden an der Kamera die Folge sein.
Aufgrund der Größe und des Gewichts der Kamera besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen und einer Beschädigung der Kamera, wenn die Kamera aus einer bestimmten Höhe herabfällt.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera mit mindestens zwei Schrauben an einem geeigneten Montagegestell befestigt wird.
Informationen zu Befestigungspunkten und Schraubenlochgrößen finden Sie im Kapitel zu Ihrem Kameramodell.
Basler dart Kameras#
WARNUNG: Stromschlaggefahr
Nicht zugelassene Netzteile können einen Stromschlag verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) entsprechen.
- Wenn Sie einen Hub oder Switch mit Stromversorgung verwenden, muss dieser den Anforderungen gemäß SELV und LPS entsprechen.
WARNUNG: Brandgefahr
Nicht zugelassene Netzteile können Brände und Verbrennungen verursachen.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) entsprechen.
- Wenn Sie einen Hub oder Switch mit Stromversorgung verwenden, muss dieser den Anforderungen gemäß LPS entsprechen.
ACHTUNG: Bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können Verbrennungen entstehen, oder die Kamera kann abschalten.
Der Betrieb des Kameramoduls bei Temperaturen außerhalb des in der Kameraspezifikation angegebenen Bereichs verursacht folgende Probleme:
- Das Kameramodul wird heiß und kann beim Berühren Verbrennungen verursachen.
- Der Betrieb des Kameramoduls ohne Wärmeableitung kann zu einer Abschaltung des Kameramoduls zum Schutz der elektrischen Komponenten führen.
- Die Lebensdauer des Kameramoduls wird verkürzt.
Sorgen Sie für ausreichende Wärmeableitung. Weitere Informationen finden Sie unter Effektive Wärmeableitung.
Basler pulse Kameras#
WARNUNG: Stromschlaggefahr
Nicht zugelassene Netzteile können einen Stromschlag verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) entsprechen.
- Wenn Sie einen Hub oder Switch mit Stromversorgung verwenden, muss dieser den Anforderungen gemäß SELV und LPS entsprechen.
WARNUNG: Brandgefahr
Nicht zugelassene Netzteile können Brände und Verbrennungen verursachen.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) entsprechen.
- Wenn Sie einen Hub oder Switch mit Stromversorgung verwenden, muss dieser den Anforderungen gemäß LPS entsprechen.
Basler racer 2 XL Kameras#
WARNUNG – Sicherheitsanweisungen zu Lasergeräten
Gültig für ein CoaXPress-over-fiber-System. Um Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie stets die folgenden Sicherheitsanweisungen:
Glasfaseranschlüsse senden Laserstrahlung im Infrarotbereich aus. Laserstrahlung ist nicht sichtbar und kann zu Augenschäden führen, wenn die Augen direkt damit in Berührung kommen. Blicken Sie niemals in offene Glasfaserenden oder aktive optische Anschlüsse. Trennen Sie vor jeder Installation, Wartung oder Reinigung die Verbindung oder schalten Sie das Gerät sicher ab. Faserreste müssen sorgfältig entsorgt werden.
3D-Kameras#
Basler blaze Kameras#
WARNUNG: Stromschlag- und Brandgefahr
Netzteile und Stromkreise, die nicht den erforderlichen Anforderungen entsprechen, können Stromschläge, Brände oder beides verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) oder ES1 (Class 1 Electrical Source) und PS2 (Class 2 Power Source) entsprechen.
- Alle elektrischen Stromkreise, die an die opto-gekoppelten I/O-Leitungen angeschlossen sind, müssen die Anforderungen gemäß ES1 (Class 1 Electrical Source) und PS1 (Class 1 Power Source) erfüllen.
WARNUNG: Sicherheitsanweisungen zu Lasergeräten
Um Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie stets die folgenden Sicherheitsanweisungen:
- Die Kamera enthält keine wartbaren Teile. Unbefugte Modifikationen oder der Betrieb im vollständig oder teilweise zerlegten Zustand sind untersagt.
- Die Kamera muss mit Vorsicht behandelt werden. Schützen Sie sie vor jeglichen Umgebungsbedingungen, die außerhalb der Spezifikationen liegen. Lassen Sie sie nicht fallen, und schützen Sie sie vor heftigen Stößen, extremen Temperaturen, intensiven Vibrationen und Feuchtigkeit.
- Wenn Grund zur Annahme besteht, dass ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist, setzen Sie die Kamera außer Betrieb, und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigte Benutzung. Insbesondere in folgenden Situationen ist ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich:
- Die Kamera weist sichtbare Schäden auf (insbesondere an einem Diffusor oder am Deckglas der Laseröffnung).
- Die Kamera funktioniert nicht mehr bestimmungsgemäß.
WARNUNG: Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn ein Diffusor Anzeichen von Schäden aufweist.
Wenn ein Diffusor fehlt oder beschädigt ist, kann die Emission die sicheren Grenzwerte eines Laserprodukts der Klasse 1 überschreiten.
In diesem Fall ist ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich. Insbesondere besteht selbst bei kurzfristiger Exposition das Risiko thermisch bedingter Verletzungen der Netzhaut und Hornhaut des Auges. Außerdem besteht die Möglichkeit von Langzeitbeeinträchtigungen der Augenlinse (Kataraktogenese).
WARNUNG: Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn das Abdeckglas vor der Laseröffnung Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
Wenn das Glas beschädigt wurde, ist ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich. Insbesondere besteht die Gefahr von Verbrennungen an der Haut oder im vorderen Bereich des Auges.
WARNUNG: Verletzungsgefahr
Wenn die Kamera nicht ordnungsgemäß befestigt wird, können schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden an der Kamera die Folge sein.
Aufgrund der Größe und des Gewichts der Kamera besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen und einer Beschädigung der Kamera, wenn die Kamera aus einer bestimmten Höhe herabfällt.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera mit mindestens zwei M4-Schrauben an einem geeigneten Montagegestell befestigt wird.
- Das Gewinde muss mindestens 5 mm und höchstens 6 mm eingreifen.
Informationen zu Befestigungspunkten und Schraubenlochgrößen finden Sie im Kapitel zu Ihrem Kameramodell.
ACHTUNG: Allergiewarnung
Die Nickelbeschichtung von Kameras des Typs Basler blaze kann Allergien oder allergische Reaktionen verursachen.
- Wenn Sie bereits eine Nickelallergie haben, vermeiden Sie den Kontakt.
- Um die Entwicklung einer Allergie zu verhindern, vermeiden Sie längeren Hautkontakt.
- Halten Sie sich an die Arbeitsschutzbestimmungen.
Basler Stereo ace Kameras#
WARNUNG: Stromschlag- und Brandgefahr
Netzteile und Stromkreise, die nicht den erforderlichen Anforderungen entsprechen, können Stromschläge, Brände oder beides verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) oder ES1 (Class 1 Electrical Source) und PS2 (Class 2 Power Source) entsprechen.
- Alle elektrischen Stromkreise, die an die opto-gekoppelten I/O-Leitungen angeschlossen sind, müssen die Anforderungen gemäß ES1 (Class 1 Electrical Source) und PS1 (Class 1 Power Source) erfüllen.
WARNUNG: Verletzungsgefahr
Wenn die Kamera nicht ordnungsgemäß befestigt wird, können schwere oder tödliche Verletzungen und Schäden an der Kamera die Folge sein.
Aufgrund der Größe und des Gewichts der Kamera besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen und einer Beschädigung der Kamera, wenn die Kamera aus einer bestimmten Höhe herabfällt.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera mit mindestens drei M5-Schrauben an einem geeigneten Montagegestell befestigt wird.
- Das Gewinde muss mindestens 5 mm und höchstens 6 mm eingreifen.
Informationen zu Befestigungspunkten und Schraubenlochgrößen finden Sie im Kapitel zu Ihrem Kameramodell.
Objektive#
WARNUNG: Gefahr von Augenverletzungen
Schauen Sie nicht durch das Objektiv in die Sonne oder in andere intensive Lichtquellen. Dies kann zu Augenverletzungen führen.
Beleuchtung#
Basler Camera Lights#
WARNUNG: Stromschlaggefahr
Nicht zugelassene Netzteile können einen Stromschlag verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) entsprechen.
WARNUNG: Stromschlaggefahr
Wenn Sie die Lichteinheit oder die Kabel mit feuchten Händen anschließen oder trennen, besteht Stromschlaggefahr.
- Bauteile dürfen nicht mit feuchten Händen angeschlossen oder getrennt werden.
WARNUNG: Brandgefahr/Stromschlaggefahr
Das nicht genehmigte Zerlegen oder Umbauen des Produkts kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Produkt darf nicht zerlegt oder modifiziert werden.
WARNUNG: Brandgefahr/Stromschlaggefahr
Das Anschließen oder Trennen des Lichtkabels bei eingeschalteter Stromversorgung kann zu Stromkreisschäden, durch Funkenbildung bedingten Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Lichtkabel darf erst nach Ausschalten der Stromversorgung angeschlossen oder getrennt werden.
WARNUNG: Brandgefahr/Stromschlaggefahr
Wenn das Produkt mit Wasser in Kontakt kommt, besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
WARNUNG: Brandgefahr/Stromschlaggefahr
Durch Beschädigung der Kabel des Produkts können Brände, Stromschläge oder beides verursacht werden.
- Bevor Sie das Gerät bewegen, trennen Sie alle Kabel.
WARNUNG: Brandgefahr/Stromschlaggefahr
Durch Ziehen an einem Kabel kann das Kabel beschädigt werden, und es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Trennen Sie Kabel nicht durch Ziehen.
WARNUNG: Brandgefahr
Wenn Sie Rauch, Hitze, Gerüche, Geräusche usw. wahrnehmen und dann das Produkt weiterhin verwenden, kann dies zu Bränden, Stromschlägen oder beidem führen.
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, und schalten Sie die Stromversorgung aus.
WARNUNG: Brandgefahr
Das Eindringen oder Einführen von Fremdstoffen/Fremdkörpern in das Gehäuse kann zu einem Defekt des Produkts oder zu Bränden führen.
- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Gehäuse.
WARNUNG: Brandgefahr
Wenn Sie die Elektroden mit dem falschen Material von Staub oder anderen Fremdstoffen befreien, kann dies zu einem Brand führen.
- Um Staub oder andere Fremdkörper zu entfernen, schalten Sie das Netzteil aus, und verwenden Sie ausschließlich ein trockenes Tuch.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr
Das Produkt erzeugt hohe Temperaturen. Das Berühren des Geräts im eingeschalteten Zustand oder unmittelbar nach dem Ausschalten kann Verbrennungen verursachen.
- Berühren Sie das Gerät nicht, während es eingeschaltet ist oder nachdem es gerade ausgeschaltet wurde.
- Wenn das Produkt in beengten Räumen verwendet werden soll, erzeugen Sie eine Kühlwirkung mit einem Ventilator oder einem anderen Belüftungssystem.
WARNUNG: Gefahr von Augenverletzungen
Die Lichtstrahlung einer LED kann Hornhaut- oder Netzhautschäden verursachen.
- Schauen Sie nie direkt in das Licht einer LED.
Basler Lights#
WARNUNG: Stromschlag- und Brandgefahr
Nicht zugelassene Netzteile können Stromschläge, Brände oder beides verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) oder ES1 (Class 1 Electrical Source) und PS2 (Class 2 Power Source) entsprechen.
- Wenn Sie einen Hub mit eigener Stromversorgung oder ein PSE-Gerät (Power Sourcing Equipment) verwenden, müssen diese die oben genannten Anforderungen erfüllen.
WARNUNG: Gefahr von Augenverletzungen
Wenn Sie direkt in das Licht schauen, können Augenverletzungen die Folge sein.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Das Licht muss vor allen Wartungsarbeiten ausgeschaltet werden.
- Tragen Sie bei der Verwendung von SWIR-Lichtquellen einen geeigneten Augenschutz.
- UV-Strahlung: Tragen Sie bei der Verwendung von UV-Lampen immer einen geeigneten UV-Augenschutz. Gemäß DIN EN 62471, die die photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen festlegt, werden UV-Lampen der Risikogruppe 3 (RG3) zugeordnet. Dies bedeutet, dass UV-Lampen selbst bei kurzer Exposition ein hohes Risiko für akute Schäden mit sich bringen. Sie erfordern strenge Sicherheitsvorkehrungen.
Um sich zu schützen, schauen Sie nicht in die UV-LED-Lampen und setzen Sie die Haut nicht dauerhaft UV-Strahlung aus.
WARNUNG: Brandgefahr
Bei unzureichender Wärmeableitung oder beim Betrieb der Leuchte im Stroboskopmodus mit übermäßigem Tastverhältnis kann die Oberflächentemperatur auf über 60 °C (140 °F) ansteigen. Dabei besteht Brandgefahr.
- Sorgen Sie für ausreichende Wärmeableitung. Dazu sollte die Leuchte so eingebaut werden, dass sie eine gute thermische Verbindung hat.
- Halten Sie die Lichtquelle jederzeit von brennbaren Materialien fern.
Basler Light Controllers#
WARNUNG: Brandgefahr/Stromschlaggefahr
Das nicht genehmigte Zerlegen oder Umbauen des Produkts kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Produkt darf nicht zerlegt oder modifiziert werden.
Wenn das Produkt mit Wasser in Kontakt kommt, besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
Das Anschließen oder Trennen des Lichtkabels bei eingeschalteter Stromversorgung kann zu Stromkreisschäden, durch Funkenbildung bedingten Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Lichtkabel darf erst nach Ausschalten der Stromversorgung angeschlossen oder getrennt werden.
Durch Beschädigung der Kabel des Produkts können Brände, Stromschläge oder beides verursacht werden.
- Bevor Sie das Gerät bewegen, trennen Sie alle Kabel.
WARNUNG: Stromschlaggefahr
Wenn Sie den Controller oder die Kabel mit nassen Händen anschließen oder trennen, besteht Stromschlaggefahr.
- Bauteile dürfen nicht mit feuchten Händen angeschlossen oder getrennt werden.
Nicht zugelassene Netzteile können einen Stromschlag verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) entsprechen.
WARNUNG: Brandgefahr
Wenn Sie Rauch, Hitze, Gerüche, Geräusche usw. wahrnehmen und dann das Produkt weiterhin verwenden, kann dies zu Bränden, Stromschlägen oder beidem führen.
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, und schalten Sie die Stromversorgung aus.
Wenn Sie die Elektroden mit dem falschen Material von Staub oder anderen Fremdstoffen befreien, kann dies zu einem Brand führen.
- Um Staub oder andere Fremdkörper zu entfernen, schalten Sie das Netzteil aus, und verwenden Sie ausschließlich ein trockenes Tuch.
Basler SLP Strobe Controller#
WARNUNG: Stromschlaggefahr
Nicht zugelassene Netzteile können einen Stromschlag verursachen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß SELV (Sicherheits-Kleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) entsprechen.
WARNUNG: Brandgefahr
Nicht zugelassene Netzteile können Brände und Verbrennungen verursachen.
Sie müssen dafür sorgen, dass der Strom bei einer Störung der Elektrik den für den Kabeldurchmesser zulässigen Wert nicht überschreitet.
Ergreifen Sie dazu folgende Maßnahmen:
- Sie müssen Netzteile verwenden, die den Anforderungen gemäß LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) entsprechen.
- Die vom Netzteil zum Controller verlaufenden Kabel müssen auf mindestens 4 A ausgelegt sein.
- Das Gleichstromnetzteil für den Controller muss extern mit einer trägen Sicherung (T4AH, 50 V) auf 4 A abgesichert werden.
ACHTUNG: Verbrennungsgefahr
Das Gehäuse des Controllers kann im Betrieb mit maximaler Nennleistung Temperaturen über 65 °C erreichen. Dieser Wert reicht aus, um Verbrennungen zu verursachen.
- Platzieren Sie den Controller so, dass das Personal ihn nicht versehentlich berühren kann.
- Sorgen Sie dafür, dass die Luft in der Umgebung des Controllers frei zirkulieren kann.
Bildeinzugskarten#
Framegrabber#
Stromschlaggefahr
Wenn Sie den Framegrabber installieren, während der Computer an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann es zu einem Stromschlag kommen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Schalten Sie vor dem Installieren des Framegrabbers den Computer und die angeschlossenen Geräte aus, und trennen Sie alle Stromkabel vom Computer.
- Verschließen Sie vor dem Einschalten das Computergehäuse.
PC-Karten (USB, GigE und CXP)#
WARNUNG: Stromschlaggefahr
Wenn Sie eine PC-Karte installieren, während der Computer an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann es zu einem Stromschlag kommen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.
- Schalten Sie vor dem Installieren der PC-Karte den Computer und die angeschlossenen Geräte aus, und trennen Sie alle Stromkabel vom Computer.
- Verschließen Sie vor dem Einschalten das Computergehäuse.
Zubehör#
Kabel#
Datenkabel#
Die unten aufgeführten Sicherheitshinweise gelten für die folgenden Datenkabel:
WARNUNG – Sicherheitsanweisungen zu Lasergeräten
Gültig für ein CoaXPress-over-fiber-System. Um Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie stets die folgenden Sicherheitsanweisungen:
Glasfaseranschlüsse senden Laserstrahlung im Infrarotbereich aus. Laserstrahlung ist nicht sichtbar und kann zu Augenschäden führen, wenn die Augen direkt damit in Berührung kommen. Blicken Sie niemals in offene Glasfaserenden oder aktive optische Anschlüsse. Trennen Sie vor jeder Installation, Wartung oder Reinigung die Verbindung oder schalten Sie das Gerät sicher ab. Faserreste müssen sorgfältig entsorgt werden.
Spannungsversorgungs- und I/O-Kabel#
Die unten aufgeführten Sicherheitshinweise gelten für die folgenden I/O-Kabel:
- Basler GP-I/O Cable, HRS 6p/open, P
- Basler Opto-GP-I/O Y-Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m
- Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P
- Basler Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, P
- Basler Power-I/O Cable HRS 6p/open, S
ACHTUNG: Verletzungsgefahr
Gefahr von Personen- und Kameraschäden bei Kurzschluss (gilt nur für Kameras des Typs GigE)
Ein Kurzschluss kann zu einem extremen Temperaturanstieg im Kameragehäuse führen. Dadurch kann die Kamera beschädigt werden, und beim Berühren des Gehäuses können Verletzungen (z.B. Verbrennungen) verursacht werden. Im schlimmsten Fall kann die Überhitzung einen Brand verursachen. Ergreifen Sie daher zusätzliche Maßnahmen, um den Strom, der bei einem Kurzschluss durch die einzelnen Kabel fließt, zu begrenzen. Die maximal zulässige Stromstärke beträgt 2 A. Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Mit einer Sicherung
- Mit einer LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung)
Ext. Cable for Cable or Power Supply With HRS 6p, m/f, P#
ACHTUNG: Stromschlag- und Brandgefahr
Um Stromschläge und Brände zu vermeiden, dürfen nur SELV (Sicherheits-Kleinspannungen) und LPS (Stromquellen mit begrenzter Leistung) verwendet werden.
Die maximal zulässige Stromstärke beträgt 2 A.
Basler Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open#
ACHTUNG: Brandgefahr, Verbrennungsgefahr und Gefahr von Kameraschäden.
Das Kabel ist für eine Gesamtstromstärke von maximal 1 A ausgelegt. Bei Überschreiten dieses Grenzwerts besteht Brand- und Verletzungsgefahr aufgrund von Überhitzung. Basler empfiehlt die Verwendung einer Sicherung oder einer LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung), um sicherzustellen, dass die sicheren Betriebsgrenzen eingehalten werden.
ACHTUNG: Durch die Verwendung ungeeigneter Kameras können einzelne Komponenten beschädigt werden.
Das Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open wurde speziell für den Einsatz mit einer Kamera des Typs Basler ace 2 oder Basler racer 2 S entwickelt. Wenn Sie das Kabel in Kombination mit anderen Kameramodellen verwenden, können trotz des passenden Anschlusses der Signalwandlerkreis, das Kabel oder die Kamera beschädigt werden.
Switches#
dart M GigE Switches#
Die unten aufgeführten Sicherheitsanweisungen gelten für die folgenden dart M GigE Switches:
- Switch dart M, GigE, 2 Port, AUX
- Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+
- Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX
- Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE+
WARNUNG: Verbrennungsgefahr
Basler dart M GigE Switches werden ohne Gehäuse geliefert. Im Betrieb erzeugen die Komponenten des dart M GigE Switches höhere Temperaturen. Das Berühren des dart M GigE Switches und seiner Komponenten bei eingeschaltetem Switch kann Verbrennungen verursachen.
Treffen Sie Vorkehrungen, damit die heißen Komponenten des dart M GigE Switches während des Betriebs nicht berührt werden können (z. B. durch Einbau des Switches in ein Gehäuse).