안전 지침#
Info
이 항목에서는 경고 및 주의 수준의 안전 주의사항에 대한 번역 내용을 제공합니다. 특정 제품에 대한 전체 안전 지침을 확인하려면 안전 지침 영어 버전을 참조하십시오.
Basler는 제품의 부적절한 취급 및 안전 지침 미준수로 인해 발생하는 어떠한 손해나 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
카메라#
에어리어 스캔 및 라인 스캔 카메라#
Basler ace, ace 2, racer 2 S 카메라#
경고 – 감전 및 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재, 또는 둘 다를 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 또는 전기 소스 1(ES1) 및 전원 소스 2(PS2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원 공급형 허브 또는 전원 공급형 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.
주의 – 지정된 범위를 벗어난 온도에서는 화상을 입거나 카메라가 손상될 수 있습니다.
카메라 사양에 제시된 범위를 벗어난 온도에서 카메라를 작동하면 다음과 같은 문제가 발생합니다.
- 카메라 본체가 뜨거워져 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
- 카메라 자체가 손상될 수 있습니다.
- 카메라의 수명이 단축됩니다.
- 이미지 품질이 저하될 수 있습니다.
충분한 방열 조치를 취해야 합니다. 자세한 내용은 방열 조치를 참조하십시오.
Basler boost 및 racer 2 L 카메라#
경고 – 감전 및 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재, 또는 둘 다를 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 또는 전기 소스 1(ES1) 및 전원 소스 2(PS2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
경고 – 부상 위험
카메라를 제대로 고정하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있으며 카메라가 파손될 수 있습니다.
카메라의 크기와 무게로 인해 카메라가 일정 높이에서 떨어질 경우 심각한 부상이나 사망을 초래하거나 카메라가 파손될 위험이 있습니다.
- 2개 이상의 나사를 사용해 카메라를 적절한 장착부에 단단히 고정하십시오.
장착 지점과 나사 구멍 크기는 사용 중인 카메라 모델에 대한 항목을 참조하십시오.
Basler dart 카메라#
경고 – 감전 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원 공급형 허브 또는 전원 공급형 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.
- 제한 전원(LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원 공급형 허브 또는 전원 공급형 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
주의 – 지정된 범위를 벗어난 온도에서는 화상을 입거나 카메라가 꺼질 수 있습니다.
카메라 사양에 제시된 범위를 벗어난 온도에서 카메라 모듈을 작동하면 다음과 같은 문제가 발생합니다.
- 카메라 모듈이 뜨거워져 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
- 방열 조치 없이 카메라 모듈을 작동하면 전기 부품을 보호하기 위해 카메라 모듈의 전원이 꺼질 수 있습니다.
- 카메라 모듈의 수명이 단축됩니다.
충분한 방열 조치를 취하십시오. 자세한 내용은 방열 조치를 참조하십시오.
Basler pulse 카메라#
경고 – 감전 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원 공급형 허브 또는 전원 공급형 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 SELV 및 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.
- 제한 전원(LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 전원 공급형 허브 또는 전원 공급형 스위치를 사용하는 경우, 해당 장치는 LPS 요구 사항을 충족해야 합니다.
Basler racer 2 XL 카메라#
경고 – 레이저 안전 지침
CoaXPress-over-fiber 시스템에 적용됩니다. 부상을 방지하기 위해 항상 다음 안전 지침을 준수하십시오.
광섬유 연결부에서는 적외선 범위의 레이저 방사선이 방출됩니다. 레이저 방사선은 눈에 보이지 않으며, 방사선에 눈이 직접 노출될 경우 시력 손상을 유발할 수 있습니다. 개방된 섬유 단면이나 활성화된 광학 포트를 절대 직접 들여다보지 마십시오. 설치, 유지보수 또는 세척 작업을 하기 전에 반드시 연결을 분리하거나 안전하게 전원을 끄세요 광섬유 잔해물은 주의해서 폐기하십시오.
3D 카메라#
Basler blaze 카메라#
경고 – 감전 및 화재 위험
필요한 요구 사항을 충족하지 않는 전원 공급 장치 및 전기 회로는 감전이나 화재, 또는 둘 다를 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 또는 전기 소스 1(ES1) 및 전원 소스 2(PS2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 옵토 커플링된 I/O 라인에 연결된 모든 전기 회로는 전기 소스 1(ES1) 및 전원 소스 1(PS1) 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 레이저 안전 지침
부상을 방지하기 위해 항상 다음 안전 지침을 준수하십시오.
- 이 카메라에는 수리 가능한 부품이 없습니다. 무단 개조나 전체 또는 부분적으로 분해된 상태에서 작동시키는 행위는 금지됩니다.
- 카메라는 주의해서 다뤄야 합니다. 사양을 벗어난 환경 조건에 카메라를 노출시키지 마십시오. 카메라를 떨어뜨리거나, 심한 기계적 충격을 가하거나, 극한의 온도, 강한 진동 또는 습도에 노출시키지 마십시오.
- 안전한 작동이 더 이상 불가능하다고 판단될 경우, 카메라의 작동을 중단하고 의도치 않게 사용되지 않도록 조치하십시오. 특히 다음과 같은 상황에서는 더 이상 안전한 작동이 불가능합니다.
- 카메라에 눈에 보이는 손상(특히 디퓨저 또는 레이저 조리개 커버 글라스의 손상)이 있는 경우
- 카메라가 더 이상 정상적으로 작동하지 않는 경우
경고 – 디퓨저에 손상 징후가 보이면 카메라를 작동하지 마십시오.
디퓨저가 없거나 손상된 경우, 노출되는 방출량이 Class 1 레이저 제품의 안전 기준을 초과할 수 있습니다.
이 경우 더 이상 안전한 작동이 불가능합니다. 특히, 단기간의 노출만으로도 눈의 망막과 각막에 열로 인한 손상이 발생할 위험이 있습니다. 또한 눈의 수정체에 장기적인 영향(백내장 발생)을 미칠 가능성이 있습니다.
경고 – 레이저 조리개 앞의 덮개 유리에 손상 징후가 보이면 카메라를 작동하지 마십시오.
유리가 손상된 경우 더 이상 안전한 작동이 불가능합니다. 특히, 피부나 눈의 전안부에 화상을 입을 위험이 있습니다.
경고 – 부상 위험
카메라를 제대로 고정하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있으며 카메라가 파손될 수 있습니다.
카메라의 크기와 무게로 인해 카메라가 일정 높이에서 떨어질 경우 심각한 부상이나 사망을 초래하거나 카메라가 파손될 위험이 있습니다.
- 2개 이상의 M4 나사를 사용해 카메라를 적절한 장착부에 단단히 고정하십시오.
- 나사산의 결합 깊이는 최소 5mm에서 최대 6mm가 되도록 하십시오.
장착 지점과 나사 구멍 크기는 사용 중인 카메라 모델에 대한 항목을 참조하십시오.
주의 – 알레르기 경고
Basler blaze 카메라의 니켈 코팅은 알레르기 또는 알레르기 반응을 유발할 수 있습니다.
- 이미 니켈 알레르기가 있다면 접촉을 피하십시오.
- 알레르기 발생을 방지하려면 장시간 피부에 닿지 않도록 하십시오.
- 적용 가능한 보건 및 안전 조치를 시행하십시오.
Basler Stereo ace 카메라#
경고 – 감전 및 화재 위험
필요한 요구 사항을 충족하지 않는 전원 공급 장치 및 전기 회로는 감전이나 화재, 또는 둘 다를 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 또는 전기 소스 1(ES1) 및 전원 소스 2(PS2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 옵토 커플링된 I/O 라인에 연결된 모든 전기 회로는 전기 소스 1(ES1) 및 전원 소스 1(PS1) 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 부상 위험
카메라를 제대로 고정하지 않으면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있으며 카메라가 파손될 수 있습니다.
카메라의 크기와 무게로 인해 카메라가 일정 높이에서 떨어질 경우 심각한 부상이나 사망을 초래하거나 카메라가 파손될 위험이 있습니다.
- 3개 이상의 M5 나사를 사용해 카메라를 적절한 장착부에 단단히 고정하십시오.
- 나사산의 결합 깊이는 최소 5mm에서 최대 6mm가 되도록 하십시오.
장착 지점과 나사 구멍 크기는 사용 중인 카메라 모델에 대한 항목을 참조하십시오.
렌즈#
경고 – 눈 부상 위험
렌즈를 통해 태양이나 다른 강한 광원을 바라보지 마십시오. 이로 인해 눈 부상을 입을 수 있습니다.
조명#
Basler Camera Lights#
경고 – 감전 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
경고 – 감전 위험
젖은 손으로 조명 장치 및 케이블을 연결하거나 분리하면 감전될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 부품을 연결하거나 분리하지 마십시오.
경고 – 화재 위험/감전 위험
제품을 무단으로 분해하거나 개조할 경우 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
경고 – 화재 위험/감전 위험
전원이 켜진 상태에서 조명 케이블을 연결하거나 분리하면 회로 손상, 미세한 스파크로 인한 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 전원을 끈 후에만 조명 케이블을 연결하거나 분리하십시오.
경고 – 화재 위험/감전 위험
제품이 물에 닿으면 화재나 감전, 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.
- 제품이 물이나 기타 액체에 노출되지 않도록 주의하십시오.
경고 – 화재 위험/감전 위험
제품의 케이블이 손상되면 화재나 감전, 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.
- 제품을 이동하기 전에 모든 케이블을 분리하십시오.
경고 – 화재 위험/감전 위험
케이블을 잡아당기면 케이블이 손상되어 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 케이블을 분리할 때 케이블을 잡아당기지 마십시오.
경고 – 화재 위험
연기, 열, 냄새, 소음 등을 감지한 후에도 제품을 계속 사용하면 화재나 감전, 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.
- 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 끄십시오.
경고 – 화재 위험
외부 물질이 하우징 내부로 유입되거나 삽입되면 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 하우징 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
경고 – 화재 위험
전극에서 먼지나 기타 이물질을 제거할 때 잘못된 재질을 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.
- 먼지나 기타 이물질을 제거하려면 전원을 끄고 마른 천만 사용하십시오.
경고 – 화상 위험
이 제품은 고온의 열을 발생시킵니다. 제품의 전원이 켜져 있을 때나 전원을 끈 직후에 제품을 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품의 전원이 켜져 있을 때나 전원을 끈 직후에는 제품을 만지지 마십시오.
- 밀폐된 공간에서 제품을 사용하는 경우 팬이나 기타 환기 장치로 공기를 냉각하십시오.
경고 – 눈 부상 위험
LED 조명에서 방출되는 열로 인해 각막이나 망막에 손상이 발생할 수 있습니다.
- LED 조명을 직접 바라보지 마십시오.
Basler Lights#
경고 – 감전 및 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전이나 화재, 또는 둘 다를 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 또는 전기 소스 1(ES1) 및 전원 소스 2(PS2) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 자체 전원 공급형 허브나 전원 공급 장치를 사용하는 경우, 해당 장치는 위의 요구 사항을 충족해야 합니다.
경고 – 눈 부상 위험
조명을 직접 바라보면 눈 부상을 입을 수 있습니다.
- 조명을 직접 바라보지 마십시오.
- 유지보수 전에는 반드시 조명을 꺼야 합니다.
- SWIR 조명을 사용할 때는 반드시 적절한 눈 보호구를 착용하십시오.
- UV 조명 방사: UV 조명을 사용할 때는 항상 적절한 UV 차단 안구 보호 장비를 착용하십시오. 램프 및 램프 시스템의 광생물학적 안전성을 규정하는 DIN EN 62471 표준에 따라, UV 조명은 위험 그룹 3(RG3)으로 분류됩니다. 이는 UV 조명에 단시간 노출되더라도 급성 손상을 일으킬 위험이 매우 높음을 의미합니다. 따라서 엄격한 안전 예방조치가 필요합니다.
보호를 위해 UV LED 조명을 직접 바라보지 말고, 피부가 UV 방사에 지속적으로 노출되지 않도록 하십시오.
경고 – 화재 위험
방열 조치가 불충분하거나 스트로브 모드에서 과도한 듀티 사이클로 조명을 작동하는 경우, 표면 온도가 60°C(140°F) 이상으로 상승할 수 있습니다. 이로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 충분한 방열 조치를 취하십시오.
- 조명을 항상 인화성 물질로부터 멀리 떨어뜨리십시오.
Basler Light Controllers#
경고 – 화재 위험/감전 위험
제품을 무단으로 분해하거나 개조할 경우 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
제품이 물에 닿으면 화재나 감전, 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.
- 제품이 물이나 기타 액체에 노출되지 않도록 주의하십시오.
전원이 켜진 상태에서 조명 케이블을 연결하거나 분리하면 회로 손상, 미세한 스파크로 인한 화재 또는 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 전원을 끈 후에만 조명 케이블을 연결하거나 분리하십시오.
제품의 케이블이 손상되면 화재나 감전, 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.
- 제품을 이동하기 전에 모든 케이블을 분리하십시오.
경고 – 감전 위험
젖은 손으로 컨트롤러 및 케이블을 연결하거나 분리하면 감전될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 부품을 연결하거나 분리하지 마십시오.
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
경고 – 화재 위험
연기, 열, 냄새, 소음 등을 감지한 후에도 제품을 계속 사용하면 화재나 감전, 또는 둘 다 발생할 수 있습니다.
- 즉시 제품 사용을 중단하고 전원을 끄십시오.
전극에서 먼지나 기타 이물질을 제거할 때 잘못된 재질을 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.
- 먼지나 기타 이물질을 제거하려면 전원을 끄고 마른 천만 사용하십시오.
Basler SLP Strobe Controller#
경고 – 감전 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 감전을 유발할 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
안전 초저전압(SELV) 및 제한 전원(LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
경고 – 화재 위험
승인되지 않은 전원 공급 장치를 사용하면 화재 및 화상을 유발할 수 있습니다.
전기적 오작동이 발생하는 경우, 전류가 케이블 직경에 허용되는 값을 초과하지 않도록 해야 합니다.
이를 방지하려면 다음 조치를 취하십시오.
- 제한 전원(LPS) 요구 사항을 충족하는 전원 공급 장치를 사용해야 합니다.
- 컨트롤러로 연결되는 전원 공급 케이블의 정격 전류는 최소 4A 이상이어야 합니다.
- 컨트롤러로 공급되는 DC 전원은 지연형 퓨즈(T4AH, 50V)를 사용하여 외부에서 4A로 퓨즈 처리를 해야 합니다.
주의 – 화상 부상 위험
최대 정격으로 작동하는 동안 컨트롤러 하우징의 온도는 65°C 이상에 도달할 수 있습니다. 이는 화상 부상을 입히기에 충분한 온도입니다.
- 작업자가 실수로 컨트롤러를 만지지 않도록 배치하세요
- 컨트롤러 주변의 공기가 자유롭게 순환될 수 있도록 하십시오.
획득 카드#
프레임 그래버#
감전 위험
컴퓨터가 전원에 연결된 상태에서 프레임 그래버를 설치하면 감전될 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 프레임 그래버를 설치하기 전에 컴퓨터와 연결된 장치를 끄고 컴퓨터에서 모든 전원 케이블을 분리하십시오.
- 전원을 켜기 전에 컴퓨터 케이스를 닫으십시오.
경고 – 레이저 안전 지침
CoaXPress-over-fiber 시스템에 적용됩니다. 부상을 방지하기 위해 항상 다음 안전 지침을 준수하십시오.
광섬유 연결부에서는 적외선 범위의 레이저 방사선이 방출됩니다. 레이저 방사선은 눈에 보이지 않으며, 방사선에 눈이 직접 노출될 경우 시력 손상을 유발할 수 있습니다. 개방된 섬유 단면이나 활성화된 광학 포트를 절대 직접 들여다보지 마십시오. 설치, 유지보수 또는 세척 작업을 하기 전에 반드시 연결을 분리하거나 안전하게 전원을 끄세요 광섬유 잔해물은 주의해서 폐기하십시오.
Interface Card(USB, GigE, CXP)#
경고 – 감전 위험
컴퓨터가 전원에 연결된 상태에서 인터페이스 카드를 설치하면 감전될 수 있습니다. 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 인터페이스 카드를 설치하기 전에 컴퓨터와 연결된 장치를 끄고 컴퓨터에서 모든 전원 케이블을 분리하십시오.
- 전원을 켜기 전에 컴퓨터 케이스를 닫으십시오.
액세서리#
케이블#
데이터 케이블#
아래에 나열된 안전 지침은 다음 데이터 케이블에 적용됩니다.
경고 – 레이저 안전 지침
CoaXPress-over-fiber 시스템에 적용됩니다. 부상을 방지하기 위해 항상 다음 안전 지침을 준수하십시오.
광섬유 연결부에서는 적외선 범위의 레이저 방사선이 방출됩니다. 레이저 방사선은 눈에 보이지 않으며, 방사선에 눈이 직접 노출될 경우 시력 손상을 유발할 수 있습니다. 개방된 섬유 단면이나 활성화된 광학 포트를 절대 직접 들여다보지 마십시오. 설치, 유지보수 또는 세척 작업을 하기 전에 반드시 연결을 분리하거나 안전하게 전원을 끄세요 광섬유 잔해물은 주의해서 폐기하십시오.
전원 및 I/O 케이블#
아래에 나열된 안전 지침은 다음 I/O 케이블에 적용됩니다.
- Basler GP-I/O Cable, HRS 6p/open, P
- Basler Opto-GP-I/O Y-Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m
- Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P
- Basler Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, P
- Basler Power-I/O Cable HRS 6p/open, S
주의 – 신체 상해 위험
단락 발생 시 신체 상해 위험 및 카메라 손상 위험(GigE 카메라에만 해당)
단락이 발생하면 카메라 하우징의 온도가 급격히 상승할 수 있습니다. 이로 인해 카메라가 손상될 수 있으며, 하우징을 만질 경우 화상 등 신체 상해를 입을 수도 있습니다. 최악의 경우 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 단락 발생 시 각 개별 전선을 통해 흐르는 전류를 제한하기 위한 추가 조치를 취해야 합니다. 허용되는 최대 전류는 2A입니다. 이를 수행하는 방법은 두 가지가 있습니다.
- 퓨즈 사용
- 제한 전원 공급 장치 사용
Ext. Cable for Cable or Power Supply With HRS 6p, m/f, P#
주의 – 감전 및 화재 위험
감전이나 화재 위험을 방지하기 위해 SELV(안전 초저전압) 및 LPS(제한 전원)만 사용해야 합니다.
허용되는 최대 전류는 2A입니다.
Basler Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open#
주의 – 화재 위험으로 인해 화상을 입거나 카메라가 손상될 수 있습니다.
이 케이블은 총 전류 1A 이하용으로 설계되었습니다. 이 제한 값을 초과하면 과열로 인한 화재 위험 및 인체 부상 위험이 발생할 수 있습니다. Basler는 안전한 작동 한도 내에서 사용하도록 퓨즈 또는 제한 전원 공급 장치를 사용할 것을 권장합니다.
주의 – 부적절한 카메라를 사용하면 부품이 손상될 수 있습니다.
Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open은 Basler ace 2 또는 Basler racer 2 S 카메라와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 커넥터가 맞더라도 이 케이블을 다른 카메라 모델과 조합하여 사용하면 신호 변환기 회로, 케이블 또는 카메라가 손상될 수 있습니다.
스위치#
dart M GigE Switches#
아래에 나열된 안전 지침은 다음 dart M GigE Switches에 적용됩니다.
- Switch dart M, GigE, 2 Port, AUX
- Switch dart M, GigE, 2 Port, PoE+
- Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, AUX
- Switch dart M, 2.5GigE, 3 Port, PoE+
경고 – 화상 위험
Basler dart M GigE Switches는 하우징 없이 제공됩니다.
작동 중에는 GigE 스위치의 부품에서 고온의 열이 발생합니다. 스위치가 켜져 있는 상태에서 스위치나 그 부품을 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
작동 중에 스위치의 뜨거운 부품을 만질 수 없도록 조치를 취하십시오(예: 스위치를 하우징 내부에 장착).