gRPC Bilddatenschnittstelle

Die gRPC Bilddatenschnittstelle ist eine Alternative zur GigE Vision / GenICam Schnittstelle zum Streamen von Kamerabildern und synchronisierten Bilddaten (z.B. linkes Kamerabild und das dazugehörige Disparitätsbild).

gRPC ist ein System zur Interprozesskommunikation über Rechnergrenzen hinweg, welches auch das Streamen von Daten unterstützt. Es benutzt Protocol Buffers (siehe https://developers.google.com/protocol-buffers/) als Beschreibungssprache und zur Datenserialisierung. Eine Einführung und mehr Details zu gRPC sind auf der offiziellen Webseite verfügbar (https://grpc.io/).

Die Vorteile der gRPC Schnittstelle gegenüber GigE Vision sind:

  • Es ist in eigenen Programmen einfacher zu benutzen als GigE Vision.
  • Es gibt gRPC Unterstützung für sehr viele Programmiersprachen (siehe https://grpc.io/).
  • Die Kommunikation basiert auf TCP statt auf UDP und funktioniert deshalb besser über weniger stabile Netzwerke wie z.B. WLAN.

Die Nachteile der gRPC Schnittstelle im Vergleich zu GigE Vision sind:

  • Es unterstützt nicht das Ändern von Parametern. Allerdings können alle Parameter über die REST-API-Schnittstelle geändert werden.
  • Es ist keine Standard-Bildverarbeitungsschnittstelle wie z.B. GigE Vision.

Der rc_cube bietet synchronisierte Bilddaten über gRPC Serverstreams auf einem separaten Port pro Pipeline an. Der Port ist 50051 + Pipeline Nummer, also 50051 für Pipeline 0, 50052 für Pipeline 1, etc.

Die Kommunikation wird gestartet indem eine ImageSetRequest Nachricht an den Server geschickt wird. Die Nachricht enthält die Information über angeforderte Bilder, d.h. linkes, rechtes, Disparitäts-, Konfidenz- oder Fehlerbild, die separat an- und abgeschaltet werden können.

Nach dem Empfangen der Anfrage sendet der Server kontinuierlich ImageSet Nachrichten, welche alle angeforderten Bilder mit allen Parametern enthalten, die notwendig sind, um die Bilder zu interpretieren. Die Bilder in einer ImageSet Nachricht sind synchronisiert, d.h. sie sind alle zum selben Zeitpunkt aufgenommen. Die einzige Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn der out1_mode auf AlternateExposureActive gesetzt ist. In diesem Fall werden die Kamera- und Disparitätsbilder um 40 ms versetzt aufgenommen, sodass GPIO Out1 auf aus (LOW) steht, wenn das linke und rechte Bild aufgenommen werden, und auf an (HIGH) für das Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbild. Dies ist sinnvoll, wenn ein Musterprojektor genutzt wird, da der Projektor dann bei der Aufnahme des linken und rechten Bildes aus ist und für das Disparitätsbild an, wodurch die Kamerabilder ungestört sind, aber das Disparitätsbild deutlich dichter und genauer wird.

Das Streamen von Bildern wird beendet, sobald der Client die Verbindung schließt.

Eine ImageEventsRequest Nachricht kann gesendet werden, um das Streaming von ImageEvents zu starten. Diese Nachricht enthält das Ereignis depth_acquisition_done, welches signalisiert, dass die Bildaufnahme zur Tiefenberechnung abgeschlossen ist. Sie enthält außerdem den imageset_timestamp des zugehörigen ImageSet. Dieses Ereignis kann verwendet werden, um die Zykluszeit in einer Roboteranwendung zu optimieren, da es signalisiert, ab wann die Kamera oder die Szene nach dem Auslösen einer Erkennung sicher bewegt werden können.

gRPC Servicedefinition

syntax = "proto3";

message Time
{
  int32 sec = 1; ///< Seconds
  int32 nsec = 2; ///< Nanoseconds
}

message Gpios
{
  uint32 inputs  = 1; ///< bitmask of available inputs
  uint32 outputs = 2; ///< bitmask of available outputs
  uint32 values  = 3; ///< bitmask of GPIO values
}

message Image
{
  Time timestamp              = 1; ///< Acquisition timestamp of the image
  uint32 height               = 2; ///< image height (number of rows)
  uint32 width                = 3; ///< image width (number of columns)
  float focal_length          = 4; ///< focal length in pixels
  float principal_point_u     = 5; ///< horizontal position of the principal point
  float principal_point_v     = 6; ///< vertical position of the principal point
  string encoding             = 7; ///< Encoding of pixels ["mono8", "mono16", "rgb8"]
  bool is_bigendian           = 8; ///< is data bigendian, (in our case false)
  uint32 step                 = 9; ///< full row length in bytes
  bytes data                  = 10; ///< actual matrix data, size is (step * height)
  Gpios gpios                 = 11; ///< GPIOs as of acquisition timestamp
  float exposure_time         = 12; ///< exposure time in seconds
  float gain                  = 13; ///< gain factor in decibel
  float noise                 = 14; ///< noise
  float out1_reduction        = 16; ///< Fraction of reduction (0.0 - 1.0) of exposure time for images with GPIO Out1=Low in exp_auto_mode=AdaptiveOut1
  float brightness            = 17; ///< Current brightness of the image as value between 0 and 1
  float gamma                 = 18; ///< Current gamma value of the image, where 1.0 is a linear mapping. Lower gamma values let dark image parts appear brighter.
  bool auto_exposure_adapting = 19; ///< True if auto exposure is currently still adapting
}

message DisparityImage
{
  Time timestamp           = 1; ///< Acquisition timestamp of the image
  float scale              = 2; ///< scale factor
  float offset             = 3; ///< offset in pixels (in our case 0)
  float invalid_data_value = 4; ///< value used to mark pixels as invalid (in our case 0)
  float baseline           = 5; ///< baseline in meters
  float delta_d            = 6; ///< Smallest allowed disparity increment. The smallest achievable depth range resolution is delta_Z = (Z^2/image.focal_length*baseline)*delta_d.
  Image image              = 7; ///< disparity image
}

message Mesh
{
  Time timestamp           = 1; ///< Acquisition timestamp of disparity image from which the mesh is computed
  string format            = 2; ///< currently only "ply" is supported
  bytes data               = 3; ///< actual mesh data
}

message ImageSet
{
  Time timestamp             = 1;
  Image left                 = 2;
  Image right                = 3;
  DisparityImage disparity   = 4;
  Image disparity_error      = 5;
  Image confidence           = 6;
  Mesh mesh                  = 7;
}

message MeshOptions
{
  uint32 max_points            = 1; ///< limit maximum number of points, zero means default (up to 3.1MP), minimum is 1000
  enum BinningMethod {
    AVERAGE = 0;                    ///< average over all points in bin
    MIN_DEPTH = 1;                  ///< use point with minimum depth (i.e. closest to camera) in bin
  }
  BinningMethod binning_method = 2; ///< method used for binning if limited by max_points
  bool watertight              = 3; ///< connect all edges and fill all holes, e.g. for collision checking
  bool textured                = 4; ///< add texture information to mesh
}

message ImageSetRequest
{
  bool left_enabled            = 1;
  bool right_enabled           = 2;
  bool disparity_enabled       = 3;
  bool disparity_error_enabled = 4;
  bool confidence_enabled      = 5;
  bool mesh_enabled            = 6;
  MeshOptions mesh_options     = 7;
  bool color                   = 8; ///< send left/right image as color (rgb8) images
}

service ImageInterface
{
  // A server-to-client streaming RPC.
  rpc StreamImageSets(ImageSetRequest) returns (stream ImageSet) {}
}

message Event
{
  Time timestamp = 1; ///< timestamp of the event
  string message = 2; ///< optional message of the event
}

message ImageEvents
{
  Time imageset_timestamp      = 1; ///< timestamp of the ImageSet that the event belongs to
  Event depth_acquisition_done = 2; ///< Depth image acquisition is done (e.g. stereo images captured)
}

message ImageEventsRequest
{
  bool depth_acquisition_done_enabled = 1; ///< send event when depth acquisition is done
}

service ImageEventsInterface
{
  // A server-to-client streaming RPC.
  rpc StreamImageEvents(ImageEventsRequest) returns (stream ImageEvents) {}
}

Umwandlung von Bild-Streams

Das Disparitätsbild enthält vorzeichenlose 16-Bit-Ganzzahlwerte. Diese Werte müssen mit dem scale Wert der DisparityImage Nachricht multipliziert werden, um die Disparitätswerte d in Pixeln zu ermitteln. Um die 3D-Objektkoordinaten aus den Disparitätswerten berechnen zu können, werden der Basisabstand baseline = t aus der DisparityImage Nachricht, die Brennweite focal_length = f, und der Bildhauptpunkt principal_point_u = c_x und principal_point_v = c_y aus der ImageData Nachricht benötigt. Die Brennweite und der Bildhauptpunkt hängen von der Bildauflösung der Kamera ab und müssen auf die Auflösung des Disparitätsbilds skaliert werden. Sind diese Werte bekannt, können die Pixel-Koordinaten und die Disparitätswerte mithilfe der im Abschnitt Berechnung von Tiefenbildern und Punktwolken angegebenen Gleichungen in 3D-Objektkoordination im Kamera-Koordinatensystem umgerechnet werden.

Unter der Annahme, dass es sich bei d_{ik} um den 16-Bit-Disparitätswert in der Spalte i und Zeile k eines Disparitätsbildes handelt, ist der Fließkomma-Disparitätswert in Pixeln d_{ik} gegeben durch

d_{ik}=d16_{ik} \cdot \mathrm{scale}

Die 3D-Rekonstruktion (in Metern) kann wie folgt durchgeführt werden:

P_x&=\left(i+0.5-c_x\right) \frac{t}{d_{ik}},\\
P_y&=\left(k+0.5-c_y\right) \frac{t}{d_{ik}},\\
P_z&=f \frac{t}{d_{ik}}.

Das Konfidenzbild umfasst vorzeichenlose 8-Bit-Ganzzahlwerte. Diese Werte müssen durch 255 geteilt werden, um die zwischen 0 und 1 liegenden Konfidenzwerte zu berechnen.

Das Fehlerbild umfasst vorzeichenlose 8-Bit-Ganzzahlwerte. Der Fehler e_{ik} muss mit dem im scale Wert der DisparityImage Nachricht angegebenen Skalierungsfaktor multipliziert werden, um die Disparitätsfehlerwerte d_{eps} in Pixeln zu ermitteln. Der Beschreibung in Konfidenz- und Fehlerbilder zufolge lässt sich der Tiefenfehler z_{eps} (in Metern) wie folgt berechnen:

d_{ik}&=d16_{ik} \cdot \mathrm{scale},\\
z_{eps}&=\frac{e_{ik} \cdot \mathrm{scale} \cdot f
              \cdot t}
             {(d_{ik})^2}.

Für nähere Informationen zu Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbildern siehe Stereo-Matching Modul.