Universal Robots Posenformat¶
Das Posenformat, welches von Universal Robots verwendet wird, besteht aus einer Position in Millimetern und einer Orientierung im Angle-Axis Format
. Der Rotationswinkel
im Bogenmaß ist die Länge der Rotationsachse
.
wird als Rotationsvektor bezeichnet.
Umrechnung vom Angle-Axis Format in Quaternionen¶
Die Umrechnung von einem Rotationsvektor in eine Quaternion
kann wie folgt durchgeführt werden.
Zunächst wird der Winkel im Bogenmaß aus dem Rotationsvektor
gewonnen durch
Wenn , dann ist die Quaternion gleich
, sonst wird sie berechnet durch
Umrechnung von Quaternionen ins Angle-Axis Format¶
Die Umrechnung von einer Quaternion mit
in einen Rotationsvektor im Angle-Axis Format kann wie folgt durchgeführt werden.
Zunächst wird der Winkel im Bogenmaß aus dem Quaternion gewonnen durch
Wenn , dann ist der Rotationsvektor
, sonst wird er berechnet durch