Mitsubishi XYZ-ABC Format¶
Das Posenformat, welches von Mitsubishi Robotern benutzt wird, ist das gleiche wie für KUKA Roboter (siehe KUKA XYZ-ABC Format), außer, dass der Winkel um die
-Achse rotiert und
eine Rotation um die
-Achse ist. Damit wird die Rotation berechnet durch
.
Umrechnung von Mitsubishi-ABC in Quaternionen¶
Zur Umrechnung von Winkeln in Grad in eine Quaternion
werden die Winkel zunächst ins Bogenmaß umgerechnet mit
und damit die Quaternion berechnet durch
Umrechnung von Quaternionen in Mitsubishi-ABC¶
Die Umrechnung von einer Quaternion mit
in
Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.