Installation

Warnung

Vor Installation müssen die Hinweise zur Sicherheit des rc_cube gelesen und verstanden werden.

Der rc_cube ist ein Docker-basierter Software-Stack, der auf Rechnern installiert werden kann, die die unter Voraussetzungen genannten Systemvoraussetzungen erfüllen. Dieses Kapitel enthält detaillierte Informationen zur Installation der rc_reason_stack-Software.

Offline Installationsanleitung

Dieser Abschnitt beschreibt die manuelle Installation des rc_reason_stack auf einem Hostsystem. Im Gegensatz zum automatisierten Docker-Compose-Workflow werden die Docker-Images zunächst auf den Hostrechner kopiert und anschließend manuell in Docker geladen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Stack für Ihre Entwicklungs- oder Produktionsumgebung einzurichten und auszuführen.

Alle Befehle müssen auf dem Host-Rechner ausgeführt werden (nicht innerhalb eines Containers).

Voraussetzungen

Komponente Minimalversion
Ubuntu 22.04 LTS
NVIDIA GPU RTX oder Jetson Orin mit mindestens 8GB VRAM, oder besser [1]
Docker 20.10+
NVIDIA Driver 535+ (diese Anleitung nutzt nvidia-driver-575-server)

[1] Getestet mit Nvidia RTX A4000, RTX 4000 Ada, RTX 3080, RTX 4070, RTX 4080, NVIDIA Jetson Orin AGX

Die folgenden Dateien werden von Basler bereitgestellt und werden für die Installation benötigt.

Datei Beschreibung
rc_container-xx.yy.zz.tar rc_container docker image
tritonserver-xx.yy.tar Tritonserver Docker Image
docker-compose.yml Die Docker-Compose-Datei
docker-compose.json Die Docker-Compose-Datei im JSON-Format

xx.yy.zz steht für die gewünschten Versionen von rc_container und tritonserver.

Installation von Ubuntu 24.04

Dieser Abschnitt kann übersprungen werden, wenn eine funktionierende Ubuntu 24.04-Installation vorhanden ist.

Folgen Sie zur Installation von Ubuntu der offiziellen Ubuntu-Installationsanleitung unter https://ubuntu.com/download/desktop oder https://ubuntu.com/download/server.

NVIDIA-Treiberinstallation

Der NVIDIA-Treiber ist erforderlich, damit der Host die GPU für Docker-Container freigeben kann. Nach der Installation des Treibers sollten die GPU und ihre Funktionen mit nvidia-smi sichtbar sein. Ist der Treiber nicht installiert oder nicht korrekt geladen, findet nvidia-smi die GPU entweder nicht oder meldet „No devices were found“.

# Update package lists
sudo apt update

# run nvidia-detector to find the correct driver
sudo nvidia-detector

# Install the latest NVIDIA driver (replace 570 with the version that matches your GPU)
sudo apt install -y nvidia-driver-570-server

# Reboot to load the driver
sudo reboot

Überprüfen Sie nach dem Neustart, ob der Treiber aktiv ist:

$ nvidia-smi
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 570.195.03             Driver Version: 570.195.03     CUDA Version: 12.8     |
|-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |               MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA RTX A4000               Off |   00000000:06:00.0 Off |                  Off |
| 41%   60C    P0             37W /  140W |   10719MiB /  16376MiB |      9%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|...
+-----------------------------------------------------------------------------------------+

Die Tabelle zeigt:

  • GPU: die Geräte-ID (0, 1, …)
  • Name: das GPU Modell (z.B., GeForce RTX 3080)
  • Driver Version: der installierte NVIDIA-Treiber
  • CUDA Version: das CUDA Toolkit, das mit dem Treiber ausgeliefert wurde
  • Memory-Usage: dem Grafikprozessor zugewiesener Gesamtspeicher
  • GPU-Util: aktueller Prozentsatz der GPU-Auslastung

Wenn diese Ausgabe angezeigt wird, ist der Treiber korrekt installiert und die GPU kann vom NVIDIA Container Toolkit und den Containern verwendet werden.

Docker-Installation

# Update the apt package index and install packages to allow apt to use a repository over HTTPS
sudo apt-get update
sudo apt-get install \
   ca-certificates \
   curl \
   gnupg \
   lsb-release

# Add Docker’s official GPG key
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

# Set up the stable repository
echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Install Docker Engine
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli docker-compose-plugin containerd.io

# Verify Docker installation
sudo docker --version

Installation des NVIDIA Container Toolkit

Das NVIDIA Container Toolkit ermöglicht Docker, NVIDIA-GPUs innerhalb von Containern zu erkennen, bereitzustellen und in einer Sandbox auszuführen. Ohne dieses Toolkit können CUDA-Workloads nicht im Container ausgeführt werden. Es bildet die Brücke zwischen der Docker-Container-Laufzeitumgebung und dem NVIDIA-Treiberstack auf dem Hostsystem.

# Add the NVIDIA GPG key
sudo curl -fsSL https://nvidia.github.io/libnvidia-container/gpgkey | \
   sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg

# Add the NVIDIA Container Toolkit repository
sudo curl -s -L https://nvidia.github.io/libnvidia-container/stable/deb/nvidia-container-toolkit.list | \
   sed 's#deb https://#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nvidia-container-toolkit-keyring.gpg] https://#g' | \
   sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-container-toolkit.list

# Update package lists and install
sudo apt update && sudo apt install -y nvidia-container-toolkit

# Restart Docker to apply changes
sudo systemctl restart docker

# Modify /etc/docker/daemon.json. This is necessary for older docker versions
sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker

# Verify that nvidia is now available as docker runtime
docker info | grep -i runtime

Um ein Problem zu beheben, das dazu führt, dass die GPU nach einiger Zeit im Container ausfällt (erkennbar an einem Fehler von nvidia-smi im Container), öffnen Sie die Datei /etc/nvidia-container-runtime/config.toml und setzen Sie no-cgroups = false. Starten Sie Docker nach der Konfigurationsänderung mit folgendem Befehl:

sudo systemctl restart docker

Testen Sie, ob Docker auf die GPU zugreifen kann:

sudo docker run --rm --gpus all nvidia/cuda:12.1.1-base-ubuntu22.04 nvidia-smi

Begrenzung der Docker Logdateigröße

Docker verwendet standardmäßig den JSON-Datei-Logging-Treiber ohne Beschränkung der Logdateigröße. Wir empfehlen, auf den lokalen Logging-Treiber (https://docs.docker.com/engine/logging/drivers/local/) umzusteigen, der die maximale Logdateigröße standardmäßig begrenzt.

Dazu muss in /etc/docker/daemon.json folgendes hinzugefügt werden:

{
"log-driver": "local",
}

Installation der WIBU CodeMeter Runtime

Installieren Sie die CodeMeter Runtime (https://www.wibu.com/de/support/anwendersoftware/anwendersoftware.html) auf dem Hostsystem.

Nach der Installation, stoppen Sie die Runtime:

sudo service codemeter stop

Aktivieren Sie die Netzwerklizenzierung, indem Sie IsNetworkServer in der Datei /etc/wibu/CodeMeter/Server.ini auf 1 setzen.

Starten Sie die Runtime:

sudo service codemeter start

Um zu verhindern, dass der WIBU-Netzwerklizenzserver im externen Netzwerk (WIBU verwendet die Ports 22350-22352) sichtbar ist, kann eine Firewall verwendet werden, da der Lizenzserver nur für den Docker-Container sichtbar sein darf.

Falls die CodeMeter-Laufzeitumgebung nicht auf dem Host installiert werden kann, kann die Umgebungsvariable CM_REMOTE_SERVER auf die IP-Adresse oder den Namen eines Remote-Servers gesetzt werden. Mehrere Server können durch Leerzeichen getrennt werden. Standardmäßig wird an 255.255.255.255 gesendet, wodurch üblicherweise nur die CodeMeter-Instanz auf dem Host erreichbar ist.

Erstellen von Netzwerkinterfaces

Dieses Beispiel zeigt eine Netzwerkkonfiguration mit einem separatem Ethernet-Port (enp9s0) für die sensor0-Schnittstelle über macvlan. Passen Sie den Namen des Ethernet-Ports entsprechend an; in diesem Beispiel wird Port enp9s0 verwendet. Für mehrere Kameras (z.B. den rc_viscore oder mehrere rc_visard-Geräte) muss ein separates Netzwerk für jede Kamera erstellt werden.

Erstellen Sie /etc/netplan/40-sensor0.yaml mit dem Inhalt

network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
   enp9s0:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
      - 172.23.42.1/28

Eine alternative Netzwerkkonfiguration für mehrere Kameras wie folgt erfolgen. In diesem Beispiel werden die Schnittstellen enp7s0 für einen rc_visard und die Schnittstellen ens4f0 und ens4f1 für einen rc_viscore verwendet.

network:
   version: 2
   renderer: networkd
   ethernets:
      enp7s0:
         dhcp4: false
         dhcp6: false
         addresses:
         - 172.23.42.1/28
      ens4f0:
         dhcp4: false
         dhcp6: false
         addresses:
         - 172.23.43.1/28
      ens4f1:
         dhcp4: false
         dhcp6: false
         addresses:
         - 172.23.44.1/28

Berechtigungen ändern und anwenden mit

sudo chmod 600 /etc/netplan/40-sensor0.yaml
sudo netplan apply

Docker-Netzwerk mit dem macvlan-Treiber erstellen:

sudo docker network create -d macvlan --subnet=172.23.42.0/28 --gateway=172.23.42.1 --ip-range=172.23.42.8/29 -o parent=enp9s0 sensor0
# or for multiple interfaces
sudo docker network create -d macvlan --subnet=172.23.42.0/28 --gateway=172.23.42.1 --ip-range=172.23.42.8/29 -o parent=enp7s0 sensor0
sudo docker network create -d macvlan --subnet=172.23.43.0/28 --gateway=172.23.43.1 --ip-range=172.23.43.8/29 -o parent=ens4f0 sensor1
sudo docker network create -d macvlan --subnet=172.23.44.0/28 --gateway=172.23.44.1 --ip-range=172.23.44.8/29 -o parent=ens4f1 sensor2

Überprüfen Sie dies in der docker-compose.yml (oder docker-compose.json):

# docker-compose.yml with multiple sensor interfaces
#... config truncated - for readability
networks:
back-tier:
   driver: bridge
sensor0:
   external: true
   name: sensor0
#... config truncated - for readability
services:
rc-container:
#... config truncated - for readability
   networks:
      back-tier:
         gw_priority: 100
      sensor0:
         interface_name: sensor0
#... config truncated - for readability

Die docker-compose.yml für mehrere Schnittstellen lautet wie folgt:

# docker-compose.yml with multiple sensor interfaces
#... config truncated - for readability
networks:
back-tier:
   driver: bridge
sensor0:
   external: true
   name: sensor0
sensor1:
   external: true
   name: sensor1
sensor2:
   external: true
   name: sensor2
#... config truncated - for readability
services:
rc-container:
#... config truncated - for readability
   networks:
      back-tier:
         gw_priority: 100
      sensor0:
         interface_name: sensor0
      sensor1:
         interface_name: sensor1
      sensor2:
         interface_name: sensor2
#... config truncated - for readability

Netzwerkeinstellungen für GigE Vision sicherstellen

GigE-Vision-Kameras streamen Bilder mit hoher Bandbreite über UDP-Pakete. Paketverluste führen zu Bildausfällen und beeinträchtigen die Anwendungsleistung. Um dies zu vermeiden, sollten die Ethernet-Lesepuffer auf dem Host erhöht werden. Erstellen Sie unter Ubuntu die Datei /etc/sysctl.d/10-gev-perf.conf mit folgendem Inhalt:

# Increase readbuffer size for GigE Vision
net.core.rmem_max=33554432

Übernehmen Sie die Einstellungen mit

sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/10-gev-perf.conf

Laden der Container-Images

# replace xx.yy.zz with the desired rc_container and tritonserver version
gunzip -c ./rc_container-xx.yy.zz.tar.gz | docker load
gunzip -c ./tritonserver-xx.yy.tar.gz | docker load

Starten des Docker-Stacks

Die bevorzugte Art, den Docker-Compose Stack zu starten, ist

cd /path/to/rc_container/
# use docker-compose.yml
docker compose up -d --pull never

Falls das Hostsystem eine Docker-Compose Datei im JSON-Format benötigt, kann der folgende Befehl genutzt werden.

cd /path/to/rc_container/
# use docker-compose.json
docker compose -f docker-compose.json up -d --pull never

Warten Sie einige Minuten, bis alle Container gestartet sind. Der Status kann wie folgt überwacht werden:

docker compose ps

Zugriff auf die Web GUI

Sobald der Stack läuft, kann die Web GUI wie folgt aufgerufen werden:

http://<host-ip>:8080/

Fehlerbehebung

Symptom Wahrscheinliche Ursache Fehlerbehebung
docker: Fehler: Der Treiber nvidia unterstützt das angeforderte Gerät nicht. NVIDIA-Treiber- / Docker-Integrationskonflikt Führen Sie die Installation des NVIDIA Container Toolkits erneut aus und starten Sie den Computer neu.
Container starten nicht Falscher Netzwerkname Stellen Sie sicher, dass ein Docker-Netzwerk mit dem Namen sensor0 existiert
Web GUI nicht erreichbar Container laufen nicht docker compose logs um Fehler zu untersuchen
Sehr niedrige Bildwiederholfrequenz GPU funktioniert nicht im Container Überprüfen, indem nvidia-smi auf dem Host und innerhalb des Containers ausgeführt wird, und Probleme beheben [2].

[2] Falls nvidia-smi auf dem Host fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass die Pakete konsistent sind, da ein unbeaufsichtigtes Upgrade unter Ubuntu möglicherweise den Nvidia-Treiber, aber nicht das Nvidia-Toolkit aktualisiert. Dies lässt sich beheben, indem Sie manuell sudo apt update && sudo apt upgrade ausführen. Unbeaufsichtigte Upgrades können deaktiviert werden. Falls nvidia-smi im Container fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass no-cgroups = false in /etc/nvidia-container-runtime/config.toml gesetzt ist, und starten Sie Docker neu, falls die Konfiguration geändert werden musste. Diese Konfigurationsdatei wurde möglicherweise durch ein Update des Nvidia-Container-Toolkits überschrieben.

Softwarelizenz

Jeder rc_cube wird mit einem USB-Dongle zur Lizenzierung und zum Schutz der installierten Softwarepakete ausgeliefert. Die erworbenen Lizenzen sind auf diesem Dongle installiert und somit an ihn und seine ID gebunden.

Die Funktionalität des rc_cube kann jederzeit durch ein Upgrade der Lizenz erweitert werden – zum Beispiel für zusätzlich erhältliche, optionale Softwaremodule.

Bemerkung

Der rc_cube muss neu gestartet werden, sobald die Softwarelizenz geändert wurde.

Bemerkung

Der Status der Softwarelizenz kann über die verschiedenen Schnittstellen des rc_cube abgefragt werden, zum Beispiel über die Seite System ‣ Firmware & Lizenz in der Web GUI.

Bemerkung

Damit die Lizenzierung der Softwaremodule ordnungsgemäß funktioniert, muss der USB-Dongle an den rc_cube angesteckt werden, bevor dieser gestartet wird.

Bemerkung

Der rc_cube muss neu gestartet werden, sobald der Dongle eingesteckt oder abgezogen wurde.

Anschluss von Kameras

Der rc_cube bietet bis zu vier Software-Kamerapipelines für die Prozessierung der Daten der angeschlossenen Sensoren. Die Konfiguration der Kamerapipelines wird in Kamerapipelines beschrieben.