IOControl und Projektor-Kontrolle¶
Das IOControl Modul ist ein Basismodul, welches auf jedem rc_cube läuft.
Das IOControl-Modul ermöglicht das Lesen der digitalen Eingänge und die Kontrolle der digitalen Ausgänge (GPIOs) der Kamera. Die Ausgänge können auf aus (LOW) oder an (HIGH) gesetzt werden. Sie können auch so konfiguriert werden, dass sie genau für die Belichtungszeit jedes Bildes, oder auch nur jedes zweiten Bildes, an sind.
Bemerkung
Dieses Softwaremodul ist pipelinespezifisch. Änderungen seiner Einstellungen oder Parameter betreffen nur die zugehörige Kamerapipeline und haben keinen Einfluss auf die anderen Pipelines, die auf dem rc_cube laufen.
Das IOControl-Modul dient der Ansteuerung einer externen Lichtquelle oder eines Projektors, der an einen der GPIO-Ausgänge der Kamera angeschlossen wird, und der mit der Bildaufnahme synchronisiert ist. Für den Fall, dass ein Musterprojektor für die Verbesserung des Stereo-Matchings verwendet wird, ist das projizierte Muster auch in den Intensitätsbildern sichtbar. Das kann für Bildverarbeitungs-Anwendungen, die auf dem Intensitätsbild basieren (z.B. Kantendetektion), von Nachteil sein. Aus diesem Grund erlaubt das IOControl-Modul auch das Setzen der Ausgänge für nur jedes zweite Kamerabild. Somit sind auch Intensitätsbilder ohne projiziertes Muster verfügbar.
Parameter¶
Das IOControl-Modul wird in der REST-API als rc_iocontrol bezeichnet und in der Web GUI in der gewünschten Pipeline unter dargestellt.
Der Benutzer kann die Parameter über die Web GUI, die REST-API (REST-API-Schnittstelle), oder die GenICam-Schnittstelle mit den DigitalIOControl-Parametern LineSelector und LineSource ändern (GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle).
Übersicht über die Parameter¶
Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:
| Name | Typ | Min. | Max. | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
out1_inverted |
bool | false | true | false | Out1 invertieren |
out1_mode |
string | - | - | Low | Out1 mode: [Low, High, ExposureActive, ExposureAlternateActive] |
out1_ratio |
float64 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Anteil der Belichtungszeit für die Ausgang 1 (Out1) HIGH ist im Modus ExposureActive und ExposureAlternateActive. |
out2_inverted |
bool | false | true | false | Out2 invertieren |
out2_mode |
string | - | - | Low | Out2 mode: [Low, High, ExposureActive, ExposureAlternateActive] |
out2_ratio |
float64 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | Anteil der Belichtungszeit für die Ausgang 2 (Out2) HIGH ist im Modus ExposureActive und ExposureAlternateActive. |
Beschreibung der Laufzeitparameter¶
out1_mode und out2_mode (Ausgang 1 (Out1) / Projektor und Ausgang 2 (Out2))¶
Die Betriebsarten für GPIO-Ausgang 1 und GPIO-Ausgang 2 können individuell gesetzt werden:
Lowschaltet den GPIO-Ausgang permanent aus (LOW). Das ist die Standardeinstellung.
Highschaltet den GPIO-Ausgang permanent an (HIGH).
ExposureActiveschaltet den GPIO-Ausgang für die Belichtungszeit jedes Bildes an (HIGH).
ExposureAlternateActiveschaltet den GPIO-Ausgang für die Belichtungszeit jedes zweiten Bildes an (HIGH).Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_iocontrol/parameters?<out1_mode|out2_mode>=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_iocontrol/parameters?<out1_mode|out2_mode>=<value>Abb. 42 zeigt, welche Bilder für das Stereo-Matching und die GigE Vision-Übertragung in der Betriebsart
ExposureActivemit einer benutzerdefinierten Bildwiederholrate von 8 Hz benutzt werden.![]()
Abb. 42 Beispiel für die Nutzung der Betriebsart
ExposureActivefür GPIO-Ausgang 1 mit einer benutzerdefinierten Bildwiederholrate von 8 Hz. Die interne Bildaufnahme geschieht immer mit 25 Hz. GPIO-Ausgang 1 ist für die Dauer der Belichtungszeit jedes Bildes an (HIGH). Disparitätsbilder werden für Kamerabilder berechnet, die auch per GigE Vision in der benutzerdefinierten Bildwiederholrate versendet werden.Die Betriebsart
ExposureAlternateActiveist gedacht, um einen externen Musterprojektor anzusteuern, der am GPIO-Ausgang 1 der Kamera angeschlossen ist. In diesem Fall nutzt das Stereo-Matching-Modul nur Bilder, bei denen GPIO-Ausgang 1 an (HIGH) ist, d.h. der Projektor ist an. Die maximale Bildwiederholrate, welche für das Stereo-Matching genutzt wird, ist hierbei die halbe vom Benutzer konfigurierte Bildwiederholrate. Alle Module, die Intensitätsbilder benutzen, wie z.B. TagDetect und ItemPick, benutzen die Intensitätsbilder, bei denen der GPIO-Ausgang 1 aus (LOW) ist, d.h. der Projektor ist aus. Abb. 43 zeigt ein Beispiel.![]()
Abb. 43 Beispiel für die Nutzung der Betriebsart
ExposureAlternateActivefür GPIO-Ausgang 1 mit einer benutzerdefinierten Bildwiederholrate von 8 Hz. Die interne Bildaufnahme geschieht immer mit 25 Hz. GPIO-Ausgang 1 ist für die Dauer der Belichtungszeit jedes zweiten Bildes an (HIGH). Disparitätsbilder werden für Kamerabilder berechnet, bei denen GPIO-Ausgang 1 an (HIGH) ist, und die auch per GigE Vision in der benutzerdefinierten Bildwiederholrate versendet werden. In der BetriebsartExposureAlternateActivewerden Intensitätsbilder immer paarweise versendet: ein Bild mit GPIO-Ausgang 1 an (HIGH), für das ein Disparitätsbild verfügbar sein kann, und ein Bild mit GPIO-Ausgang 1 aus (LOW).Bemerkung
In der Betriebsart
ExposureAlternateActivegibt es zu einem Intensitätsbild mit angeschaltetem GPIO-Ausgang 1 (HIGH), d.h. mit projiziertem Muster, immer in 40 ms Abstand ein Intensitätsbild mit ausgeschaltetem GPIO-Ausgang 1 (LOW), d.h. ohne projiziertes Muster. Dies ist unabhängig von der benutzerdefinierten Bildwiederholrate und sollte in dieser speziellen Betriebsart für die Synchronisierung von Disparitäts- und projektionsfreien Kamerabildern berücksichtigt werden.
Die Funktionalität kann auch über die DigitalIOControl-Parameter der GenICam Schnittstelle kontrolliert werden (GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle).
out1_ratio und out2_ratio (High-Anteil Ausgang 1 und *High-Anteil Ausgang 2)¶
Die High-Anteile für die GPIOs Out 1 und Out 2 bestimmen, wie viel der Bildbelichtungszeit der entsprechende Ausgabe-GPIO HIGH sein soll, wenn ExposureActive oder ExposureAlternateActive verwendet werden. Wenn der Anteil auf 1 eingestellt ist, ist der Ausgang für die gesamte Belichtungszeit HIGH. Falls ein Projektor an den GPIO out1 angeschlossen ist, führt ein niedrigerer High-Anteil an Ausgang 1 (
out1_ratio) zu dunkleren Projektionen.Diese Parameter sind nur in Pipelines vom Typ
stereo_aceverfügbar.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_iocontrol/parameters?<out1_ratio|out2_ratio>=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_iocontrol/parameters?<out1_ratio|out2_ratio>=<value>
out1_inverted und out2_inverted (Ausgang 1 invertieren und *Ausgang 2 invertieren)¶
Die Parameter Ausgang 1 invertieren (
out1_inverted) und Ausgang 2 invertieren (out2_inverted) legen fest, ob der zugehörige Ausgang invertiert werden soll.Diese Parameter sind nur in Pipelines vom Typ
stereo_aceverfügbar.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_iocontrol/parameters?<out1_inverted|out2_inverted>=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_iocontrol/parameters?<out1_inverted|out2_inverted>=<value>
Services¶
Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten return_code bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind.
Dieses Softwaremodul bietet folgende Services.
get_io_values¶
Mit diesem Aufruf kann der aktuelle Zustand der Ein- und Ausgänge (GPIOs) der Kamera abgefragt werden.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_iocontrol/services/get_io_valuesPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_iocontrol/services/get_io_valuesDieser Service hat keine Argumente.Das Feld
timestampist der Zeitpunkt der Messung.
input_maskundoutput_masksind Bitmasken, die definieren, welche Bits für die Werte der Eingänge bzw. Ausgänge verwendet werden.
valuesbeinhaltet die Werte der Bits, die zu den in den Bitmaskeninput_maskundoutput_maskdefinierten Eingängen und Ausgängen gehören.Das Feld
return_codeenthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten. Mögliche Werte fürreturn_codesind in der Tabelle unten angegeben.
Code Beschreibung 0 Erfolgreich -2 Interner Fehler -9 Lizenz für IOControl ist nicht verfügbar Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_io_values", "response": { "input_mask": "uint32", "inverter_mask": "uint32", "output_mask": "uint32", "ratio_mask": "uint32", "return_code": { "message": "string", "value": "int16" }, "timestamp": { "nsec": "int32", "sec": "int32" }, "values": "uint32" } }
reset_defaults¶
stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_iocontrol/services/reset_defaultsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_iocontrol/services/reset_defaultsDieser Service hat keine Argumente.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "reset_defaults", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }