Measure

Einleitung

Das Measure Modul ermöglicht die Messung von Tiefenwerten in einer Region of Interest und die Schätzung von Ebenen aus den aktuellen Sensordaten.

Das Measure Modul ist ein Basismodul, welches auf jedem rc_cube verfügbar ist.

Tiefe messen

Das Measure Modul bietet Funktionen zum Messen von Tiefenwerten in der aktuellen Szene in einer 2D Region of Interest. Optional kann die Region of Interest in bis zu 100 Zellen unterteilt werden, für die separate Tiefenmessungen erfolgen, die zusätzlich zu den Tiefenmessungen für die gesamte Region of Interest zurückgegeben werden.

Die Tiefenmessung besteht aus der durchschnittlichen Tiefe mean_z, der minimalen Tiefe min_z und der maximalen Tiefe max_z, die jeweils 3D-Koordinaten enthalten. Die Koordinaten der Messungen min_z und max_z entsprechen dem Punkt in der Zelle oder der gesamten Region of Interest mit dem minimalen bzw. maximalen Abstand von der Kamera. Die x- und y-Koordinaten der mean_z-Messungen definieren einen Punkt in der Mitte der Zelle oder der gesamten Region of Interest und die z-Koordinate wird aus dem Durchschnitt aller Tiefenwerte (Entfernungen von der Kamera) in diesem Bereich bestimmt. Darüber hinaus wird für jede Zelle und die gesamte Region of Interest ein coverage Wert zurückgegeben. Dabei handelt es sich um eine Zahl zwischen 0 und 1, die den Anteil der gültigen Tiefenwerte innerhalb der jeweiligen Region widerspiegelt. Ein coverage Wert von 0 bedeutet, dass die Zelle ungültig ist und kein Tiefenwert berechnet werden konnte.

Wenn als Referenzkoordinatensystem (pose_frame) external für die Tiefenmessungen verwendet wird, werden alle 3D-Koordinaten wie oben beschrieben berechnet, dann aber in das externe Koordinatensystem transformiert. Das heißt, die Tiefe wird immer entlang der Sichtlinie der Kamera gemessen, unabhängig vom gewählten Referenzkoordinatensystem.

Schätzung von Ebenen

Das Measure Modul bietet die Möglichkeit, eine Ebene in der aktuellen Szene zu schätzen, z.B. die Oberfläche eines Förderbands oder eines Tischs.

Die Ebene wird in Hessescher Normalform mit einer Normalen normal und einem Abstand distance zurückgegeben (siehe Ebene). Jede Ebenenschätzung löst eine neue Bildaufnahme aus.

Die Ebene kann mit zwei verschiedenen Methoden geschätzt werden (plane_estimation_method):

  • DEPTH: Die Ebene wird aus der Punktwolke geschätzt. Werden mehrere Ebenen gefunden, legt plane_preference fest, ob die am weitesten entfernte (FARTHEST, Standardwert) oder die nächstgelegene (CLOSEST) Ebene zurückgegeben wird.
  • APRILTAG: Die Ebene wird aus mindestens drei AprilTags geschätzt, die auf einer gemeinsamen Ebene liegen. Diese Methode erfordert eine gültige Lizenz für die AprilTag-Erkennung (siehe TagDetect). Die AprilTags werden in Bildern ohne Projektormuster erkannt. Wird ein Projektor verwendet, muss out1_mode des IOControl Moduls auf Low oder ExposureAlternateActive gesetzt sein.

Bemerkung

Die Methode APRILTAG ist in Kamerapipelines vom Typ blaze nicht verfügbar.

Optional kann die Ebenenschätzung auf eine 2D Region of Interest beschränkt werden. Mit offset kann eine Verschiebung in Metern angegeben werden, um die die zurückgegebene Ebene entlang der Sichtlinie der Kamera verschoben wird. Ein positiver Wert verschiebt die Ebene in Richtung der Kamera.

Die Ebenenschätzung schlägt fehl, wenn keine Ebene gefunden wird, wenn weniger als drei AprilTags sichtbar sind oder diese nicht auf einer gemeinsamen Ebene liegen, oder wenn die Ebene um mehr als 45° gegen die optische Achse der Kamera geneigt ist.

Die Ebene kann mit dem Service set_plane im PrimitiveDB gespeichert und dann z.B. als Referenzebene für die Dimensionierung in BoxPick verwendet werden.

Ebenen können auch für die Dimensionierung in ItemPickAI verwendet werden.

Wechselwirkung mit anderen Modulen

Die folgenden, intern auf dem rc_cube laufenden Module liefern Daten für das Measure Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.

Bemerkung

Jede Konfigurationsänderung dieser Module kann direkte Auswirkungen auf die Qualität oder das Leistungsverhalten des Measure Moduls haben.

Tiefenbilder

Folgende Daten werden vom Measure Modul verarbeitet:

  • Die Disparitätsbilder des Stereo-Matching Modul (rc_stereomatching), falls eine Stereokamera verwendet wird
  • Die Disparitätsbilder des Blaze Modul (rc_blaze), falls eine Basler blaze Kamera verwendet wird

Hand-Auge-Kalibrierung

Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann das Measure Modul automatisch Punkte im Roboterkoordinatensystem ausgeben. Für die Services kann das Koordinatensystem der berechneten Punkte mit dem Argument pose_frame spezifiziert werden.

Zwei verschiedene Werte für pose_frame können gewählt werden:

  1. Kamera-Koordinatensystem (camera): Alle Punkte sind im Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in seiner Umgebung notwendig. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, in solchen Fällen die entsprechenden Punkte der Situation entsprechend zu aktualisieren (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera).
  2. Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem (external): Alle Punkte sind im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Auge-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das Measure Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Auge-Transformation automatisch vom Modul Hand-Auge-Kalibrierung. Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist vom Nutzer zusätzlich die jeweils aktuelle Roboterpose robot_pose anzugeben.

Bemerkung

Wenn keine Hand-Auge-Kalibrierung durchgeführt wurde bzw. zur Verfügung steht, muss als Referenzkoordinatensystem pose_frame immer camera angegeben werden.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind camera und external. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

Parameter

Das Measure Modul wird in der REST-API als rc_measure bezeichnet und in der Web GUI in der gewünschten Pipeline unter Module ‣ Measure dargestellt.

Übersicht über die Parameter

Dieses Modul besitzt keine Laufzeitparameter.

Statuswerte

Das Measure Modul meldet folgende Statuswerte:

Tab. 15 Statuswerte des rc_measure Moduls
Name Beschreibung
data_acquisition_time Zeit in Sekunden, für die beim letzten Aufruf auf Tiefenbilddaten gewartet werden musste
last_return_code_message Rückgabecode-Nachricht der letzten Detektion
last_return_code_value Rückgabecode-Wert der letzten Detektion
last_timestamp_processed Zeitstempel des letzten verarbeiteten Tiefenbilds
processing_time Berechnungszeit für die letzte Messung in Sekunden

Services

Die angebotenen Services des Measure Moduls können mithilfe der REST-API-Schnittstelle oder der rc_cube Web GUI auf der Seite Measure unter dem Menüpunkt Module ausprobiert und getestet werden.

Das Measure Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

measure_depth

Berechnet die durchschnittliche, minimale und maximale Tiefe in einer angegebenen Region of Interest, die optional in Zellen unterteilt werden kann.

Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_measure/services/measure_depth
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_measure/services/measure_depth

Obligatorische Serviceargumente:

pose_frame: siehe Hand-Auge-Kalibrierung.

Optionale Serviceargumente:

region_of_interest_2d_id: Die ID der 2D Region of Interest (siehe RoiDB), innerhalb welcher die Tiefenmessung durchgeführt werden soll.

region_of_interest_2d ist eine alternative Definition der Region of Interest für die Tiefenmessung. Diese Region of Interest wird ignoriert, falls eine region_of_interest_2d_id gesetzt ist. Die Region of Interest wird immer auf dem Kamerabild mit voller Auflösung definiert, wobei offset_x und offset_y die Pixelkoordinaten der oberen linken Ecke der rechteckigen Region of Interest sind, und width und height die Breite und Höhe des Rechtecks in Pixeln angeben. Der Standardwert ist eine Region of Interest, die das gesamte Bild abdeckt.

cell_count ist die Anzahl der Zellen in x und y Richtung, in die die Region of Interest für die Tiefenmessung unterteilt wird. Falls nicht angegeben, wird ein cell_count von 0, 0 angenommen und es werden nur die Gesamtwerte overall berechnet. Die Gesamtanzahl der Zellen, die als Produkt aus den x und y Werten des cell_count berechnet werden kann, darf nicht größer sein als 100.

data_acquisition_mode: Falls der Aufnahmemodus auf CAPTURE_NEW (Standardwert) gesetzt ist, wird ein neuer Bild-Datensatz für die Messung aufgenommen. Falls der Modus auf USE_LAST gesetzt wird, wird der Datensatz der vorherigen Messung erneut verwendet.

Möglicherweise benötigte Serviceargumente:

robot_pose: siehe Hand-Auge-Kalibrierung.

Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "args": {
    "cell_count": {
      "x": "uint32",
      "y": "uint32"
    },
    "data_acquisition_mode": "string",
    "pose_frame": "string",
    "region_of_interest_2d": {
      "height": "uint32",
      "offset_x": "uint32",
      "offset_y": "uint32",
      "width": "uint32"
    },
    "region_of_interest_2d_id": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}

cells enthält die Tiefenmessungen aller gewünschter Zellen. Die Zellen sind immer von links nach rechts und oben nach unten in Bildkoordinaten sortiert.

overall enthält die Tiefenmessung der gesamten Region of Interest.

coverage enthält den Anteil der Pixel mit gültigen Tiefenmesswerten, wie in Tiefe messen beschrieben.

mean_z, min_z und max_z enthalten die gemessenen Koordinaten wie in Tiefe messen.

region_of_interest_2d gibt die Definition der angeforderten Region of Interest für die Tiefenmessung zurück.

pose_frame enthält das Koordinatensystem der Tiefenmessungen.

Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "name": "measure_depth",
  "response": {
    "cell_count": {
      "x": "uint32",
      "y": "uint32"
    },
    "cells": [
      {
        "coverage": "float64",
        "max_z": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "mean_z": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "min_z": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        }
      }
    ],
    "overall": {
      "coverage": "float64",
      "max_z": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "mean_z": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "min_z": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    },
    "pose_frame": "string",
    "region_of_interest_2d": {
      "height": "uint32",
      "offset_x": "uint32",
      "offset_y": "uint32",
      "width": "uint32"
    },
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    },
    "timestamp": {
      "nsec": "int32",
      "sec": "int32"
    }
  }
}

compute_plane

schätzt eine Ebene aus den aktuellen Sensordaten wie in Schätzung von Ebenen beschrieben und gibt sie zurück, ohne sie zu speichern.

Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_measure/services/compute_plane
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_measure/services/compute_plane

Obligatorische Serviceargumente:

pose_frame: siehe Hand-Auge-Kalibrierung.

plane_estimation_method: Methode zur Schätzung der Ebene, entweder DEPTH oder APRILTAG.

Möglicherweise benötigte Serviceargumente:

robot_pose: siehe Hand-Auge-Kalibrierung.

Optionale Serviceargumente:

depth: Optionen für die Methode DEPTH. plane_preference legt fest, ob die am weitesten entfernte (FARTHEST, Standardwert) oder die nächstgelegene (CLOSEST) Ebene zurückgegeben wird, falls mehrere Ebenen gefunden werden.

region_of_interest_2d_id: Die ID der 2D Region of Interest (siehe RoiDB), innerhalb welcher die Ebenenschätzung durchgeführt werden soll. Standardmäßig wird das ganze Bild verwendet.

offset: Verschiebung der zurückgegebenen Ebene in Metern entlang der Sichtlinie der Kamera. Ein positiver Wert verschiebt die Ebene in Richtung der Kamera.

Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "args": {
    "depth": {
      "plane_preference": "string"
    },
    "offset": "float64",
    "plane_estimation_method": "string",
    "pose_frame": "string",
    "region_of_interest_2d_id": "string",
    "robot_pose": {
      "orientation": {
        "w": "float64",
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "position": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      }
    }
  }
}

plane enthält die geschätzte Ebene mit normal, distance und pose_frame (siehe Ebene).

timestamp: Aufnahmezeitpunkt der Daten, aus denen die Ebene geschätzt wurde.

return_code: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.

Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "name": "compute_plane",
  "response": {
    "plane": {
      "distance": "float64",
      "normal": {
        "x": "float64",
        "y": "float64",
        "z": "float64"
      },
      "pose_frame": "string"
    },
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    },
    "timestamp": {
      "nsec": "int32",
      "sec": "int32"
    }
  }
}

trigger_dump

speichert die Detektion auf dem angeschlossenen USB Speicher, die dem übergebenen Zeitstempel entspricht, oder die letzte, falls kein Zeitstempel angegeben wurde.

Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_measure/services/trigger_dump
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_measure/services/trigger_dump

Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "args": {
    "comment": "string",
    "timestamp": {
      "nsec": "int32",
      "sec": "int32"
    }
  }
}

Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "name": "trigger_dump",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}

Rückgabecodes

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten return_code bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in return_code.message akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabe-Codes auf:

Tab. 16 Rückgabecodes der Services des Measure Moduls
Code Beschreibung
0 Erfolgreich
-1 Ungültige(s) Argument(e)
-4 Die maximal erlaubte Zeitspanne für die interne Akquise der Bilddaten wurde überschritten.
-8 Die Anfrage ist nicht anwendbar, z.B. wird die Methode APRILTAG in der aktuellen Pipeline nicht unterstützt.
-11 Sensor nicht verbunden, nicht unterstützt oder nicht bereit
-101 Es konnte keine Ebene geschätzt werden, z.B. weil keine Ebene gefunden wurde oder die AprilTags nicht auf einer gemeinsamen Ebene liegen.
-104 Die geschätzte Ebene ist zu stark gegen die optische Achse der Kamera geneigt.