Allgemeine Struktur der Programmierschnittstelle (API)

Der allgemeine Einstiegspunkt zur Programmierschnittstelle (API) des rc_cube ist http://<host>/api/ wobei <host> entweder die IP-Adresse des Geräts ist oder sein dem jeweiligen DHCP-Server bekannter Host-Name (siehe Netzwerkkonfiguration). Greift der Benutzer über einen Webbrowser auf diese Adresse zu, kann er die Programmierschnittstelle während der Laufzeit mithilfe der Swagger UI erkunden und testen.

Für die eigentlichen HTTP-Anfragen wird dem Einstiegspunkt der Programmierschnittstelle die aktuelle Version der Schnittstelle als Postfix angehangen, d.h. http://<host>/api/v2.

Alle Daten, die an die REST-API gesandt und von ihr empfangen werden, entsprechen dem JSON-Datenformat (JavaScript Object Notation). Die Programmierschnittstelle ist so gestaltet, dass der Benutzer die in Verfügbare Ressourcen und Anfragen aufgelisteten sogenannten Ressourcen über die folgenden HTTP-Anforderungen anlegen, abrufen, ändern und löschen kann.

Anfragetyp Beschreibung
GET Zugriff auf eine oder mehrere Ressourcen und Rückgabe des Ergebnisses im JSON-Format
PUT Änderung einer Ressource und Rückgabe der modifizierten Ressource im JSON-Format
DELETE Löschen einer Ressource
POST Upload einer Datei (z.B. einer Lizenz oder eines Firmware-Images)

Je nach der Art der Anfrage und Datentyp können die Argumente für HTTP-Anfragen als Teil des Pfads (URI) zur Ressource, als Abfrage-Zeichenfolge, als Formulardaten oder im Body der Anfrage übertragen werden. Die folgenden Beispiele nutzen das Kommandozeilenprogramm curl, das für verschiedene Betriebssysteme verfügbar ist (siehe https://curl.haxx).se.

  • Abruf des aktuellen Status eines Moduls, wobei sein Name im Pfad (URI) verschlüsselt ist

    curl -X GET 'http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching'
    
  • Abruf einiger Parameterwerte eines Moduls über eine Abfragezeichenfolge

    curl -X GET 'http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/parameters?name=minconf&name=maxdepth'
    
  • Setzen eines Modulparameters als JSON-formatierter Text im Body der Anfrage

    curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' -d '[{"name": "mindepth", "value": 0.1}]' 'http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/parameters'
    

Zur Beantwortung solcher Anfragen greift die Programmierschnittstelle des rc_cube auf übliche Rückgabecodes zurück:

Statuscode Beschreibung
200 OK Die Anfrage war erfolgreich. Die Ressource wird im JSON-Format zurückgegeben.
400 Bad Request Ein für die API-Anfrage benötigtes Attribut oder Argument fehlt oder ist ungültig.
404 Not Found Auf eine Ressource konnte nicht zugegriffen werden. Möglicherweise kann die ID einer Ressource nicht gefunden werden.
403 Forbidden Der Zugriff ist (vorübergehend) verboten. Möglicherweise sind einige Parameter gesperrt, während eine GigE Vision-Anwendung verbunden ist.
429 Too many requests Die Übertragungsrate ist aufgrund einer zu hohen Anfragefrequenz begrenzt.

Der folgende Eintrag zeigt eine Musterantwort auf eine erfolgreiche Anfrage, mit der Informationen zum minconf-Parameter des rc_stereomatching-Moduls angefordert werden:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 157

{
    "name": "minconf",
    "min": 0,
    "default": 0,
    "max": 1,
    "value": 0,
    "type": "float64",
    "description": "Minimum confidence"
}

Bemerkung

Das tatsächliche Verhalten, die zulässigen Anfragen und die speziellen Rückgabecodes hängen in hohem Maße von der gewählten Ressource, vom Kontext und von der Aktion ab. Siehe die verfügbaren Ressourcen des rc_cube und einzelnen Parameter und Services jedes Softwaremoduls.

Migration von API Version 1

API Version 1 ist seit dem 22.01 Firmware-Release des rc_cube veraltet. Die folgenden Änderungen wurden in API Version 2 vorgenommen.

  • Alle 3D-Kamera-, Detektions- und Konfigurationsmodule, die in API Version 1 unter /nodes zu finden waren, befinden sich jetzt unter /pipelines/<pipeline number>/nodes, um mehrere Kamerapipelines auf dem rc_cube zu unterstützen, z.B. /pipelines/1/nodes/rc_camera.
  • Das Konfigurieren von Load Carriern, Greifern und Regions of Interest ist jetzt nur noch in den globalen Datenbankmodulen möglich, die unter /nodes liegen, z.B. /nodes/rc_load_carrier_db. Die entsprechenden Services in den Detektionsmodulen wurden entfernt oder sind veraltet.
  • Templates befinden sich jetzt unter /templates, z.B. /templates/rc_silhouettematch.

Verfügbare Ressourcen und Anfragen

Die für die REST-API verfügbaren Ressourcen lassen sich in folgende Teilbereiche gliedern:

  • /nodes
    Zugriff auf die globalen Datenbankmodule des rc_cube mit ihren Laufzeitzuständen, Parametern und angebotenen Services, um Daten zu speichern, die in allen Kamerapipelines und mehreren Modulen genutzt werden, z.B. Load Carrier, Greifer und Regions of Interest.
  • /pipelines/<number>/nodes
    Zugriff auf die 3D-Kamera-, Detektions- und Konfigurations-Softwaremodule der Kamerapipeline des rc_cube mit der angegebenen Nummer number, mit ihren jeweiligen Laufzeitzuständen, Parametern und verfügbaren Services.
  • /pipelines
    Zugriff auf den Status und die Konfiguration der Kamerapipelines.
  • /templates
    Zugriff auf die im rc_cube hinterlegten Objekttemplates.
  • /cad
    Zugriff auf die CAD-Elemente, z.B. für Greifer, im rc_cube.
  • /system
    Zugriff auf Systemzustand, Netzwerkkonfiguration, Konfiguration der Kamerapipelines, und Verwaltung der Lizenzen sowie der Firmware-Updates.
  • /userspace
    Zugriff auf den UserSpace des rc_cube.
  • /logs
    Zugriff auf die im rc_cube hinterlegten Logdateien.
  • /generic_robot_interface
    Zugriff auf die Jobs und Hand-Auge-Kalibrierkonfigurationen für das Generic Robot Interface auf dem rc_cube.