Sicherheit

Warnung

Vor Inbetriebnahme des rc_cube-Produkts muss der Bediener alle Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben.

Warnung

Wird der rc_cube zusammen mit rc_visard-Produkten betrieben, muss der Bediener alle Anweisungen zur Sicherheit, Inbetriebnahme und Wartung im rc_visard-Bedienhandbuch gelesen und verstanden haben.

Bemerkung

Der Begriff „Bediener“ bezieht sich auf jede Person, die in Verbindung mit dem rc_cube mit einer der folgenden Aufgaben betraut ist:

  • Installation
  • Wartung
  • Inspektion
  • Kalibrierung
  • Programmierung
  • Außerbetriebnahme

Das vorliegende Handbuch geht auf die verschiedenen Softwaremodule des rc_cube ein und erläutert allgemeine Aspekte zum Lebenszyklus des Produkts: von der Installation über die Verwendung bis hin zur Außerbetriebnahme.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Zeichnungen und Fotos sind Beispiele zur Veranschaulichung. Das ausgelieferte Produkt kann hiervon abweichen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bemerkung

Wird der rc_cube entgegen den hierin angegebenen Sicherheitshinweisen verwendet, so kann dies zu Personen- oder Sachschäden sowie zum Verlust der Garantie führen.

Warnung

  • Die zum rc_cube oder zugehöriger Ausrüstung angegebenen Sicherheitshinweise müssen stets eingehalten werden.
  • Der rc_cube fällt nicht in den Anwendungsbereich der europäischen Maschinen- oder Medizinprodukterichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der rc_cube ist eine industrielle Recheneinheit, die für den gemeinsamen Betrieb mit einer 3D-Kamera zur Datenerfassung (z.B. von Stereobildern) und für die Integration in Automatisierungs- und Robotikanwendungen bestimmt ist. Sein bestimmungsgemäßer Zweck ist die Erfassung und Verarbeitung von Bilddaten sowie die Bereitstellung der Ergebnisse (z.B. 3D-Daten, erkannte Posen) für eine angeschlossene Robotersteuerung oder ein angeschlossenes Host-System.

Warnung

Der rc_cube ist ausschließlich für den stationären Betrieb bestimmt.

Der rc_cube ist für den Betrieb in einer vertrauenswürdigen Umgebung mit einer direkten Punkt-zu-Punkt-Verbindung (1:1) zwischen dem Gerät und der angeschlossenen Kamera, Robotersteuerung oder dem angeschlossenen Host-System ausgelegt und bestimmt. In dieser Konfiguration ist nicht vorgesehen, die Geräte mit einem offenen oder nicht vertrauenswürdigen Netzwerk zu verbinden oder aus einem solchen Netzwerk zugänglich zu machen.

Mehrere Schnittstellen, die für die Interoperabilität mit Robotersteuerungen und industriellen Systemen erforderlich sind, basieren auf etablierten Industriestandards oder herstellerspezifischen Protokollen, die weder Verschlüsselung noch Authentifizierung unterstützen. Die Aktivierung dieser Schnittstellen außerhalb eines vertrauenswürdigen, isolierten Netzwerks kann das System Cybersicherheitsrisiken aussetzen und liegt außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts.

Der Betreiber ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Betriebsumgebung diesen Bedingungen entspricht, einschließlich der physischen Zugangskontrolle zum Gerät, der Netzwerkisolierung und gegebenenfalls der sicheren Konfiguration des Host-Systems. Ein Betrieb des Produkts außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung, insbesondere wenn ungesicherte Schnittstellen einem nicht vertrauenswürdigen Netzwerk zugänglich gemacht werden, kann die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems beeinträchtigen und ist nicht durch die Cybersicherheits-Risikobewertung des Produkts abgedeckt.

Warnung

Der rc_cube ist NICHT für sicherheitskritische Anwendungen bestimmt.

Der rc_cube darf nur im Rahmen seiner technischen Spezifikation verwendet werden. Jede andere Verwendung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Basler haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Warnung

Die lokalen und/oder nationalen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu Automationssicherheit und allgemeiner Maschinensicherheit sind stets einzuhalten.