Pipelinetyp rc_visard¶
Parameter¶
Das Kamera-Modul wird in der REST-API als rc_camera bezeichnet und in der Web GUI auf der Seite Kamera in der gewünschten Pipeline dargestellt. Der Benutzer kann die Stereo-Matching-Parameter entweder dort oder über die REST-API (REST-API-Schnittstelle) ändern.
Übersicht über die Parameter¶
Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:
| Name | Typ | Min. | Max. | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
acquisition_mode |
string | - | - | Continuous | Aufnahmemodus: [Continuous, Trigger] |
exp_auto |
bool | false | true | true | Umschalten zwischen automatischer und manueller Belichtung (veraltet, nutzen Sie stattdessen exp_control) |
exp_auto_average_max |
float64 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | Maximaler Belichtungsmittelwert im Auto Belichtungsmodus |
exp_auto_average_min |
float64 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | Maximaler Belichtungsmittelwert im Auto Belichtungsmodus |
exp_auto_mode |
string | - | - | Normal | Modus für automatische Belichtung: [Normal, Out1High, AdaptiveOut1] |
exp_control |
string | - | - | Auto | Art der Belichtungsregelung: [Manual, Auto, HDR] |
exp_height |
int32 | 0 | 959 | 0 | Höhe der Region für automatische Belichtung, 0 für das ganze Bild |
exp_max |
float64 | 6.6e-05 | 0.018 | 0.018 | Maximale Belichtungszeit in Sekunden im Auto Belichtungsmodus |
exp_offset_x |
int32 | 0 | 1279 | 0 | Erste Spalte der Region für automatische Belichtung |
exp_offset_y |
int32 | 0 | 959 | 0 | Erste Zeile der Region für automatische Belichtung |
exp_value |
float64 | 6.6e-05 | 0.018 | 0.005 | Maximale Belichtungszeit in Sekunden im Auto Belichtungsmodus |
exp_width |
int32 | 0 | 1279 | 0 | Breite der Region für automatische Belichtung, 0 für das ganze Bild |
fps |
float64 | 1.0 | 25.0 | 25.0 | Bildwiederholrate in Hertz |
gain_value |
float64 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | Verstärkung in Dezibel, wenn nicht im Auto Belichtungsmodus |
gamma |
float64 | 0.10000000149011612 | 10.0 | 1.0 | Gammafaktor |
trigger_activation |
string | - | - | RisingEdge | Triggeraktivierung: [RisingEdge, FallingEdge, AnyEdge] |
trigger_source |
string | - | - | Software | Triggerquelle: [Software, In1, In2, In3, In4] |
wb_auto |
bool | false | true | true | Ein- und Ausschalten des manuellen Weißabgleichs (nur für Farbkameras) |
wb_ratio_blue |
float64 | 0.125 | 8.0 | 2.4 | Blau-zu-Grün-Verhältnis, falls wb_auto auf false gesetzt ist (nur für Farbkameras) |
wb_ratio_red |
float64 | 0.125 | 8.0 | 1.2 | Rot-zu-Grün-Verhältnis, falls wb_auto auf false gesetzt ist (nur für Farbkameras) |
Die gleichen Parameter sind – mit leicht abweichenden Namen und teilweise mit anderen Einheiten oder Datentypen – auch über die GenICam-Schnittstelle verfügbar (siehe GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle).
Beschreibung der Laufzeitparameter¶
Jeder Laufzeitparameter ist durch eine eigene Zeile auf der Seite Tiefenbild der Web GUI repräsentiert. Der Web GUI-Name des Parameters ist in Klammern hinter dem Namen des Parameters angegeben und die Parameter werden in der Reihenfolge, in der sie in der Web GUI erscheinen, aufgelistet.
acquisition_mode (Aufnahmemodus)¶
Dieser Wert bestimmt den Aufnahmemodus der Kamera. Im Modus Kontinuierlich (
Continuous) nimmt die Kamera Bilder mit der infpsangegebenen Bildwiederholrate auf. Im Modus Trigger (Trigger) werden nur Bilder aufgenommen, wenn die Kamera ein Triggersignal empfängt.Bemerkung
Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn er in einer Pipeline mit einem rc_visard NG verwendet wird.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_camera/services/parameters?acquisition_mode=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?acquisition_mode=<value>
trigger_source (Triggerquelle)¶
Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Aufnahmemodus auf
Triggergesetzt ist und bestimmt die Triggerquelle. ImSoftware-Modus kann ein Trigger über denrc_camera/acquisition_triggerService gesendet werden. Wenn der Aufnahmemodusacquisition_modefür die Tiefenbilder aufSingleFrameoderSingleFrameOut1gesetzt ist (siehe Parameter), wird der Kamera-Softwaretrigger automatisch bei jeder Tiefenbildaufnahme gesendet. Die ModiIn1undIn2sind Hardwaretriggermodi. Ein Bild wird aufgenommen, sobald ein Signal auf dem jeweiligen Eingang empfangen wird.Bemerkung
Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn er in einer Pipeline mit einem rc_visard NG verwendet wird.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_camera/services/parameters?trigger_source=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?trigger_source=<value>
trigger_activation (Triggeraktivierung)¶
Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der Aufnahmemodus auf
Triggergesetzt ist und die Triggerquelle aufIn1oderIn2steht. Er bestimmt die Signalflanke, die genutzt werden soll, um eine Bildaufnahme auszulösen. Mögliche Werte sindRisingEdge(steigende Flanke),FallingEdge(fallende Flanke) oderAnyEdge(steigende und fallende Flanke).Bemerkung
Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn er in einer Pipeline mit einem rc_visard NG verwendet wird.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_camera/services/parameters?trigger_activation=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?trigger_activation=<value>
fps (Bildwiederholrate (Hz))¶
Dieser Wert bezeichnet die Bildwiederholrate der Kamera in Bildern pro Sekunde und begrenzt zugleich die Frequenz, mit der Tiefenbilder berechnet werden können. Die Bildwiederholrate entspricht auch der Frequenz, mit welcher der rc_cube Bilder über GigE Vision bereitstellt. Wird diese Frequenz verringert, reduziert sich auch die zur Übertragung der Bilder benötigte Bandbreite des Netzwerks.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?fps=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?fps=<value>
gamma (Gamma)¶
Der Gammawert bestimmt, wie das gemessene Licht auf die Helligkeit eines Pixels abgebildet wird. Ein Gammawert von 1 entspricht einem linearen Zusammenhang. Kleinere Gammawerte lassen dunkle Bildbereiche heller erscheinen. Ein Wert um 0.5 entspricht der menschlichen Wahrnehmung.
Bemerkung
Für eine Pipeline vom Typ
rc_visardkann dieser Wert nur geändert werden, wenn der verbundene rc_visard mindestens die Firmwareversion 22.07 hat. Andernfalls ist der Gammawert immer 1.0.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?gamma=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?gamma=<value>
exp_control (Belichtung Auto, HDR oder Manual)¶
Die Belichtungsregelung kann auf Auto, HDR oder Manual gesetzt werden. Dies ersetzt den veralteten exp_auto Parameter.
Auto: Dies ist der Standard Modus der die die Belichtungszeit und Verstärkung automatisch anpasst, um Unter- und Überbelichtung zu vermeiden. Wenn die Automatik abgeschaltet wird, werden exp_value und gain_value auf die letzten von der Automatik ermittelten Werte für Belichtungszeit und Verstärkung gesetzt.
HDR: Der HDR Modus berechnet Bilder mit hohem Dynamikbereich durch Kombination von Bildern mit unterschiedlichen Belichtungszeiten um über- und unterbelichtete Bereiche zu vermeiden. Dieser Modus verringert die Bildwiederholrate und ist nur für statische Szenen geeignet.
Manual: Im manuellen Belichtungsmodus werden die Belichtungszeit und die Verstärkung konstant gehalten unabhängig von der resultierenden Bildhelligkeit.
Bemerkung
Für eine Pipeline vom Typ
rc_visardkann der HDR Modus nur genutzt werden, wenn der verbundene rc_visard mindestens die Firmwareversion 23.01 hat.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_control=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_control=<value>
exp_auto_mode (Modus Belichtungszeitautomatik)¶
Der Modus für automatische Belichtung kann auf Normal, Out1High oder AdaptiveOut1 gesetzt werden. Diese Modi sind nur relevant, wenn der rc_cube mit einer externen Lichtquelle oder einem Projektor betrieben wird, der an den GPIO-Ausgang 1 der Kamera angeschlossen ist. Dieser Ausgang kann durch das IOControl-Modul (IOControl und Projektor-Kontrolle) gesteuert werden.
Normal: Alle Bilder werden für die Regelung der Belichtungszeit in Betracht gezogen, außer wenn der IOControl-Modus für den GPIO-Ausgang 1 ExposureAlternateActive ist: Dann werden nur Bilder berücksichtigt, bei denen GPIO-Ausgang 1 HIGH ist, da diese Bilder heller sein können, falls dieser GPIO-Ausgang benutzt wird um einen externen Projektor auszulösen.
Out1High: Die Belichtungszeit wird nur anhand der Bilder mit GPIO-Ausgang 1 HIGH angepasst. Bilder bei denen GPIO-Ausgang 1 LOW ist, werden für die Belichtungszeitregelung nicht berücksichtigt. Das bedeutet, die Belichtungszeit ändert sich nicht, solange nur Bilder mit GPIO-Ausgang 1 LOW aufgenommen werden. Dieser Modus wird für die Benutzung mit dem Single+Out1 Tiefenbild Aufnahmemodus (siehe Stereo Matching Parameters und externem Projektor empfohlen, wenn die Helligkeit der Szene nur zu den Zeitpunkten berücksichtigt werden soll, wenn GPIO-Ausgang 1 HIGH ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn kurz vor einer Objekterkennung ein heller Teil des Roboters durch das Bild fährt, der die Belichtungseinstellungen jedoch nicht beeinflussen soll.
AdaptiveOut1: Dieser Modus nutzt alle Kamerabilder und speichert die Differenz der Belichtung zwischen Bildern mit GPIO Ausgang 1 HIGH und LOW. Während der IOControl-Modus für GPIO-Ausgang 1 LOW ist, werden die Bilder um diese Differenz unterbelichtet, um eine Überbelichtung zu verhindern, sobald der externe Projektor über GPIO-Ausgang 1 ausgelöst wird. Die Differenz der Belichtung wird als Out1 Reduktion unter den Livebildern angezeigt. Dieser Modus wird empfohlen, wenn im Stereo-Matching-Modul der Parameter
acquisition_modeaufSingleFrameOut1(Einzelbild+Out1) gesetzt ist (Parameter des Stereo-Matching-Moduls), und ein externer Projektor an den GPIO-Ausgang 1 angeschlossen ist, und wenn die Helligkeit der Szene zu jeder Zeit zur Belichtungszeitregelung berücksichtigt werden soll.Das ist zum Beispiel in Anwendungen mit veränderlichen äußeren Lichtbedingungen der Fall.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_auto_mode=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_auto_mode=<value>
exp_max (Maximale Belichtungszeit)¶
Dieser Wert gibt die maximale Belichtungszeit im automatischen Modus in Sekunden an. Die tatsächliche Belichtungszeit wird automatisch angepasst, sodass das Bild korrekt belichtet wird. Sind die Bilder trotz maximaler Belichtungszeit noch immer unterbelichtet, erhöht der rc_cube schrittweise die Verstärkung, um die Helligkeit der Bilder zu erhöhen. Es ist sinnvoll, die Belichtungszeit zu begrenzen, um die bei schnellen Bewegungen auftretende Bildunschärfe zu vermeiden oder zu verringern. Jedoch führt eine höhere Verstärkung auch zu mehr Bildrauschen. Welcher Kompromiss der beste ist, hängt immer auch von der Anwendung ab.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_max=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_max=<value>
exp_auto_average_max (Maximale Helligkeit) und exp_auto_average_min (Minimale Helligkeit)¶
Die automatische Belichtungszeitsteuerung versucht die Belichtungszeit und den Verstärkungsfaktor so einzustellen, dass die mittlere Bildhelligkeit im Bild oder im Bereich zur Regelung zwischen der maximalen und minimalen Helligkeit liegt. Die maximale Helligkeit wird benutzt, wenn keine Bildteile in der Sättigung sind, d.h. keine Überbelichtung durch helle Oberflächen oder Reflexionen vorhanden sind. Falls Sättigungen auftreten, werden die Belichtungszeit und der Verstärkungsfaktor verringert, aber nur bis zur eingestellten minimalen Helligkeit.
Der Parameter für die maximale Helligkeit hat Vorrang über den Parameter der minimalen Helligkeit. Falls die minimale Helligkeit größer als die maximale ist, versucht die automatische Belichtungszeitsteuerung die mittlere Bildhelligkeit auf die maximale Helligkeit zu setzen.
Die aktuelle Helligkeit wird in der Statuszeile unter den Bildern angezeigt.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?<exp_auto_average_max|exp_auto_average_min>=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?<exp_auto_average_max|exp_auto_average_min>=<value>
exp_offset_x, exp_offset_y, exp_width, exp_height (Bereich zur Regelung)¶
Diese Werte definieren eine rechteckige Region im linken rektifizierten Bild, um den von der automatischen Belichtung überwachten Bereich zu limitieren. Die Belichtungszeit und der Verstärkungsfaktor werden so gewählt, dass die definierte Region optimal belichtet wird. Dies kann zu Über- oder Unterbelichtung in anderen Bildbereichen führen. Falls die Breite oder Höhe auf 0 gesetzt werden, dann wird das gesamte linke und rechte Bild von der automatischen Belichtungsfunktion berücksichtigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Die Region wird in der Web GUI mit einem Rechteck im linken rektifizierten Bild visualisiert. Sie kann über Slider oder direkt im Bild mithilfe der Schaltfläche
Bereich im Bild auswählenverändert werden.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?<exp_offset_x|exp_offset_y|exp_width|exp_height>=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?<exp_offset_x|exp_offset_y|exp_width|exp_height>=<value>
exp_value (Belichtungszeit)¶
Dieser Wert gibt die Belichtungszeit im manuellen Modus in Sekunden an. Diese Belichtungszeit wird konstant gehalten, auch wenn die Bilder unterbelichtet sind.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?exp_value=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?exp_value=<value>
gain_value (Verstärkungsfaktor (dB))¶
Dieser Wert gibt den Verstärkungsfaktor im manuellen Modus in Dezibel an. Höhere Verstärkungswerte reduzieren die Belichtungszeit, führen aber zu Rauschen.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?gain_value=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?gain_value=<value>
wb_auto (Weißabgleich Auto oder Manuell)¶
Dieser Wert kann auf true gesetzt werden, um den automatischen Weißabgleich anzuschalten. Bei false kann das Verhältnis der Farben manuell mit
wb_ratio_redundwb_ratio_bluegesetzt werden.wb_ratio_redundwb_ratio_bluewerden auf die letzten von der Automatik ermittelten Werte gesetzt, wenn diese abgeschaltet wird. Der Weißabgleich ist bei monochromen Kameras ohne Funktion und wird in diesem Fall in der Web GUI nicht angezeigt.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?wb_auto=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?wb_auto=<value>
wb_ratio_blue und wb_ratio_red (Blau | Grün and Rot | Grün)¶
Mit diesen Werten kann das Verhältnis von Blau zu Grün bzw. Rot zu Grün für einen manuellen Weißabgleich gesetzt werden. Der Weißabgleich ist bei monochromen Kameras ohne Funktion und wird in diesem Fall in der Web GUI nicht angezeigt.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/parameters?<wb_ratio_blue|wb_ratio_red>=<value>
PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/parameters?<wb_ratio_blue|wb_ratio_red>=<value>
Statuswerte¶
Dieses Modul meldet folgende Statuswerte:
| Name | Beschreibung |
|---|---|
baseline |
Basisabstand |
brightness |
Aktuelle Helligkeit als Wert zwischen 0 und 1 |
color |
0 für monochrome Kameras, 1 für Farbkameras |
exp |
Aktuelle Belichtungszeit in Sekunden. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als Belichtung (ms) angezeigt. |
device_trigger_sources |
Angabe der verfügbaren Triggerquellen für den Fall, dass das Gerät getriggert werden kann |
focal |
Brennweitenfaktor, normalisiert auf eine Bildbreite von 1 |
fps |
Aktuelle Bildwiederholrate der Kamerabilder in Hertz. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als FPS (Hz) angezeigt. |
gain |
Aktueller Verstärkungsfaktor in Dezibel. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als Verstärkung (dB) angezeigt. |
gamma |
Aktueller Gammawert |
height |
Höhe des Kamerabilds in Pixeln. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als zweiter Teil von Auflösung (px) angezeigt. |
last_timestamp_grabbed |
Zeitstempel des letzten aufgenommenen Bildes, wenn die Kamera im Triggermodus ist |
out1_reduction |
Anteil der Helligkeits-Reduktion (0.0 - 1.0) für Bilder mit GPIO-Ausgang 1=LOW, wenn exp_auto_mode=AdaptiveOut1 oder exp_auto_mode=Out1High. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als Out1 Reduktion (%) angezeigt. |
params_override_active |
1 wenn die Parameter temporär durch einen laufenden Kalibrierprozess überschrieben werden |
selfcalib_counter |
Wie oft eine Korrektur durch die Selbstkalibrierung vorgenommen wurde |
selfcalib_offset |
Aktueller Offset, der durch die Selbstkalibrierung bestimmt wurde |
test |
0 for Live-Bilder und 1 für Test-Bilder |
width |
Breite des Kamerabilds in Pixeln. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als erster Teil von Auflösung (px) angezeigt. |
Services¶
Das Kamera-Modul bietet folgende Services.
acquisition_trigger¶
triggert eine Bildaufnahme, wenn der Aufnahmemodus auf
Triggerund die Triggerquelle aufSoftwaregesetzt sind.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_camera/services/acquisition_triggerPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/services/acquisition_triggerDieser Service hat keine Argumente.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "acquisition_trigger", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
reset_defaults¶
stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_camera/services/reset_defaultsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_camera/services/reset_defaultsDieser Service hat keine Argumente.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "reset_defaults", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }