UserSpace

Der UserSpace ermöglicht es Benutzern, Container auf dem rc_cube bereitzustellen und zu verwalten. Es werden Standalone-Container und docker-compose Stacks unterstützt.

Bemerkung

Kenntnisse von Docker-Containern werden vorausgesetzt.

Falls der UserSpace verfügbar und aktiviert ist, kann er durch Klicken des Menüeintrags UserSpace in der Web GUI angesteuert werden. Diese Seite zeigt die laufenden Apps und Container mit ihrem aktuellen Status und, falls verfügbar, einem Health-Check. Jeder Container listet die veröffentlichten Ports. Falls deren Protokoll http oder https ist, können diese Container direkt in der Web GUI erreicht werden.

Konfiguration

Bemerkung

Der UserSpace ist standardmäßig nicht aktiviert und kann aus Sicherheitsgründen ausschließlich aktiviert, deaktiviert oder zurückgesetzt werden, wenn ein lokaler Bildschirm genutzt wird, oder über die Web GUI, wenn der Roboception UserSpace Key QR Code vor der Kamera der Pipeline 0 platziert wird.

Konfigurieren des UserSpace über lokalen Monitor

Bitte schließen Sie einen Monitor, eine Tastatur und eine Maus an den rc_cube an und starten Sie anschließend den rc_cube.

Aktivieren des UserSpace

Der UserSpace kann in zwei Schritten aktiviert werden:

  1. Klicken Sie auf den Reiter UserSpace configuration und klicken Sie enable UserSpace.
  2. Wenn der UserSpace zum ersten Mal aktiviert wird, muss ein Benutzer für Portainer erstellt werden: Klicken Sie auf den portainer Reiter und registrieren Sie das Benutzerkonto des Administrators. Dieser Schritt muss innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen werden, nachdem Sie den UserSpace aktiviert haben.

Deaktivieren des UserSpace

Der UserSpace kann auch deaktiviert werden. Um den UserSpace zu deaktivieren, navigieren Sie zum Reiter UserSpace configuration und klicken Sie auf disable UserSpace. Durch die Deaktivierung werden alle laufenden Container und die Benutzeroberfläche von Portainer angehalten, vorhandene Container-Images und deren Konfigurationen jedoch nicht gelöscht. Der UserSpace kann jederzeit wieder aktiviert werden.

Zurücksetzen des UserSpace

Der UserSpace kann auch zurückgesetzt werden. Navigieren Sie zum Bereich UserSpace configuration, klicken Sie auf Reset UserSpace und beantworten Sie die Sicherheitsfrage um den UserSpace zurückzusetzen. Beim Zurücksetzen werden alle Container, Datenspeicher und die Portainer-Konfiguration gelöscht, einschließlich Secrets und Benutzerkonten.

Konfiguration des UserSpace über die Web GUI

Um den UserSpace über die Web GUI zu konfigurieren, navigieren Sie zu UserSpace und klicken auf UserSpace konfigurieren.

Drucken Sie den Roboception UserSpace Key von hier oder https://roboception.com/roboception-userspace-key/ aus und platzieren Sie ihn so vor der Kamera der Pipeline 0 dass er vollständig im linken und rechten Kamerabild sichtbar ist.

Nutzen Sie die Buttons zum Aktivieren/Deaktivieren oder Zurücksetzen des UserSpace. Beim Zurücksetzen werden alle Container, Datenspeicher und die Portainer-Konfiguration gelöscht, einschließlich Secrets und Benutzerkonten.

Anzeige laufender Apps

UserSpace Informationen einschließlich laufender Apps und ihre veröffentlichten Ports können über den REST-API userspace Endpunkt abgefragt werden, oder in der Web GUI im Menü unter UserSpace angezeigt werden.

Containerbezeichnungen (Labels ) org.opencontainers.image.XXX können genutzt werden um der API zusätzliche Informationen zu liefern, die auch in der Web GUI angezeigt werden, siehe REST-API UserSpaceContainer Definition.

Netzwerkzugriff auf die UserSpace Anwendungen

Um die Container über Netzwerk zu erreichen, müssen die Container-Ports für den Host veröffentlicht sein.

Wenn ein Container eine Webschnittstelle über http oder https bereitstellt, können Sie Containerbezeichnungen (Labels) verwenden, um einen Button in der Web GUI anzuzeigen, über den sie direkt geöffnet werden kann:

  • com.roboception.app.http: alle öffentlichen TCP-Ports nutzen http
  • com.roboception.app.https.port=1234,5678: Komma-separierte Liste mit https-Ports

Beispiele

Zwei Bespiele liegen unter App Templates im Reiter UserSpace:

Durch Klicken auf Deploy the container/stack unter Actions wird das Dockerimage gepullt und die App gestartet. Die laufenden App-Container können dann unter Containers eingesehen werden. Die Adresse der Webseite ist eine Kombination der IP-Adresse des rc_cube und dem Port, der unter Published Ports aufgelistet ist.

Schnittstellen

Im UserSpace verwaltete Container können auf öffentliche Schnittstellen des rc_cube zugreifen. Insbesondere können die Container über gRPC auf die Bilddaten zugreifen und die REST-API-Schnittstelle aufrufen. Auf den rc_cube (den Host) kann durch die Docker-Bridge-IP zugegriffen werden (im Standard-Docker-Bridge-Netzwerk 172.17.0.1).

Einschränkungen

Container unterliegen bestimmten Einschränkungen:

  • Container können nicht privilegiert ausgeführt werden.
  • Keinen Zugriff auf das Host-Netzwerk (das Docker Bridge-Netzwerk wird benutzt).
  • Nur Pfade innerhalb geklonter git Repositories mit einem docker-compose Stack können eingebunden werden, alle anderen Hostpfade nicht.
  • Auf Hostgeräte kann nicht zugegriffen werden. Dazu gehören z.B USB- und GPU-Geräte.
  • System Ports und intern verwendete Ports des Hosts können nicht gebunden werden. Dazu gehören Ports unter 1024, Ports von 4200 bis 4299 und die Ports 2342, 2343, 2344, 2345, 3956, 4840, 5353, 6379, 7000, 7001, 7002, 7003, 9100, 9118, 9256, 9445, 9446, 11311, 22350, 22352, 50010, 50051, 50052, 50053 und 50054.