CADMatch¶
Einleitung¶
Das CADMatch Modul ist ein optionales Modul des rc_visard und benötigt eine eigene Lizenz, welche erworben werden muss.
Dieses Modul bietet eine gebrauchsfertige Lösung für die 3D-Objekterkennung anhand von CAD-Templates und liefert Greifpunkte für allgemeine Greifer. Die Objekte können sich in einer Kiste (Bin, Load Carrier) oder frei platziert im Erfassungsbereich der Kamera befinden.
Für jedes Objekt, das mit dem CADMatch-Modul erkannt werden soll, wird ein Template benötigt. Um Templates zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit dem Basler Support (Kontakt) in Verbindung.
Das CADMatch-Modul bietet darüber hinaus:
- eine intuitiv gestaltete Bedienoberfläche für Inbetriebnahme, Konfiguration und Test auf der rc_visard Web GUI
- eine REST-API-Schnittstelle und eine KUKA Ethernet KRL Schnittstelle
- die Möglichkeit, sogenannte Regions of Interest (ROIs) zu definieren, um relevante Teilbereiche der Szene auszuwählen (siehe RoiDB)
- eine integrierte Load Carrier Erkennung (siehe LoadCarrier), um in Bin-Picking-Anwendungen („Griff in die Kiste“) Greifpunkte nur für Objekte in dem erkannten Load Carrier zu berechnen
- die Unterstützung von Load Carriern mit Abteilen, sodass Greifpunkte für Objekte nur in einem definierten Teilvolumen des Load Carriers berechnet werden
- die Speicherung von bis zu 50 Templates
- die Definition von bis zu 100 Greifpunkten für jedes Template über eine interaktive Visualisierung in der Web GUI
- Ein Service zum Einlernen von Greifpunkten zur einfacheren Konfiguration bei komplexen Greifern
- eine Kollisionsprüfung zwischen Greifer und Load Carrier, anderen erkannten Objekten, und/oder der Punktwolke
- eine Kollisionsprüfung zwischen dem Objekt im Greifer und den Wänden des Load Carriers während der Entnahme
- die Unterstützung von sowohl statisch montierten als auch robotergeführten Kameras. Optional kann es mit der Hand-Auge-Kalibrierung kombiniert werden, um Greifposen in einem benutzerdefinierten externen Koordinatensystem zu liefern.
- Auswahl einer Strategie zum Sortieren der erkannten Objekte und zurückgelieferten Greifpunkte
- eine 3D Visualisierung des Detektionsergebnisses mit Greifpunkten und einer Greiferanimation in der Web GUI
Setzen von Greifpunkten¶
Das CADMatch-Modul erkennt 3D-Objekte in einer Szene basierend auf einem CAD-Template und liefert die Posen der Objektursprünge zurück. Um das CADMatch-Modul direkt in einer Roboteranwendung zu nutzen, können für jedes Template bis zu 100 Greifpunkte definiert werden. Ein Greifpunkt repräsentiert die gewünschte Position und Orientierung des Roboter-TCPs (Tool Center Point), mit der das Objekt gegriffen werden kann.
Weitere Details sind unter Setzen von Greifpunkten beschrieben.
Setzen von Greifpunkten in der Web GUI¶
Die rc_visard Web GUI bietet eine interaktive und intuitive Möglichkeit, Greifpunkte für Objekt-Templates zu setzen. Im ersten Schritt muss das Objekt-Template auf den rc_visard hochgeladen werden. Das kann über die Web GUI in einer beliebigen Kamerapipeline unter erfolgen, indem im Abschnitt Templates, Greifpunkte und Posenvorgaben auf + Neues Template hinzufügen geklickt wird, oder unter im Abschnitt CADMatch Templates, Greifpunkte und Posenvorgaben. Wenn der Upload abgeschlossen ist, erscheint ein Fenster mit einer 3D-Visualisierung des Objekts, in dem Greifpunkte hinzugefügt oder existierende Greifpunkte bearbeitet werden können. Dasselbe Fenster erscheint, wenn ein vorhandenes Template bearbeitet wird.
Weitere Details werden in Setzen von Greifpunkten in der Web GUI beschrieben.
Setzen von Greifpunkten über die REST-API¶
Greifpunkte können über die REST-API-Schnittstelle mithilfe des set_grasp oder set_all_grasps Services gesetzt werden (siehe Interne Services).
Weitere Details werden in Setzen von Greifpunkten über die REST-API beschrieben.
Einlernen von Greifpunkten mit dem Roboter¶
Bei sehr langen Greifern oder Greifern, die das Objekt an mehreren weit voneinander entfernten Punkten berühren, können kleine Rotationsfehler eines manuell gesetzten Greifpunkts die tatsächliche Greiferpose stark verändern. In diesen Fällen können Greifpunkte eingelernt werden, indem der Roboter in die gewünschte Greifpose bewegt und die Pose seines TCPs (Tool Center Point) aufgezeichnet wird.
Dies erfordert eine Hand-Auge-Kalibrierung, mit der Detektionen im Koordinatensystem external durchgeführt werden können (siehe Hand-Auge-Kalibrierung). Um Greifpunkte mit dem Roboter einzulernen:
- Platzieren Sie ein einzelnes Objekt in der Szene, wobei die Detektion bei Bedarf mit einer Region of Interest oder einer Posenvorgabe auf dieses Objekt eingeschränkt werden kann, und stellen Sie sicher, dass es zuverlässig detektiert werden kann. Der Service detect_object_and_teach_grasps lehnt instabile Detektionen ab.
- Bewegen Sie den Roboter so, dass sich der Greifer in der Position befindet, in der er das Objekt greifen würde, und zeichnen Sie die TCP-Pose auf. Jede aufgezeichnete Pose kann optional mit einer benutzerdefinierten
grasp_idverknüpft werden. - Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden Greifpunkt, der für dieses Objekt eingelernt werden soll. Sobald die erste Pose aufgezeichnet wurde, darf das Objekt nicht mehr bewegt werden.
- Rufen Sie den Service detect_object_and_teach_grasps mit der Liste der aufgezeichneten TCP-Posen auf. Es führt mehrere Erkennungen des Objekts durch und wandelt die TCP-Posen in Greifpunkte des Objekt-Templates um.
Nach einem erfolgreichen Service-Aufruf verhalten sich die eingelernten Greifpunkte wie jeder in der Web GUI definierte Greifpunkt: Sie können dort umbenannt werden, und erweiterte Einstellungen wie Replikation und Priorität können angepasst werden. Jeder eingelernte Greifpunkt trägt die grasp_id der zugehörigen TCP-Pose; Greifpunkte ohne benutzerdefinierte grasp_id erhalten eine automatisch vergebene, durchnummerierte ID.
Setzen von Posenvorgaben¶
Das CADMatch Modul , Posenvorgaben für die zu erkennenden Objekte zu definieren. Eine Posenvorgabe stellt die ungefähre Position und Orientierung des zu erkennenden Objekts dar. Die Pose kann im Kamera- oder im externen Koordinatensystem definiert werden, wenn eine Hand-Auge-Kalibrierung verfügbar ist.
Jede Posenvorgabe enthält eine id, die eindeutig über alle Posenvorgaben eines Objekt-Templates sein muss, die ID des Templates (template_id), zu dem die Posenvorgabe hinzugefügt wird, die Posenvorgabe (pose) und das Koordinatensystem (pose_frame) der Pose. Posenvorgaben können über die REST-API-Schnittstelle, oder über die interaktive Visualisierung in der Web GUI definiert werden. Die Web GUI ermöglicht die interaktive Positionierung des Objekts in der aktuellen Punktwolke. Dies kann im Reiter „Posenvorgaben“ während des Editieren eines Templates geschehen.
Der rc_visard kann bis zu 50 Posenvorgaben pro Template speichern.
Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung¶
Das CADMatch-Modul berechnet die Erreichbarkeit von Greifpunkten basierend auf der bevorzugten Orientierung des TCPs. Die bevorzugte Orientierung kann über den Service set_preferred_orientation oder über die CADMatch-Seite in der Web GUI gesetzt werden. Die bevorzugten Orientierung des TCPs wird genutzt, um Greifpunkte zu verwerfen, die der Greifer nicht erreichen kann, und kann auch zur Sortierung der Greifpunkte genutzt werden.
Die bevorzugte TCP-Orientierung kann im Kamerakoordinatensystem oder im externen Koordinatensystem gesetzt werden, wenn eine Hand-Auge-Kalibrierung verfügbar ist. Wenn die bevorzugte TCP-Orientierung im externen Koordinatensystem definiert ist, und der Sensor am Roboter montiert ist, muss bei jedem Aufruf der Objekterkennung die aktuelle Roboterpose angegeben werden. Wenn keine bevorzugte TCP-Orientierung gesetzt wird, wird die Orientierung der linken Kamera (siehe Coordinate frames ) als die bevorzugte TCP-Orientierung genutzt.
Setzen der Sortierstrategie¶
Die vom detect_object und detect_object_extended Service zurückgelieferten Matches und Greifpunkte werden gemäß einer Sortierstrategie sortiert, die vom Nutzer gewählt werden kann. Folgende Sortierstrategien sind verfügbar und können über die Web GUI oder über den set_sorting_strategies Service gesetzt werden:
gravity: die entlang der Gravitationsrichtung am höchsten gelegenen Matches und Greifpunkte werden zuerst zurückgeliefert.match_score: Matches mit dem höchsten Match Score und Greifpunkte auf Objekten mit dem höchsten Match Score werden zuerst zurückgeliefert.preferred_orientation: Matches und Greifpunkte mit der geringsten Rotationsänderung einer gewählten Achse (axis), oder aller Achsen, wennaxisleer ist, bezogen auf die bevorzugte TCP-Orientierung werden zuerst zurückgeliefert.direction: Matches und Greifpunkte mit dem kleinsten Abstand entlang der gesetzten Sortierrichtungvectorim angegebenen Referenzkoordinatensystempose_framewerden zuerst zurückgeliefert.distance_to_point: Matches und Greifpunkte mit dem kleinsten oder größten (fallsfarthest_firstauf true gesetzt ist) Abstand von einem gesetzten Sortierpunktpointim angegebenen Referenzkoordinatensystempose_framewerden zuerst zurückgeliefert.
Wenn keine Sortierstrategie gesetzt ist, oder die Standard-Sortierstrategie in der Web GUI ausgewählt ist, geschieht die Sortierung der Greifpunkte basierend auf einer Kombination von match_score und dem kleinsten Abstand entlang der z-Achse der bevorzugten TCP-Orientierung von der Kamera.
Objekterkennung¶
Das CADMatch-Modul benötigt ein Objekt-Template für die Objekterkennung. Dieses Template enthält Informationen über die dreidimensionale Form des Objekts und markante Kanten, die im Kamerabild sichtbar sein können. CADMatch unterstützt auch partielle Objekt-Templates, die nur einen bestimmten Teil des Objekts beinhalten, der gut erkannt werden kann, zum Beispiel im Fall von Verdeckungen.
Um eine Objekterkennung durchzuführen, können die folgenden Serviceargumente an das CADMatch-Modul übergeben werden:
Optional können auch folgende Serviceargumente an das CADMatch-Modul übergeben werden:
- die ID des Load Carriers, der die zu detektierenden Objekte enthält
- ein Unterabteil (
load_carrier_compartment) innerhalb eines Load Carriers, in dem Objekte erkannt werden sollen (siehe Load Carrier Abteile). - die ID der Region of Interest, innerhalb der nach dem Load Carrier gesucht wird, oder – falls kein Load Carrier angegeben ist – die Region of Interest, innerhalb der Objekte erkannt werden sollen
- die aktuelle Roboterpose, wenn die Kamera am Roboter montiert ist und als Koordinatensystem
externalgewählt wurde, oder die bevorzugte TCP-Orientierung im externen Koordinatensystem angegeben ist, oder die gewählte Region of Interest im externen Koordinatensystem definiert ist - Informationen für die Kollisionsprüfung: Die ID des Greifers, um die Kollisionsprüfung zu aktivieren, und optional ein Greif-Offset, der die Vorgreifposition definiert. Details zur Kollisionsprüfung sind in CollisionCheck gegeben.
- Datenaufnahme-Modus: Der Nutzer kann auswählen, ob ein neuer Bilddatensatz für die Erkennung aufgenommen werden soll (Standardwert), oder ob die Detektion mit den zuletzt verwendeten Bilddaten durchgeführt soll.Dies spart die Bildaufnahmezeit, z.B. für den Fall, dass verschiedene Templates im selben Bild erkannt werden sollen.
In der Web GUI kann die Objekterkennung in Bereich Ausprobieren auf der CADMatch-Seite getestet werden.
Die erkannten Objekte werden in einer Liste von matches zurückgeliefert, die entsprechend der gewählten Sortierstrategie sortiert ist. Jedes erkannte Objekt enthält eine uuid (Universally Unique Identifier) und den Zeitstempel (timestamp) des ältesten Bildes, das zur Erkennung benutzt wurde. Die Pose (pose) eines erkannten Objekts entspricht der Pose des Ursprungs des Koordinatensystems des Objekt-Templates, das zur Detektion verwendet wurde. Weiterhin wird ein Matching-Score zurückgegeben, der die Qualität der Erkennung angibt.
Wenn das ausgewählte Template auch Greifpunkte hat (siehe Setzen von Greifpunkten), dann wird zusätzlich zu den erkannten Objekten auch eine Liste von Greifpunkten (grasps) für alle erkannten Objekte zurückgegeben. Diese Liste ist gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert (siehe Setzen der Sortierstrategie). Die Posen der Greifpunkte sind im gewünschten Koordinatensystem angegeben. Die erkannten Objekte und die Greifpunkte können über ihre UUIDs einander zugeordnet werden.
Für Objekte mit einer diskreten Symmetrie (z.B. prismatische Objekte), werden alle kollisionsfreien Symmetrien jedes Greifpunkts, die entsprechend der gesetzten bevorzugten TCP-Orientierung erreichbar sind, zurückgeliefert, und gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert.
Bei Objekten mit einer kontinuierlichen Symmetrie (z.B. zylindrische Objekte), werden alle Symmetrien eines Greifpunkts auf Erreichbarkeit und Kollisionsfreiheit geprüft, und anschließend nur der jeweilige beste gemäß der gewählten Sortierstrategie zurückgeliefert.
Die zurückgegebenen Matches werden im Ergebnisbild auf der CADMatch-Seite der Web GUI mit grünen Kanten dargestellt. Matches, die aufgrund von oder der maximalen Anzahl Matches herausgefiltert wurden, werden im Bild Verworfene Matches dargestellt.
Wechselwirkung mit anderen Modulen¶
Die folgenden, intern auf dem rc_visard laufenden Module liefern Daten für das CADMatch-Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.
Bemerkung
Jede Konfigurationsänderung dieser Module kann direkte Auswirkungen auf die Qualität oder das Leistungsverhalten des CADMatch-Moduls haben.
Kamera- und Tiefendaten¶
Folgende Daten werden vom CADMatch-Modul verarbeitet:
- die rektifizierten Bilder des Kamera Modul (
rc_camera)
- die Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbilder des Stereo-Matching Modul (
rc_stereomatching). Der Parameter Qualität (quality) des Stereo-Matching-Moduls muss aufMediumoder höher gesetzt werden (siehe Parameter). Die EinstellungFulloderHighwird für CADMatch empfohlen.
Für alle genutzten Bilder ist garantiert, dass diese nach dem Auslösen des Services aufgenommen wurden.
IOControl und Projektor-Kontrolle¶
Für den Anwendungsfall, dass der rc_visard zusammen mit einem externen Musterprojektor und dem Modul für IOControl und Projektor-Kontrolle (rc_iocontrol) betrieben wird, wird empfohlen, den Projektor an GPIO Out 1 anzuschließen und den Aufnahmemodus des Stereokamera-Moduls auf SingleFrameOut1 zu setzen (siehe Stereomatching-Parameter), damit bei jedem Aufnahme-Trigger ein Bild mit und ohne Projektormuster aufgenommen wird.
Alternativ kann der verwendete digitale Ausgang in den Betriebsmodus ExposureAlternateActive geschaltet werden (siehe Beschreibung der Laufzeitparameter).
In beiden Fällen sollte die Belichtungszeitregelung (exp_auto_mode) auf AdaptiveOut1 gesetzt werden, um die Belichtung beider Bilder zu optimieren.
Hand-Auge-Kalibrierung¶
Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann das CADMatch-Modul automatisch Posen im Roboterkoordinatensystem ausgeben. Für die Services kann das Koordinatensystem der berechneten Posen mit dem Argument pose_frame spezifiziert werden.
Zwei verschiedene Werte für pose_frame können gewählt werden:
- Kamera-Koordinatensystem (
camera): Alle Posen sind im Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in seiner Umgebung notwendig. Das bedeutet insbesondere, dass sich ROIs oder Load Carrier, welche in diesem Koordinatensystem angegeben sind, mit der Kamera bewegen. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, in solchen Fällen die entsprechenden Posen der Situation entsprechend zu aktualisieren (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera). - Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem (
external): Alle Posen sind im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Auge-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das CADMatch-Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Auge-Transformation automatisch vom Modul Hand-Auge-Kalibrierung. Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist vom Nutzer zusätzlich die jeweils aktuelle Roboterposerobot_poseanzugeben.
Bemerkung
Wenn keine Hand-Auge-Kalibrierung durchgeführt wurde bzw. zur Verfügung steht, muss als Referenzkoordinatensystem pose_frame immer camera angegeben werden.
Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind camera und external. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.
Für den Fall einer robotergeführten Kamera ist es abhängig von pose_frame, der bevorzugten TCP-Orientierung und der Sortierrichtung bzw. des Sortierpunktes nötig, zusätzlich die aktuelle Roboterpose (robot_pose) zur Verfügung zu stellen:
- Wenn
externalalspose_frameausgewählt ist, ist die Angabe der Roboterpose obligatorisch. - Wenn die bevorzugte TCP-Orientierung in
externaldefiniert ist, ist die Angabe der Roboterpose obligatorisch. - Wenn die Sortierrichtung in
externaldefiniert ist, ist die Angabe der Roboterpose obligatorisch. - Wenn der Sortierpunkt für die Abstandssortierung in
externaldefiniert ist, ist die Angabe der Roboterpose obligatorisch. - In allen anderen Fällen ist die Angabe der Roboterpose optional.
LoadCarrier¶
Das CADMatch Modul nutzt die Funktionalität zur Load Carrier Erkennung aus dem LoadCarrier Modul (rc_load_carrier) mit den Laufzeitparametern, die für dieses Modul festgelegt wurden. Wenn sich jedoch mehrere Load Carrier in der Szene befinden, die zu der angegebenen Load Carrier ID passen, wird nur einer davon zurückgeliefert. In diesem Fall sollte eine 3D Region of Interest gesetzt werden, um sicherzustellen, dass immer derselbe Load Carrier für das CADMatch Modul verwendet wird.
CollisionCheck¶
Die Kollisionsprüfung kann für die Greifpunktberechnung des CADMatch-Moduls aktiviert werden, indem das collision_detection Argument an den detect_object oder detect_object_extended Service übergeben wird. Es enthält die ID des benutzten Greifers und optional einen Greif-Offset. Der Greifer muss im GripperDB Modul definiert werden (siehe Erstellen eines Greifers) und Details über die Kollisionsprüfung werden in Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen gegeben.
Alternativ können Greifpunkten individuell Greifer IDs zugewiesen werden, und die Kollisionsprüfung kann für alle Greifpunkte mit einer Greifer ID über den Laufzeitparameter check_collisions eingeschaltet werden.
Wenn das ausgewählte CADMatch Template eine Kollisionsgeometrie enthält und der Laufzeitparameter check_collisions_with_matches auf true gesetzt ist, werden auch Kollisionen zwischen dem Greifer und den anderen detektierten Objekten (nicht limitiert auf die Anzahl max_matches) geprüft. Dabei ist das Objekt, auf dem sich der jeweilige Greifpunkt befindet, von der Prüfung ausgenommen.
Wenn der Laufzeitparameter check_collisions_with_point_cloud auf true gesetzt ist, werden auch Kollisionen zwischen dem Greifer und einer wasserdichten Version der Punktwolke geprüft. Wenn diese Funktionalität in Kombination mit Sauggreifern genutzt wird, muss sichergestellt werden, dass sich der TCP außerhalb der Greifergeometrie befindet, oder dass die Greifpunkte oberhalb der Objektoberfläche definiert sind. Andernfalls wird für jeden Greifpunkt eine Kollision zwischen Greifer und Punktwolke erkannt.
Wenn der Laufzeitparameter check_collisions_during_retraction auf true gesetzt ist, und ein Load Carrier sowie ein Greif-Offset angegeben wurden, wird jeder Greifpunkt auf Kollisionen zwischen dem Objekt im Greifer und den Wänden des Load Carriers während der Entnahme geprüft. Die Prüfung findet auf der gesamten linearen Trajektorie von der Greifposition bis zurück zur Vorgreifposition statt.
Wenn die Kollisionsprüfung aktiviert ist, werden nur Greifpunkte zurückgeliefert, die kollisionsfrei sind, oder die nicht auf Kollisionen geprüft werden konnten (z.B. weil kein Greifer angegeben wurde). In der Ergebnis-Visualisierung oben auf der CADMatch-Seite der Web GUI werden kollisionsfreie Greifpunkte grün dargestellt, ungeprüfte Greifpunkte gelb und kollidierende Greifpunkte rot. Die erkannten Objekte, die bei der Kollisionsprüfung betrachtet werden, werden mit roten Kanten visualisiert.
Die Laufzeitparameter des CollisionCheck-Moduls beeinflussen die Kollisionserkennung wie in CollisionCheck-Parameter beschrieben.
Parameter¶
Das CADMatch-Modul wird in der REST-API als rc_cadmatch bezeichnet und in der Web GUI unter dargestellt. Der Benutzer kann die Parameter entweder dort oder über die REST-API-Schnittstelle ändern.
Übersicht über die Parameter¶
Beschreibung der Laufzeitparameter¶
Die Laufzeitparameter werden zeilenweise auf der CADMatch-Seite in der Web GUI dargestellt. Im folgenden wird der Name des Parameters in der Web GUI in Klammern hinter dem eigentlichen Parameternamen angegeben. Die Parameter sind in derselben Reihenfolge wie in der Web GUI aufgelistet:
max_matches (Maximale Matches)¶
ist die maximale Anzahl der zu erkennenden Objekte.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?max_matches=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?max_matches=<value>
min_score (Minimaler Score)¶
ist der minimale Score für die Erkennung nach der Posenverfeinerung. Umso höher dieser Wert ist, umso besser müssen die 2D-Kanten und die 3D-Punktwolke mit dem angegebenen Template übereinstimmen.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?min_score=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?min_score=<value>
edge_sensitivity (Kantenempfindlichkeit)¶
ist die Empfindlichkeit des Kantendetektors. Umso höher dieser Wert ist, umso mehr Kanten werden für die Posenverfeinerung genutzt.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?edge_sensitivity=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?edge_sensitivity=<value>
edge_max_distance (Maximale Kantendistanz)¶
ist die maximal erlaubte Distanz in Pixeln zwischen den Templatekanten und den detektierten Kanten im Bild während der Posenverfeinerung.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?edge_max_distance=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?edge_max_distance=<value>
grasp_filter_orientation_threshold (Maximale Abweichung)¶
ist die maximale Abweichung der TCP-z-Achse am Greifpunkt von der z-Achse der bevorzugten TCP-Orientierung in Grad. Es werden nur Greifpunkte zurückgeliefert, deren Orientierungsabweichung kleiner als der angegebene Wert ist. Falls der Wert auf Null gesetzt wird, sind alle Abweichungen valide.
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?grasp_filter_orientation_threshold=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?grasp_filter_orientation_threshold=<value>
only_highest_priority_grasps (Nur Greifpunkte höchster Priorität)¶
Wenn dieser Parameter auf true gesetzt ist, werden ausschließlich Greifpunkte der höchsten Priorität zurückgegeben. Sofern die Kollisionsprüfung aktiviert ist, werden ausschließlich kollisionsfreie Greifpunkt der höchstmöglichen Priorität zurückgegeben. Dadurch kann Rechenzeit gespart und die Anzahl der applikationsseitig zu verarbeitenden Greifpunkte reduziert werden.
Ohne Kollisionsprüfung werden ausschließlich Greifpunkte der höchsten Priorität zurückgegeben.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?only_highest_priority_grasps=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?only_highest_priority_grasps=<value>
check_collisions (Kollisionsprüfung)¶
Wenn diese Option aktiv ist, wird die Kollisionsprüfung für alle Greifpunkte durchgeführt, denen eine Greifer ID zugewiesen wurde, auch wenn kein Standardgreifer im
detect_objectoderdetect_object_extendedService gesetzt wurde. Wenn ein Load Carrier verwendet wird, wird die Kollisionsprüfung immer zwischen dem Greifer und dem Load Carrier durchgeführt. Kollisionen mit der Punktwolke oder anderen Matches werden nur geprüft, wenn die zugehörigen Laufzeitparameter aktiv sind.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions=<value>
check_collisions_with_matches (Kollisionsprüfung mit Matches)¶
Dieser Parameter wird nur beachtet, wenn die Kollisionsprüfung durch Übergabe eines Greifers an den
detect_objectoderdetect_object_extendedService oder durch Setzen des Parameterscheck_collisionsaktiviert ist. Wenncheck_collisions_with_matchesauf true gesetzt ist, werden alle Greifpunkte auf Kollisionen zwischen dem Greifer und den anderen Matches (nicht begrenzt auf die Anzahlmax_matches) geprüft. Nur Greifpunkte, bei denen der Greifer nicht in Kollision mit anderen Matches wäre, werden zurückgeliefert.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions_with_matches=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions_with_matches=<value>
check_collisions_with_point_cloud (Kollisionsprüfung mit Punktwolke)¶
Dieser Parameter wird nur beachtet, wenn die Kollisionsprüfung durch Übergabe eines Greifers an den
detect_objectoderdetect_object_extendedService oder durch Setzen des Parameterscheck_collisionsaktiviert ist. Wenncheck_collisions_with_point_cloudauf true gesetzt ist, werden alle Greifpunkte auf Kollisionen zwischen dem Greifer und einer wasserdichten Version der Punktwolke geprüft. Nur Greifpunkte, bei denen der Greifer nicht in Kollision mit dieser Punktwolke wäre, werden zurückgeliefert.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions_with_point_cloud=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions_with_point_cloud=<value>
check_collisions_during_retraction (Kollisionsprüfung während Entnahme)¶
Dieser Parameter wird nur beachtet, wenn die Kollisionsprüfung durch Übergabe eines Greifers an den
detect_objectoderdetect_object_extendedService oder durch Setzen des Parameterscheck_collisionsaktiviert ist. Wenncheck_collisions_during_retractionauf true gesetzt ist und ein Load Carrier sowie ein Greif-Offset angegeben wurden, wird jeder Greifpunkt auf Kollisionen zwischen dem Objekt im Greifer und den Wänden des Load Carriers während der Entnahme geprüft. Die Prüfung findet auf der gesamten linearen Trajektorie von der Greifposition bis zurück zur Vorgreifposition statt. Es werden nur kollisionsfreie Greifpunkte zurückgeliefert.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions_during_retraction=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/parameters?check_collisions_during_retraction=<value>
Statuswerte¶
Das CADMatch-Modul meldet folgende Statuswerte.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
data_acquisition_time |
Zeit in Sekunden, für die beim letzten Aufruf auf Bilddaten gewartet werden musste |
last_request_timestamp |
Zeitstempel der letzten Detektionsanfrage |
last_return_code_message |
Rückgabecode-Nachricht der letzten Detektion |
last_return_code_value |
Rückgabecode-Wert der letzten Detektion |
last_timestamp_processed |
Zeitstempel des letzten verarbeiteten Bilddatensatzes |
load_carrier_detection_time |
Berechnungszeit für die letzte Load Carrier Detektion in Sekunden |
object_detection_time |
Berechnungszeit für die letzte Objekterkennung in Sekunden |
processing_time |
Berechnungszeit für die letzte Detektion (einschließlich Load Carrier Detektion) in Sekunden |
state |
Aktueller Zustand des CADMatch-Moduls |
Folgende state-Werte werden gemeldet.
| Zustand | Beschreibung |
|---|---|
| IDLE | Das Modul ist inaktiv. |
| RUNNING | Das Modul wurde gestartet und ist bereit, Load Carrier und Objekte zu erkennen. |
| FATAL | Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten. |
Services¶
Die angebotenen Services von rc_cadmatch können mithilfe der REST-API-Schnittstelle oder der rc_visard Web GUI ausprobiert und getestet werden.
Das CADMatch-Modul stellt folgende Services zur Verfügung.
detect_object¶
führt eine Objekterkennung basierend auf einem Template durch, wie in Objekterkennung beschrieben.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/detect_objectPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/detect_objectObligatorische Serviceargumente:
pose_frame: siehe Hand-Auge-Kalibrierung.
template_id: ID des Templates, welches erkannt werden soll.Möglicherweise benötigte Serviceargumente:
robot_pose: siehe Hand-Auge-Kalibrierung.Optionale Serviceargumente:
load_carrier_id: ID des Load Carriers, welcher die zu erkennenden Objekte enthält.
load_carrier_compartment: Teilvolumen (Fach oder Abteil) in einem zu detektierenden Load Carrier (Behälter), in dem Objekte erkannt werden sollen (siehe Load Carrier Abteile).
region_of_interest_id: Fallsload_carrier_idgesetzt ist, die ID der 3D Region of Interest, innerhalb welcher nach dem Load Carrier gesucht wird. Andernfalls die ID der 3D Region of Interest, in der nach Objekten gesucht wird.
collision_detection: siehe Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen
data_acquisition_mode: Falls der Aufnahmemodus aufCAPTURE_NEW(Standardwert) gesetzt ist, wird ein neuer Bild-Datensatz für die Detektion aufgenommen. Falls der Modus aufUSE_LASTgesetzt wird, wird der Datensatz der vorherigen Detektion erneut verwendet.“Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "collision_detection": { "gripper_id": "string", "pre_grasp_offset": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "data_acquisition_mode": "string", "load_carrier_compartment": { "box": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } } }, "load_carrier_id": "string", "pose_frame": "string", "pose_prior_ids": [ "string" ], "region_of_interest_id": "string", "robot_pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "template_id": "string" } }
grasps: Liste von Greifpunkten auf den erkannten Objekten. Die Greifpunkte sind gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert. Diematch_uuidgibt eine Referenz auf das detektierte Objekt inmatchesan, zu dem dieser Greifpunkt gehört. Die Liste der Greifpunkte wird auf die 100 besten Greifpunkte gekürzt, falls mehr erreichbare Greifpunkte gefunden werden. Jeder Greifpunkt enthält ein Flagcollision_checkedund das Feldgripper_id(siehe Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen).
load_carriers: Liste der erkannten Load Carrier (Behälter).
matches: Liste der erkannten Objekte für das angegebene Template, sortiert gemäß der gewählten Sortierstrategie. Derscoregibt an, wie gut das Objekt mit dem Template übereinstimmt. Diegrasp_uuidsgeben die Greifpunkte in dergrasps-Liste an, die auf diesem Objekt erreichbar sind.
timestamp: Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.
return_code: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "detect_object", "response": { "grasps": [ { "collision_checked": "bool", "gripper_id": "string", "id": "string", "match_uuid": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "priority": "int8", "stroke_per_finger_approach_mm": "float64", "stroke_per_finger_grasp_mm": "float64", "tcp_id": "string", "timestamp": { "nsec": "int32", "sec": "int32" }, "uuid": "string" } ], "load_carriers": [ { "height_open_side": "float64", "id": "string", "inner_dimensions": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "outer_dimensions": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "overfilled": "bool", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "rim_ledge": { "x": "float64", "y": "float64" }, "rim_step_height": "float64", "rim_thickness": { "x": "float64", "y": "float64" }, "type": "string" } ], "matches": [ { "grasp_uuids": [ "string" ], "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "score": "float32", "template_id": "string", "timestamp": { "nsec": "int32", "sec": "int32" }, "uuid": "string" } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" }, "timestamp": { "nsec": "int32", "sec": "int32" } } }
detect_object_extended¶
führt eine Objekterkennung basierend auf einem Template durch. Dieser Service verhält sich analog zu
detect_object, gibt aber die Matchinformationen für jeden Greifpunkt direkt zurück, anstatt sie in einer separaten Liste zu speichern. Dies ermöglicht ein einfacheres Parsen, wenn z.B. die Matchposen für jeden Greifpunkt benötigt werden, um das Objekt platziert abzulegen.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/detect_object_extendedPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/detect_object_extendedSiehe
detect_objectService.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "collision_detection": { "gripper_id": "string", "pre_grasp_offset": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "data_acquisition_mode": "string", "load_carrier_compartment": { "box": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } } }, "load_carrier_id": "string", "pose_frame": "string", "pose_prior_ids": [ "string" ], "region_of_interest_id": "string", "robot_pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "template_id": "string" } }
grasps: Liste von Greifpunkten auf den erkannten Objekten. Die Greifpunkte sind gemäß der gewählten Sortierstrategie sortiert. Jeder Greifpunkt enthält ein Feldmatchmit Informationen des detektierten Objekts, z.B. seiner Pose. Die Liste der Greifpunkte wird auf die 100 besten Greifpunkte gekürzt, falls mehr erreichbare Greifpunkte gefunden werden. Jeder Greifpunkt enthält ein Flagcollision_checkedund das Feldgripper_id(siehe Integrierte Kollisionsprüfung in anderen Modulen).
load_carriers: Liste der erkannten Load Carrier (Behälter).
timestamp: Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.
return_code: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "detect_object_extended", "response": { "grasps": [ { "collision_checked": "bool", "gripper_id": "string", "id": "string", "match": { "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "score": "float32", "template_id": "string", "uuid": "string" }, "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "priority": "int8", "stroke_per_finger_approach_mm": "float64", "stroke_per_finger_grasp_mm": "float64", "tcp_id": "string", "timestamp": { "nsec": "int32", "sec": "int32" }, "uuid": "string" } ], "load_carriers": [ { "height_open_side": "float64", "id": "string", "inner_dimensions": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "outer_dimensions": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "overfilled": "bool", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "rim_ledge": { "x": "float64", "y": "float64" }, "rim_step_height": "float64", "rim_thickness": { "x": "float64", "y": "float64" }, "type": "string" } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" }, "timestamp": { "nsec": "int32", "sec": "int32" } } }
detect_object_and_teach_grasps¶
Lernt Greifpunkte anhand aufgezeichneter TCP-Posen des Roboters ein, anstatt sie interaktiv in der Web GUI zu platzieren. Siehe Einlernen von Greifpunkten mit dem Roboter für Details zum Ablauf.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/detect_object_and_teach_graspsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/detect_object_and_teach_graspsObligatorische Serviceargumente:
template_id: die ID des Templates, zu dem die eingelernten Greifpunkte gehören.
tcp_poses: Liste der am Objekt aufgezeichneten TCP-Posen des Roboters, jeweils optional mit einer benutzerdefiniertengrasp_idverknüpft (siehe Einlernen von Greifpunkten mit dem Roboter).Möglicherweise benötigte Serviceargumente:
robot_pose: siehe Hand-Auge-Kalibrierung.Optionale Serviceargumente:
region_of_interest_id: ID der 3D Region of Interest, in der nach dem Objekt gesucht werden soll.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "pose_prior_ids": [ "string" ], "region_of_interest_id": "string", "robot_pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "tcp_poses": [ { "grasp_id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } } } ], "template_id": "string" } }
grasps: Liste der eingelernten Greifpunkte, jeweils identifiziert durch diegrasp_id(benutzerdefiniert oder automatisch vergeben) sowie die zugehörigepose.
timestamp: Zeitstempel des Bildes, auf dem die Erkennung durchgeführt wurde.
return_code: enthält mögliche Warnungen oder Fehlercodes und Nachrichten. Der Service lehnt instabile Detektionen des Objekts ab.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "detect_object_and_teach_grasps", "response": { "grasps": [ { "grasp_id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } } } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" }, "timestamp": { "nsec": "int32", "sec": "int32" } } }
set_preferred_orientation¶
speichert die bevorzugte TCP-Orientierung zum Berechnen der Erreichbarkeit der Greifpunkte, die zur Filterung und optional zur Sortierung der vom
detect_objectunddetect_object_extendedService zurückgelieferten Greifpunkte verwendet wird (siehe Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung).Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/set_preferred_orientationPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_preferred_orientationDie Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "pose_frame": "string" } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_preferred_orientation", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
get_preferred_orientation¶
gibt die bevorzugte TCP-Orientierung zurück, die für die Filterung und optional für die Sortierung der vom
detect_objectunddetect_object_extendedService zurückgelieferten Greifpunkte verwendet wird (siehe Setzen der bevorzugten TCP-Orientierung).Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/get_preferred_orientationPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_preferred_orientationDieser Service hat keine Argumente.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_preferred_orientation", "response": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "pose_frame": "string", "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
set_sorting_strategies¶
speichert die gewählte Strategie zur Sortierung der Greifpunkte und erkannten Objekte, die vom
detect_objectunddetect_object_extendedService zurückgeliefert werden (siehe Objekterkennung).Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/set_sorting_strategiesPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_sorting_strategiesNur eine Sortierstrategie darf einen Gewichtswert
weightgrößer als 0 haben. Wenn alle Werte fürweightauf 0 gesetzt sind, wird die Standardsortierstrategie verwendet.Wenn der Wert
weightfürdirectiongesetzt ist, mussvectorden Richtungsvektor enthalten undpose_frameaufcameraoderexternalgesetzt sein.Wenn der Wert
weightfürdistance_to_pointgesetzt ist, musspointden Sortierpunkt enthalten undpose_frameaufcameraoderexternalgesetzt sein.Wenn der Wert
weightfürpreferred_orientationgesetzt ist, kannaxisaufx,yoderzgesetzt werden, um nur Rotationsunterschiede zwischen diesen Achsen zu berücksichtigen. Wennaxisnicht gesetzt wird, wird die volle Rotationsdifferenz zur Sortierung verwendet.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "direction": { "pose_frame": "string", "vector": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "weight": "float64" }, "distance_to_point": { "farthest_first": "bool", "point": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "pose_frame": "string", "weight": "float64" }, "gravity": { "weight": "float64" }, "match_score": { "weight": "float64" }, "preferred_orientation": { "axis": "string", "weight": "float64" } } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_sorting_strategies", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
get_sorting_strategies¶
gibt die gewählte Sortierstrategie zurück, die zur Sortierung der vom
detect_objectunddetect_object_extendedService zurückgelieferten Objekte und Greifpunkte verwendet wird (siehe Objekterkennung).Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/get_sorting_strategiesPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_sorting_strategiesDieser Service hat keine Argumente.Wenn alle Werte für
weight0 sind, wird die Standardsortierstrategie verwendet.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_sorting_strategies", "response": { "direction": { "pose_frame": "string", "vector": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "weight": "float64" }, "distance_to_point": { "farthest_first": "bool", "point": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "pose_frame": "string", "weight": "float64" }, "gravity": { "weight": "float64" }, "match_score": { "weight": "float64" }, "preferred_orientation": { "axis": "string", "weight": "float64" }, "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
start¶
versetzt das CADMatch-Modul in den Zustand
RUNNING.“Details
Es kann vorkommen, dass der Zustandsübergang noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wenn die Serviceantwort generiert wird. In diesem Fall liefert diese den entsprechenden, sich von
RUNNINGunterscheidenden Zustand zurück.Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/startPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/startDieser Service hat keine Argumente.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "start", "response": { "accepted": "bool", "current_state": "string" } }
stop¶
stoppt das Modul und versetzt es in den Zustand
IDLE.Details
Es kann vorkommen, dass der Zustandsübergang noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wenn die Serviceantwort generiert wird. In diesem Fall liefert diese den entsprechenden, sich von
IDLEunterscheidenden Zustand zurück.Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/stopPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/stopDieser Service hat keine Argumente.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "stop", "response": { "accepted": "bool", "current_state": "string" } }
reset_defaults¶
stellt die Werkseinstellungen der Parameter und die bevorzugte TCP-Orientierung sowie die Sortierstrategie dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“). Dies betrifft nicht die konfigurierten Templates.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/reset_defaultsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/reset_defaultsDieser Service hat keine Argumente.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "reset_defaults", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
Interne Services¶
Die folgenden Services für die Konfiguration von Greifpunkten und Posenvorgaben können sich in Zukunft ohne weitere Ankündigung ändern. Es wird empfohlen, das Setzen, Abrufen und Löschen von Greifpunkten und Posenvorgaben über die Web GUI vorzunehmen.
set_grasp¶
speichert einen Greifpunkt für das angegebene Template auf dem rc_visard. Alle Greifpunkte sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/set_graspPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_graspDie Definition des Typs
graspwird in Setzen von Greifpunkten beschrieben.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "grasp": { "gripper_id": "string", "id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "priority": "int8", "replication": { "max_x_deg": "float64", "min_x_deg": "float64", "origin": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "step_x_deg": "float64" }, "stroke_per_finger_approach_mm": "float64", "stroke_per_finger_grasp_mm": "float64", "tcp_id": "string", "template_id": "string" } } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_grasp", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
set_all_grasps¶
Ersetzt die gesamte Liste von Greifpunkten auf dem rc_visard für das angegebene Template.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/set_all_graspsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_all_graspsDie Definition des Typs
graspwird in Setzen von Greifpunkten beschrieben.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "grasps": [ { "gripper_id": "string", "id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "priority": "int8", "replication": { "max_x_deg": "float64", "min_x_deg": "float64", "origin": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "step_x_deg": "float64" }, "stroke_per_finger_approach_mm": "float64", "stroke_per_finger_grasp_mm": "float64", "tcp_id": "string", "template_id": "string" } ], "template_id": "string" } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_all_grasps", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
get_grasps¶
gibt alle definierten Greifpunkte mit den angegebenen IDs (
grasp_ids) zurück, die zu den Templates mit den angegebenentemplate_idsgehören.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/get_graspsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_graspsWenn keine
grasp_idsangegeben werden, werden alle Greifpunkte zu den angegebenentemplate_idszurückgeliefert. Wenn keinetemplate_idsangegeben werden, werden alle Greifpunkte mit den gefordertengrasp_idszurückgeliefert. Wenn gar keine IDs angegeben werden, werden alle gespeicherten Greifpunkte zurückgeliefert.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "grasp_ids": [ "string" ], "template_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_grasps", "response": { "grasps": [ { "gripper_id": "string", "id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "priority": "int8", "replication": { "max_x_deg": "float64", "min_x_deg": "float64", "origin": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "step_x_deg": "float64" }, "stroke_per_finger_approach_mm": "float64", "stroke_per_finger_grasp_mm": "float64", "tcp_id": "string", "template_id": "string" } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
delete_grasps¶
löscht alle Greifpunkte mit den angegebenen
grasp_ids, die zu den Templates mit den angegebenentemplate_idsgehören.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/delete_graspsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/delete_graspsWenn keine
grasp_idsangegeben werden, werden alle Greifpunkte gelöscht, die zu den Templates mit den angegebenentemplate_idsgehören. Die Listetemplate_idsdarf nicht leer sein.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "grasp_ids": [ "string" ], "template_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "delete_grasps", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
get_symmetric_grasps¶
gibt alle Greifpunkte zurück, die symmetrisch zum angegebenen Greifpunkt sind.“
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/get_symmetric_graspsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_symmetric_graspsDie Definition des Typs
graspwird in Setzen von Greifpunkten beschrieben.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "grasp": { "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "replication": { "max_x_deg": "float64", "min_x_deg": "float64", "origin": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "step_x_deg": "float64" }, "template_id": "string" } } }Der erste Greifpunkt in der Rückgabeliste ist derselbe, der dem Service übergeben wurde. Wenn das Template keine exakte Symmetrie hat, wird nur der übergebene Greifpunkt zurückgeliefert. Wenn das Template eine kontinuierliche Symmetrie hat (z.B. ein zylindrisches Objekt), werden nur 12 gleichverteilte Greifpunkte zurückgeliefert.
Die Definition des Typs
graspwird in Setzen von Greifpunkten beschrieben.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_symmetric_grasps", "response": { "grasps": [ { "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "replication": { "max_x_deg": "float64", "min_x_deg": "float64", "origin": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "step_x_deg": "float64" }, "template_id": "string" } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
set_pose_prior¶
speichert eine Posenvorgabe für das angegebene Template auf dem rc_visard. Alle Posenvorgaben sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/set_pose_priorPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_pose_priorDie Definition des Typs
pose_priorwird in Setzen von Posenvorgaben beschrieben.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "pose_prior": { "id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "template_id": "string" } } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_pose_prior", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
set_all_pose_priors¶
Ersetzt die gesamte Liste von Posenvorgaben auf dem rc_visard für das angegebene Template.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/set_all_pose_priorsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/set_all_pose_priorsDie Definition des Typs
pose_priorwird in Setzen von Posenvorgaben beschrieben.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "pose_priors": [ { "id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "template_id": "string" } ], "template_id": "string" } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_all_pose_priors", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
get_pose_priors¶
gibt alle definierten Posenvorgaben mit den angegebenen IDs (
pose_prior_ids) zurück, die zu den Templates mit den angegebenentemplate_idsgehören.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/get_pose_priorsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/get_pose_priorsWenn keine
pose_prior_idsangegeben werden, werden alle Posenvorgaben zu den angegebenentemplate_idszurückgeliefert. Wenn keinetemplate_idsangegeben werden, werden alle Posenvorgaben mit den gefordertenpose_prior_idszurückgeliefert. Wenn gar keine IDs angegeben werden, werden alle gespeicherten Posenvorgaben zurückgeliefert.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "pose_prior_ids": [ "string" ], "template_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_pose_priors", "response": { "pose_priors": [ { "id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "template_id": "string" } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
delete_pose_priors¶
löscht alle Posenvorgaben mit den angegebenen
pose_prior_ids, die zu den Templates mit den angegebenentemplate_idsgehören.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_cadmatch/services/delete_pose_priorsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_cadmatch/services/delete_pose_priorsWenn keine
pose_prior_idsangegeben werden, werden alle Posenvorgaben gelöscht, die zu den Templates mit den angegebenentemplate_idsgehören. Die Listetemplate_idsdarf nicht leer sein.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "pose_prior_ids": [ "string" ], "template_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "delete_pose_priors", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
Rückgabecodes¶
Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten return_code bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in return_code.message akkumuliert.
Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabecodes auf:
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Erfolgreich |
| -1 | Ungültige(s) Argument(e) |
| -2 | Ein interner Fehler ist aufgetreten. |
| -3 | Ein interner Timeout ist aufgetreten, beispielsweise während der Objekterkennung. |
| -4 | Die maximal erlaubte Zeitspanne für die interne Akquise der Bilddaten wurde überschritten. |
| -8 | Das Modul befindet sich in einem Zustand, in welchem dieser Service nicht aufgerufen werden kann. Beispielsweise muss die Stereo-Matching Qualität quality mindestens Medium sein. |
| -9 | Ungültige Lizenz |
| -10 | Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern oder ROIs überschritten wurde. |
| -11 | Sensor nicht verbunden, nicht unterstützt oder nicht bereit. |
| -12 | Ressource ausgelastet, z.B. wenn trigger_dump zu häufig aufgerufen wird |
| 10 | Die maximal speicherbare Anzahl an Load Carriern oder ROIs wurde erreicht. |
| 11 | Existierende Daten wurden überschrieben. |
| 100 | Die angefragten Load Carrier wurden in der Szene nicht gefunden. |
| 101 | Keiner der gefundenen Greifpunkte ist erreichbar. |
| 102 | Der erkannte Load Carrier ist leer. |
| 103 | Alle berechneten Greifpunkte sind in Kollision. |
| 106 | Die Liste der zurückgelieferten Greifpunkte wurde auf die besten 100 Greifpunkte gekürzt. |
| 110 | Hinweise für die Einrichtung der Anwendung, z.B. Reduzieren des Abstands von der Kamera, Setzen einer Region of Interest. |
| 113 | Kein Greifer für die Kollisionsprüfung gefunden. |
| 114 | Kollisionsprüfung während Entnahme wurde nicht durchgeführt, z.B. weil kein Load Carrier oder kein Greif-Offset angegeben wurden. |
| 151 | Das Objekt-Template hat eine kontinuierliche Symmetrie. |
| 152 | Die Objekte liegen außerhalb der angegebenen Region of Interest, außerhalb des Load Carriers oder außerhalb des Bildes. |
| 153 | Es konnten keine Kanten im Kamerabild erkannt werden. Überprüfen Sie die Kantenempfindlichkeit. |
| 999 | Zusätzliche Hinweise für die Anwendungsentwicklung |
Template API¶
Für den Upload, Download, das Auflisten und Löschen von Templates werden spezielle REST-API-Endpunkte zur Verfügung gestellt. Templates können auch über die Web GUI hoch- und runtergeladen werden. Die Templates beinhalten die Greifpunkte und Posenvorgaben, falls Greifpunkte oder Posenvorgaben konfiguriert wurden. Bis zu 50 Templates können gleichzeitig auf dem rc_visard gespeichert werden.