Module, Parameter und Services¶
Die Softwaremodule des rc_visard heißen in der REST-API Nodes und vereinen jeweils bestimmte algorithmische Funktionen. Über folgenden Befehl lassen sich alle globalen Datenbankmodule der REST-API mit ihren jeweiligen Services und Parametern auflisten:
curl -X GET http://<host>/api/v2/nodes
Informationen zu einem bestimmten Modul (z.B. rc_load_carrier_db
) lassen sich mit folgendem Befehl abrufen:
curl -X GET http://<host>/api/v2/nodes/rc_load_carrier_db
Alle verfügbaren 3D-Kamera-, Navigations-, Detektions- und Konfigurationsmodule der REST-API lassen sich mit ihren Services und Parametern wie folgt auflisten:
curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes
Informationen zu einem bestimmten Modul (z.B. rc_camera
) lassen sich mit folgendem Befehl abrufen:
curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_camera
- Status:
Während der Laufzeit stellt jedes Modul Informationen zu seinem aktuellen Status bereit. Dies umfasst nicht nur den aktuellen Verarbeitungsstatus des Moduls (z.B.
running
oderstale
), sondern die meisten Module melden auch Laufzeitstatistiken oder schreibgeschützte Parameter, sogenannte Statuswerte. Die Statuswerte desrc_camera
-Moduls lassen sich beispielsweise wie folgt abrufen:curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_camera/status
Bemerkung
Die zurückgegebenen Statuswerte sind modulspezifisch und werden im jeweiligen Softwaremodul dokumentiert.
Bemerkung
Statuswerte werden nur gemeldet, wenn sich das jeweilige Modul im Zustand
running
befindet.
- Parameter:
Die meisten Module stellen Parameter über die REST-API des rc_visard zur Verfügung, damit ihr Laufzeitverhalten an den Anwendungskontext oder die Anforderungen angepasst werden kann. Die REST-API ermöglicht es, den Wert eines Parameters zu setzen und abzufragen. Darüber hinaus stellt sie weitere Angaben, wie z.B. den jeweiligen Standardwert und zulässige Minimal- bzw. Maximalwerte von Parametern, zur Verfügung.
Die
rc_stereomatching
-Parameter lassen sich beispielsweise wie folgt abrufen:curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/parameters
Der
quality
-Parameter dieses Moduls könnte wie folgt auf den WertFull
gesetzt werden:curl -X PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/parameters?quality=Full
oder äquivalent
curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' -d '{ "value": "Full" }' http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/parameters/quality
Bemerkung
Laufzeitparameter sind modulspezifisch und werden in dem jeweiligen Softwaremodul dokumentiert.
Bemerkung
Die meisten Parameter, die die Module über die REST-API anbieten, lassen sich auch über die benutzerfreundliche Web GUI des rc_visard erkunden und austesten.
Bemerkung
Einige der Parameter, die über die REST-API des rc_visard bereitgestellt werden, sind auch über die GigE Vision 2.0/GenICam-Schnittstelle zugänglich. Die Einstellung dieser Parameter über die REST-API und die Web GUI ist verboten, solange ein GenICam-Client verbunden ist.
Zudem bietet jedes Modul, das Laufzeitparameter bereitstellt, auch einen Service, um die Werkseinstellungen aller Parameter wiederherzustellen.
- Services:
Einige Module bieten auch Services, die sich über die REST-API aufrufen lassen. Hierzu gehört beispielsweise das oben bereits genannte Wiederherstellen von Parametern oder auch das Starten und Stoppen von Modulen. Die Services des Moduls zur Hand-Auge-Kalibrierung lassen sich beispielsweise wie folgt aufrufen:
curl -X GET http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_hand_eye_calibration/services
Um einen Service eines Moduls aufzurufen, wird eine
PUT
-Anfrage mit servicespezifischen Argumenten für die jeweilige Ressource gestellt (siehe das"args"
-Feld des Service-Datenmodells). Beispielsweise lässt sich folgendermaßen eine Bildaufnahme mit dem Stereo-Matching-Modul auslösen:curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' -d '{ "args": {} }' http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_stereomatching/services/acquisition_trigger
Bemerkung
Die Services und zugehörigen Argumente sind modulspezifisch und werden im jeweiligen Softwaremodul dokumentiert.
Die folgende Liste enthält alle REST-API-Anfragen zum Status der globalen Datenbankmodule und ihrer Parameter und Services:
-
GET
/nodes
¶ Abruf einer Liste aller verfügbaren globalen Nodes.
Musteranfrage
GET /api/v2/nodes HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "name": "rc_roi_db", "parameters": [], "services": [ "set_region_of_interest", "get_regions_of_interest", "delete_regions_of_interest", "set_region_of_interest_2d", "get_regions_of_interest_2d", "delete_regions_of_interest_2d" ], "status": "running" }, { "name": "rc_load_carrier_db", "parameters": [], "services": [ "set_load_carrier", "get_load_carriers", "delete_load_carriers" ], "status": "running" }, { "name": "rc_gripper_db", "parameters": [], "services": [ "set_gripper", "get_grippers", "delete_grippers" ], "status": "running" } ]
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: NodeInfo-Array)
Referenzierte Datenmodelle:
-
GET
/nodes/{node}
¶ Abruf von Informationen zu einem einzelnen globalen Modul.
Musteranfrage
GET /api/v2/nodes/<node> HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "name": "rc_roi_db", "parameters": [], "services": [ "set_region_of_interest", "get_regions_of_interest", "delete_regions_of_interest", "set_region_of_interest_2d", "get_regions_of_interest_2d", "delete_regions_of_interest_2d" ], "status": "running" }
Parameter: - node (string) – Modulname (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: NodeInfo)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle:
-
GET
/nodes/{node}/services
¶ Abruf von Beschreibungen aller von einem globalen Modul angebotenen Services.
Musteranfrage
GET /api/v2/nodes/<node>/services HTTP/1.1
Musteranfrage
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "args": {}, "description": "string", "name": "string", "response": {} } ]
Parameter: - node (string) – Modulname (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: Service-Array)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle:
-
GET
/nodes/{node}/services/{service}
¶ Abruf der Beschreibung eines Services eines globalen Moduls.
Musteranfrage
GET /api/v2/nodes/<node>/services/<service> HTTP/1.1
Musteranfrage
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "args": {}, "description": "string", "name": "string", "response": {} }
Parameter: - node (string) – Modulname (obligatorisch)
- service (string) – Name des Service (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: Service)
- 404 Not Found – Modul oder Service nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle:
-
PUT
/nodes/{node}/services/{service}
¶ Aufruf des Services eines Moduls: Die benötigten Argumente und die zugehörige Antwort hängt vom Modul und vom Service ab.
Musteranfrage
PUT /api/v2/nodes/<node>/services/<service> HTTP/1.1 Accept: application/json application/ubjson {}
Musteranfrage
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "args": {}, "description": "string", "name": "string", "response": {} }
Parameter: - node (string) – Modulname (obligatorisch)
- service (string) – Name des Service (obligatorisch)
JSON-Objekt zur Anfrage: - service args (object) – Beispielargumente (obligatorisch)
Anfrage-Header: - Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Serviceaufruf erledigt (Rückgabe: Service)
- 403 Forbidden – Service-Aufruf verboten, z.B. weil keine valide Lizenz für dieses Modul vorliegt.
- 404 Not Found – Modul oder Service nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle:
-
GET
/nodes/{node}/status
¶ Abruf des Status eines globalen Datenbankmoduls.
Musteranfrage
GET /api/v2/nodes/<node>/status HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "status": "running", "timestamp": 1503075030.2335997, "values": [] }
Parameter: - node (string) – Modulname (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: NodeStatus)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle:
Die folgende Liste enthält alle REST-API-Anfragen zum Status der 3D-Kamera-, Navigations-, Detektions- und Konfigurationsmodule und ihrer Parameter und Services:
-
GET
/pipelines/{pipeline}/nodes
¶ Abruf einer Liste aller verfügbaren Module.
Musteranfrage
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "name": "rc_stereocalib", "parameters": [ "grid_width", "grid_height", "snap" ], "services": [ "reset_defaults", "change_state" ], "status": "idle" }, { "name": "rc_camera", "parameters": [ "fps", "exp_auto", "exp_value", "exp_max" ], "services": [ "reset_defaults" ], "status": "running" }, { "name": "rc_hand_eye_calibration", "parameters": [ "grid_width", "grid_height", "robot_mounted" ], "services": [ "reset_defaults", "set_pose", "reset", "save", "calibrate", "get_calibration" ], "status": "idle" }, { "name": "rc_stereo_ins", "parameters": [], "services": [], "status": "idle" }, { "name": "rc_stereomatching", "parameters": [ "quality", "seg", "fill", "minconf", "mindepth", "maxdepth", "maxdeptherr" ], "services": [ "reset_defaults" ], "status": "running" } ]
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: NodeInfo-Array)
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
GET
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}
¶ Abruf von Informationen zu einem einzelnen Modul.
Musteranfrage
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node> HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "name": "rc_camera", "parameters": [ "fps", "exp_auto", "exp_value", "exp_max" ], "services": [ "reset_defaults" ], "status": "running" }
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: NodeInfo)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
GET
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters
¶ Abruf von Parametern eines Moduls.
Musteranfrage
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/parameters?name=<name> HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "default": 25, "description": "Frames per second in Hz", "max": 25, "min": 1, "name": "fps", "type": "float64", "value": 25 }, { "default": true, "description": "Switching between auto and manual exposure", "max": true, "min": false, "name": "exp_auto", "type": "bool", "value": true }, { "default": 0.007, "description": "Maximum exposure time in s if exp_auto is true", "max": 0.018, "min": 6.6e-05, "name": "exp_max", "type": "float64", "value": 0.007 } ]
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
Anfrageparameter: - name (string) – Schränkt Ergebnisse auf Parameter mit diesem Namen ein (optional).
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: NodeInfo-Array)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
PUT
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters
¶ Aktualisierung mehrerer Parameter.
Musteranfrage
PUT /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/parameters HTTP/1.1 Accept: application/json application/ubjson [ { "name": "string", "value": {} } ]
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "default": 25, "description": "Frames per second in Hz", "max": 25, "min": 1, "name": "fps", "type": "float64", "value": 10 }, { "default": true, "description": "Switching between auto and manual exposure", "max": true, "min": false, "name": "exp_auto", "type": "bool", "value": false }, { "default": 0.005, "description": "Manual exposure time in s if exp_auto is false", "max": 0.018, "min": 6.6e-05, "name": "exp_value", "type": "float64", "value": 0.005 } ]
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
JSON-Objekt-Array zur Anfrage: - parameters (ParameterNameValue) – Liste von Parametern (obligatorisch)
Anfrage-Header: - Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: NodeInfo-Array)
- 400 Bad Request – Ungültiger Parameterwert
- 403 Forbidden – Aktualisierung des Parameters verboten, z.B. weil er aufgrund einer laufenden GigE Vision-Anwendung gesperrt ist oder keine valide Lizenz für dieses Modul vorliegt.
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
GET
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}
¶ Abruf eines bestimmten Parameters eines Moduls.
Musteranfrage
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/parameters/<param> HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "default": 25, "description": "Frames per second in Hertz", "max": 25, "min": 1, "name": "fps", "type": "float64", "value": 10 }
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
- param (string) – Name des Parameters (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: Parameter)
- 404 Not Found – Modul oder Parameter nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
PUT
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/parameters/{param}
¶ Aktualisierung eines bestimmten Parameters eines Moduls.
Musteranfrage
PUT /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/parameters/<param> HTTP/1.1 Accept: application/json application/ubjson { "value": {} }
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "default": 25, "description": "Frames per second in Hertz", "max": 25, "min": 1, "name": "fps", "type": "float64", "value": 10 }
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
- param (string) – Name des Parameters (obligatorisch)
JSON-Objekt zur Anfrage: - parameter (ParameterValue) – zu aktualisierender Parameter als JSON-Objekt (obligatorisch)
Anfrage-Header: - Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: Parameter)
- 400 Bad Request – Ungültiger Parameterwert
- 403 Forbidden – Aktualisierung des Parameters verboten, z.B. weil er aufgrund einer laufenden GigE Vision-Anwendung gesperrt ist oder keine valide Lizenz für dieses Modul vorliegt.
- 404 Not Found – Modul oder Parameter nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
GET
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services
¶ Abruf von Beschreibungen aller von einem Modul angebotenen Services.
Musteranfrage
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/services HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "args": {}, "description": "Restarts the module.", "name": "restart", "response": { "accepted": "bool", "current_state": "string" } }, { "args": {}, "description": "Starts the module.", "name": "start", "response": { "accepted": "bool", "current_state": "string" } }, { "args": {}, "description": "Stops the module.", "name": "stop", "response": { "accepted": "bool", "current_state": "string" } } ]
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: Service-Array)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
GET
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}
¶ Abruf der Beschreibung eines modulspezifischen Services.
Musteranfrage
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/services/<service> HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "args": { "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "slot": "int32" }, "description": "Save a pose (grid or gripper) for later calibration.", "name": "set_pose", "response": { "message": "string", "status": "int32", "success": "bool" } }
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
- service (string) – Name des Service (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: Service)
- 404 Not Found – Modul oder Service nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
PUT
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/services/{service}
¶ Aufruf des Services eines Moduls: Die benötigten Argumente und die zugehörige Antwort hängt vom Modul und vom Service ab.
Musteranfrage
PUT /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/services/<service> HTTP/1.1 Accept: application/json application/ubjson {}
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "name": "set_pose", "response": { "message": "Grid detected, pose stored.", "status": 1, "success": true } }
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
- service (string) – Name des Service (obligatorisch)
JSON-Objekt zur Anfrage: - service args (object) – Beispielargumente (obligatorisch)
Anfrage-Header: - Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Serviceaufruf erledigt (Rückgabe: Service)
- 403 Forbidden – Service-Aufruf verboten, z.B. weil keine valide Lizenz für dieses Modul vorliegt.
- 404 Not Found – Modul oder Service nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
-
GET
/pipelines/{pipeline}/nodes/{node}/status
¶ Abruf des Status eines Moduls.
Musteranfrage
GET /api/v2/pipelines/<pipeline>/nodes/<node>/status HTTP/1.1
Beispielantwort
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "status": "running", "timestamp": 1503075030.2335997, "values": { "baseline": "0.0650542", "color": "0", "exp": "0.00426667", "focal": "0.844893", "fps": "25.1352", "gain": "12.0412", "height": "960", "temp_left": "39.6", "temp_right": "38.2", "time": "0.00406513", "width": "1280" } }
Parameter: - pipeline (string) – Name der Pipeline (
0
) (obligatorisch) - node (string) – Modulname (obligatorisch)
Antwort-Headers: - Content-Type – application/json application/ubjson
Statuscodes: - 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung (Rückgabe: NodeStatus)
- 404 Not Found – Modul nicht gefunden
Referenzierte Datenmodelle: - pipeline (string) – Name der Pipeline (