Universal Robots Posenformat¶
Das Posenformat, welches von Universal Robots verwendet wird, besteht aus einer Position in Millimetern und einer Orientierung im Angle-Axis Format . Der Rotationswinkel im Bogenmaß ist die Länge der Rotationsachse .
wird als Rotationsvektor bezeichnet.
Umrechnung vom Angle-Axis Format in Quaternionen¶
Die Umrechnung von einem Rotationsvektor in eine Quaternion kann wie folgt durchgeführt werden.
Zunächst wird der Winkel im Bogenmaß aus dem Rotationsvektor gewonnen durch
Wenn , dann ist die Quaternion gleich , sonst wird sie berechnet durch
Umrechnung von Quaternionen ins Angle-Axis Format¶
Die Umrechnung von einer Quaternion mit in einen Rotationsvektor im Angle-Axis Format kann wie folgt durchgeführt werden.
Zunächst wird der Winkel im Bogenmaß aus dem Quaternion gewonnen durch
Wenn , dann ist der Rotationsvektor , sonst wird er berechnet durch