KUKA Ethernet KRL Schnittstelle¶
Der rc_visard stellt ein Ethernet KRL Interface (EKI-Bridge) zur Verfügung, welches eine Kommunikation von KUKA KRL via KUKA.EthernetKRL XML mit dem rc_visard erlaubt.
Bemerkung
Dieses Modul ist optional und benötigt eine gesonderte EKIBridge-Lizenz.
Bemerkung
Das KUKA.EthernetKRL add-on Software-Paket Version 2.2 bis maximal 5.x muss auf der Robotersteuerung aktiviert sein, um dieses Modul zu benutzen.
Die EKI-Bridge kann benutzt werden, um programmatisch
- Serviceanfragen auszuführen, z.B. um individuelle Module zu starten und stoppen, oder um angebotene Services wie z.B. die Hand-Auge-Kalibrierung oder Berechnung von Greifposen zu nutzen,
- Laufzeitparameter abzufragen und zu ändern, z.B. der Kamera oder Disparitätsberechnung.
Bemerkung
Eine bekannte Einschränkung der EKI Bridge ist, dass Strings, die valide Zahlen darstellen, nach int/float konvertiert werden. Daher sollten benutzerdefinierte Namen (wie ROI IDs, etc.) immer mindestens einen Buchstaben enthalten, sodass diese als Serviceargumente benutzt werden können.
Konfiguration der Ethernet-Verbindung¶
Die EKI-Bridge hört auf Port 7000 auf EKI-XML-Nachrichten und übersetzt diese transparent zur rc_visard REST-API v2. Die empfangenen EKI-Nachrichten werden in JSON umgewandelt und an die rc_visard REST-API weitergeleitet. Die Antwort der REST-API wird anschließend zurück in EKI-XML gewandelt.
Die EKI-Bridge erlaubt den Zugriff auf Laufzeitparameter und Services aller Module, die in Softwaremodule beschrieben sind.
Die Ethernet-Verbindung zum rc_visard wird auf der Robotersteuerung mit XML-Dateien konfiguriert. Die EKI-XML-Konfigurationsdateien aller Module auf dem rc_visard sind im Abschnitt EKI-XML-Konfigurationsdateien aufgezählt.
Für jedes Softwaremodul, das Laufzeitparameter anbietet, gibt es eine XML-Konfigurationsdatei, um die Parameter abzufragen und zu setzen. Diese sind nach dem Schema <node_name>-parameters.xml benannt. Für jeden Service eines Softwaremoduls gibt eine eigene XML-Konfigurationsdatei. Diese ist nach dem Schema <node_name>-<service_name>.xml benannt.
Die IP des rc_visard im Netzwerk muss in der XML Datei eingetragen werden.
Diese Konfigurationsdateien müssen im Verzeichnis C:\KRC\ROBOTER\Config\User\Common\EthernetKRL auf der Robotersteuerung abgelegt werden. Sie werden gelesen, sobald eine Verbindung initialisiert wird.
Um z.B. eine Ethernet-Verbindung mit dem Ziel aufzubauen, um die rc_stereomatching-Parameter zu konfigurieren, ist der folgende KRL-Code notwendig.
DECL EKI_Status RET RET = EKI_INIT("rc_stereomatching-parameters") RET = EKI_Open("rc_stereomatching-parameters") ; ----------- Desired operation ----------- RET = EKI_Close("rc_stereomatching-parameters")
Bemerkung
Die EKI-Bridge terminiert automatisch die Verbindung zum Client, wenn eine empfangene XML-Nachricht ungültig ist.
Allgemeine XML-Struktur¶
Für die Datenanfrage nutzt die EKI-Bridge <req> als Wurzelelement (kurz für „Request“).
Das Wurzelelement enthält immer die folgenden Elemente.
<node>: Dieses enthält ein Unterelement, über das die EKI-Bridge das Ziel-Softwaremodul identifiziert. Der Modulname ist bereits in der XML-Konfigurationsdatei vorausgefüllt.<end_of_request>: „End-of-Request“ Flag, das das Ende der Anfrage markiert und diese auslöst.
Die generische XML-Struktur sieht wie folgt aus.
<SEND> <XML> <ELEMENT Tag="req/node/<node_name>" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="req/end_of_request" Type="BOOL"/> </XML> </SEND>
Für den Datenempfang nutzt die EKI-Bridge <res> als Wurzelelement (kurz für „Response“). Das Wurzelelement enthält immer ein <return_code> Unterelement.
<RECEIVE> <XML> <ELEMENT Tag="res/return_code/@value" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/return_code/@message" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="res" Set_Flag="998"/> </XML> </RECEIVE>
Bemerkung
Standardmäßig ist in den Konfigurationsdateien 998 als Flag angegeben, über welches KRL benachrichtigt wird, sobald eine Antwortnachricht empfangen wurde. Falls dieser Wert bereits in Benutzung ist, sollte dieser in der entsprechenden Konfigurationsdatei geändert werden.
Rückgabecode¶
Das <return_code>-Element enthält die Attribute value und message.
Wie für alle anderen Softwaremodule gibt eine erfolgreiche Anfrage ein res/return_code/@value mit dem Wert 0 zurück. Negative Werte geben an, dass die Anfrage fehlgeschlagen ist. Die Fehlermeldung ist in res/return_code/@message enthalten. Positive Werte geben an, dass die Anfrage erfolgreich war, aber weitere Informationen in res/return_code/@message enthalten sind.
Die folgenden Rückgabecodes können von der EKI-Bridge zurückgegeben werden:
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Erfolgreich |
| -1 | Parsing-Fehler in der Konvertierung von XML zu JSON |
| -2 | Interner Fehler |
| -5 | Verbindungsfehler von der REST-API |
| -9 | Fehlende oder ungültige Lizenz für das EKI-Bridge-Modul |
Bemerkung
Die EKI-Bridge liefert auch Rückgabecodes spezifisch zu den individuellen Softwaremodulen zurück. Diese sind im jeweiligen Softwaremodul dokumentiert.
Bemerkung
Aufgrund von Limitierungen in KRL ist die maximale Länge eines Strings, der von der EKI-Bridge zurückgegeben wird, auf 512 Zeichen begrenzt. Alle längeren Strings werden gekürzt.
Services¶
Das XML-Schema für die Services der Softwaremodule wird aus den Argumenten und der Antwort in JavaScript Object Notation (JSON) generiert, wie in Softwaremodule beschrieben. Diese Umwandlung ist bis auf die unten beschriebenen Regeln transparent.
Konvertierung von Posen:
Eine Pose ist ein JSON-Objekt, das die Schlüssel
positionundorientationenthält.{ "pose": { "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64", }, "orientation": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64", "w": "float64", } } }Dieses JSON-Objekt wird zu einem KRL
FRAMEin der XML-Nachricht konvertiert.<pose X="..." Y="..." Z="..." A="..." B="..." C="..."></pose>Positionen werden von Metern in Millimetern umgerechnet und Orientierungen von Quaternionen in das KUKA-ABC-Format (in Grad).
Bemerkung
Es werden in der EKI-Bridge keine anderen Größenumrechnungen vorgenommen. Alle Abmessungen und 3D-Koordinaten, die nicht zu einer Pose gehören, werden in Metern erwartet und zurückgegeben.
Arrays:
Arrays enthalten die Unterelemente
<le>(kurz für „List Element“). Als Beispiel wird das JSON-Objekt{ "rectangles": [ { "x": "float64", "y": "float64" } ] }in das folgende XML-Fragment konvertiert
<rectangles> <le> <x>...</x> <y>...</y> </le> </rectangles>
XML-Attribute:
Alle JSON-Schlüssel, deren Wert ein primitiver Datentyp ist und die nicht zu einem Array gehören, werden in XML-Attributen gespeichert. Als Beispiel wird das JSON-Objekt
{ "item": { "uuid": "string", "confidence": "float64", "rectangle": { "x": "float64", "y": "float64" } } }in das folgende XML-Fragment konvertiert
<item uuid="..." confidence="..."> <rectangle x="..." y="..."> </rectangle> </item>
Anfrage-XML-Struktur¶
Das <SEND>-Element in der XML-Konfigurationsdatei für einen generischen Service folgt der folgenden Spezifikation:
<SEND> <XML> <ELEMENT Tag="req/node/<node_name>" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="req/service/<service_name>" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="req/args/<argX>" Type="<argX_type>"/> <ELEMENT Tag="req/end_of_request" Type="BOOL"/> </XML> </SEND>
Das <service>-Element hat ein XML-Unterelement, über das die EKI-Bridge den angefragten Service identifiziert. Es ist bereits vorausgefüllt in der Konfigurationsdatei enthalten.
Das <args> Element beinhaltet die Service-Argumente. Diese können jeweils mit der KRL-Instruktion EKI_Set<Type> gesetzt werden.
Beispielsweise sieht das <SEND>-Element des rc_load_carrier_db get_load_carriers Services (siehe LoadCarrierDB) wie folgt aus.
<SEND> <XML> <ELEMENT Tag="req/node/rc_load_carrier_db" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="req/service/get_load_carriers" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="req/args/load_carrier_ids/le" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="req/end_of_request" Type="BOOL"/> </XML> </SEND>
Das <end_of_request>-Element erlaubt es, Anfragen mit Arrays zu übermitteln. Um ein Array zu senden, wird die Anfrage in so viele Nachrichten wie Array-Elemente aufgeteilt. Die letzte Nachricht beinhaltet alle XML-Tags inklusive dem <end_of_request>-Flag, während alle anderen Nachrichten jeweils nur ein Array-Element enthalten.
Um z.B. zwei Load-Carrier-Modelle mit dem get_load_carriers Service vom rc_load_carrier_db abzufragen, muss der Nutzer zwei XML-Nachrichten senden. Die erste XML-Nachricht lautet:
<req> <args> <load_carrier_ids> <le>load_carrier1</le> </load_carrier_ids> </args> </req>
Diese Nachricht kann über KRL mit dem EKI_Send Kommando gesendet werden, indem das Listenelement als Pfad angegeben wird.
DECL EKI_STATUS RET RET = EKI_SetString("rc_load_carrier_db-get_load_carriers", "req/args/load_carrier_ids/le", "load_carrier1") RET = EKI_Send("rc_load_carrier_db-get_load_carriers", "req/args/load_carrier_ids/le")
Die zweite Nachricht beinhaltet alle XML-Tags und löst die Anfrage beim rc_load_carrier_db Softwaremodul aus.
<req> <node> <rc_load_carrier_db></rc_load_carrier_db> </node> <service> <get_load_carriers></get_load_carriers> </service> <args> <load_carrier_ids> <le>load_carrier2</le> </load_carrier_ids> </args> <end_of_request></end_of_request> </req>
Diese Nachricht kann über KRL gesendet werden, indem req als Pfad für EKI_Send angegeben wird:
DECL EKI_STATUS RET RET = EKI_SetString("rc_load_carrier_db-get_load_carriers", "req/args/load_carrier_ids/le", "load_carrier2") RET = EKI_Send("rc_load_carrier_db-get_load_carriers", "req")
Antwort-XML-Struktur¶
Das <SEND>-Element in der XML-Konfigurationsdatei für einen generischen Service folgt der folgenden Spezifikation:
<RECEIVE> <XML> <ELEMENT Tag="res/<resX>" Type="<resX_type>"/> <ELEMENT Tag="res/return_code/@value" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/return_code/@message" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="res" Set_Flag="998"/> </XML> </RECEIVE>
Beispielsweise sieht das <RECEIVE>-Element des rc_april_tag_detect detect Services (siehe TagDetect) wie folgt aus.
<RECEIVE> <XML> <ELEMENT Tag="res/timestamp/@sec" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/timestamp/@nsec" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/return_code/@message" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="res/return_code/@value" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose_frame" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/timestamp/@sec" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/timestamp/@nsec" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@X" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@Y" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@Z" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@A" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@B" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/pose/@C" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/instance_id" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/id" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="res/tags/le/size" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res" Set_Flag="998"/> </XML> </RECEIVE>
Bei Arrays beinhaltet die Antwort mehrere Instanzen des gleichen XML-Elements. Jedes Element wird in einen separaten Puffer in EKI geschrieben und kann daraus mit KRL-Instruktionen ausgelesen werden. Die Anzahl an Instanzen (Array-Elementen) kann über EKI_CheckBuffer abgefragt werden und jede Instanz mit EKI_Get<Type> ausgelesen werden.
Beispielsweise können die Ergebnisposen aus einer Antwort des rc_april_tag_detect detect Services in KRL wie folgt ausgelesen werden:
DECL EKI_STATUS RET DECL INT i DECL INT num_instances DECL FRAME poses[32] DECL FRAME pose = {X 0.0, Y 0.0, Z 0.0, A 0.0, B 0.0, C 0.0} RET = EKI_CheckBuffer("rc_april_tag_detect-detect", "res/tags/le/pose") num_instances = RET.Buff for i=1 to num_instances RET = EKI_GetFrame("rc_april_tag_detect-detect", "res/tags/le/pose", pose) poses[i] = pose endfor RET = EKI_ClearBuffer("rc_april_tag_detect-detect", "res")
Bemerkung
Vor jeder Anfrage über EKI zum rc_visard sollten alle Puffer geleert werden, um sicherzustellen, dass nur die aktuelle Antwort in den EKI-Puffern enthalten ist.
Speichergrenzen und Array-Trimmung¶
Beim Zurückgeben großer Arrays erzwingt KUKA EKI zwei Speicherbeschränkungen:
BUFFERINGLimit (Warteschlangenlänge): Die maximale Anzahl von Elementen, die in einem einzelnen Array-Bucket gespeichert werden. Eine einzelne Antwort enthält oft mehrere unabhängige Listen (z. B.res/grasps/le/...undres/matches/le/...), die in vollständig getrennten Buckets im Robotercontroller gespeichert werden. Kein einzelner Bucket darf das konfigurierteBUFFERINGLimit überschreiten, andernfalls wird die Verbindung getrennt.BUFFSIZELimit (Nachrichtengröße): Die maximale Gesamtgröße eines einzelnen XML-Telegramms im Netzwerk in Bytes. Das absolute KUKA-Maximum beträgt 65534 Byte (~64 kB).
Unabhängige Listen innerhalb derselben Response (z.B. grasps und matches) sind konzeptionell unterschiedlich und haben naturgemäß unterschiedliche Längen. Wenn eine Payload die 64kB-Grenze von BUFFSIZE überschreitet, löscht die EKI Bridge automatisch Elemente am Ende der Antwort. Dies bedeutet, dass die EKI Bridge Elemente aus einer Liste trimmen kann, während eine andere Liste unverändert bleibt.
Bemerkung
Alle Kindelemente eines Listenelements (nach le/*) gehören zum selben Array einer REST-API-Response und haben garantiert auch nach dem Trimmen die gleiche Länge.
Es sollte immer EKI_CheckBuffer für das jeweilige Array, das gelesen werden soll, verwendet werden, um dessen tatsächliche Länge zu ermitteln. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Länge mit der eines anderen Arrays übereinstimmt.
Parameter¶
Die Parameter aller Softwaremodule können über die EKI-Bridge ausgelesen und gesetzt werden. Die XML-Konfigurationsdatei für ein generisches Softwaremodul folgt dieser Spezifikation:
<SEND> <XML> <ELEMENT Tag="req/node/<node_name>" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="req/parameters/<parameter_x>/@value" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="req/parameters/<parameter_y>/@value" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="req/end_of_request" Type="BOOL"/> </XML> </SEND> <RECEIVE> <XML> <ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_x>/@value" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_x>/@default" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_x>/@min" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_x>/@max" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_y>/@value" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_y>/@default" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_y>/@min" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/parameters/<parameter_y>/@max" Type="REAL"/> <ELEMENT Tag="res/return_code/@value" Type="INT"/> <ELEMENT Tag="res/return_code/@message" Type="STRING"/> <ELEMENT Tag="res" Set_Flag="998"/> </XML> </RECEIVE>
Die Anfrage wird als Anfrage zum Lesen von Parametern interpretiert, wenn die value-Attribute aller Parameter leer sind. Falls mindestens ein value-Attribut befüllt ist, wird die Anfrage als Anfrage zum Setzen von Parametern interpretiert und die befüllten Parameter gesetzt.
Beispielsweise können die aktuellen Werte aller Parameter von rc_stereomatching mit der folgenden XML-Nachricht abgefragt werden:
<req> <node> <rc_stereomatching></rc_stereomatching> </node> <parameters></parameters> <end_of_request></end_of_request> </req>
Diese XML-Nachricht kann folgendermaßen über KRL gesendet werden:
DECL EKI_STATUS RET RET = EKI_Send("rc_stereomatching-parameters", "req")
Die Antwort der EKI-Bridge enthält alle Parameter:
<res> <parameters> <acquisition_mode default="Continuous" max="" min="" value="Continuous"/> <quality default="High" max="" min="" value="High"/> <static_scene default="0" max="1" min="0" value="0"/> <seg default="200" max="4000" min="0" value="200"/> <smooth default="1" max="1" min="0" value="1"/> <fill default="3" max="4" min="0" value="3"/> <minconf default="0.5" max="1.0" min="0.5" value="0.5"/> <mindepth default="0.1" max="100.0" min="0.1" value="0.1"/> <maxdepth default="100.0" max="100.0" min="0.1" value="100.0"/> <maxdeptherr default="100.0" max="100.0" min="0.01" value="100.0"/> </parameters> <return_code message="" value="0"/> </res>
Der quality-Parameter von rc_stereomatching kann mit folgender XML-Nachricht auf Low gesetzt werden:
<req> <node> <rc_stereomatching></rc_stereomatching> </node> <parameters> <quality value="Low"></quality> </parameters> <end_of_request></end_of_request> </req>
Diese XML-Nachricht kann folgendermaßen über KRL gesendet werden:
DECL EKI_STATUS RET RET = EKI_SetString("rc_stereomatching-parameters", "req/parameters/quality/@value", "Low") RET = EKI_Send("rc_stereomatching-parameters", "req")
In diesem Fall wird nur der gesetzte Wert von quality zurückgegeben:
<res> <parameters> <quality default="High" max="" min="" value="Low"/> </parameters> <return_code message="" value="0"/> </res>
EKI-XML-Konfigurationsdateien¶
Dieser Abschnitt enthält die EKI-XML-Konfigurationsdateien aller Softwaremodule des rc_visard. Die sind auch in diesem ZIP-Archiv zum Download verfügbar.
rc_april_tag_detect
Services:
rc_boxpick
rc_camera
Services:
rc_collision_check
Services:
rc_dynamics
rc_gripper_db
rc_hand_eye_calibration
rc_iocontrol
Services:
rc_itempick
rc_load_carrier
rc_load_carrier_db
rc_measure
Services:
rc_pack
rc_qr_code_detect
Services:
rc_roi_db
rc_silhouettematch
Services:
rc_slam
rc_stereocalib
Services:
rc_stereomatching
Services:
rc_stereovisodo
Services:
Migration zu Firmware Version 22.01¶
Von Firmware Version 22.01 an bildet die EKI Bridge die rc_visard REST-API v2 ab.
Dies macht folgende Änderungen nötig:
- Das Konfigurieren von Load Carriern, Greifern und Regions of Interest ist jetzt nur noch in den globalen Datenbankmodulen möglich:
- Verwendung der
rc_load_carrier_dbXML Dateien um Load Carrier abzurufen, zu erstellen oder zu löschen. - Verwendung der
rc_gripper_dbXML Dateien um Greifer abzurufen, zu erstellen oder zu löschen. - Verwendung der
rc_roi_dbXML Dateien um Regions of Interest abzurufen, zu erstellen oder zu löschen.
- Verwendung der
- Load Carrier Erkennung und Füllstandserkennung ist jetzt nur noch über die
rc_load_carrierNode möglich.- Verwendung der
rc_load_carrierXML Dateien fürdetect_load_carriersunddetect_filling_levelServices.
- Verwendung der
Fehlerbehebung¶
SmartPad Fehlermeldung: Limit of element memory reached
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Anzahl der empfangenen Elemente in einem Array den in der EKI-XML-Konfigurationsdatei festgelegten BUFFERING Grenzwert überschreitet. Die Verbindung wird unterbrochen, bevor das KRL-Programm die Daten lesen kann.
- Erhöhen Sie den Wert für
BUFFERINGin der EKI-XML-Konfigurationsdatei auf dem Robotercontroller, um ihn an die maximale Anzahl erwarteter Elemente anzupassen. - Verringern Sie den Parameter ‚Maximale Matches‘ (oder ähnlich) im Detektionsmodul des rc_visard um sicherzustellen, dass weniger Elemente zurückgeliefert werden.
Der für die Speicherung von EKI-Werten auf dem Roboter verfügbare Gesamtspeicher ist standardmäßig auf 1 MB über alle Verbindungen hinweg begrenzt. Wenn die Grenzwerte zu stark erhöht oder zu viele parallele Arrays verwendet werden, kann der Roboter die Verbindung möglicherweise nicht initialisieren. Informationen zur Vergrößerung dieses Systemspeicherpools finden Sie in der offiziellen KUKA-Dokumentation (KST_EthernetKRL).
SmartPad Fehlermeldung: Reading from empty buffer
Dieser Fehler tritt auf, wenn das KRL-Programm versucht, ein Array-Element zu lesen, das nie empfangen wurde.
- Payload-Kürzung: Die EKI Bridge hat möglicherweise Elemente vom Ende der Antwort getrimmt, um sie an das 64kB-Limit
BUFFSIZEanzupassen. Dies kann dazu führen, dass unabhängige Arrays unterschiedliche Längen aufweisen (siehe Speichergrenzen und Array-Trimmung). Überprüfen Sie die EKI Bridge-Logs auf Warnungen wie „Trimmed XML tree“ oder „Pruned response items“. - Nicht übereinstimmende Schleifenanzahl: Das KRL-Programm durchläuft mehr Schleifen, als tatsächlich empfangen wurden. Stellen Sie sicher, dass Sie
EKI_CheckBufferfür das jeweilige Array verwenden, das Sie lesen. - KRL-Arraygröße: Stellen Sie sicher, dass die in den KRL-Dateien
.datund.srcdefinierten Arrays groß genug sind, um alle eingehenden Daten aufzunehmen.