Generic Robot Interface

Das Generic Robot Interface (GRI) ist ein Integrationslayer, der die REST-API v2 überbrückt und eine standardisierte Kommunikationsschnittstelle zu den Softwaremodulen über eine einfache TCP-Socket-Kommunikation auf Port 7100 bietet. Es kann über eine separate Lizenz aktiviert werden.

Überblick

Das GRI wird in zwei Phasen verwendet. In der Konfigurationsphase werden Jobs erstellt und unter eindeutigen numerischen IDs gespeichert. Ein Job enthält alles, was für eine bestimmte Operation benötigt wird: das aufzurufende Modul und den aufzurufenden Service, die zu verwendenden Argumente und die an den Roboter zurückzugebenden Daten. Jobs und optional Hand-Auge-Kalibrierungskonfigurationen werden einmalig vorbereitet und über die Web GUI oder die REST-API definiert (siehe Job Arten).

Zur Laufzeit triggert der Roboter diese Jobs über ihre ID mittels eines TCP-Sockets auf Port 7100 und tauscht dabei Binärnachrichten fester Größe aus (siehe Spezifikation des Binären GRI Protokolls). Das GRI übernimmt intern die REST-API Kommunikation und gibt die ausgewählten Posenergebnisse in einem roboterspezifisch wählbaren Format zurück. Ein typischer Job-Trigger läuft wie folgt ab:

  1. Der Roboter sendet eine Trigger-Aktion (Action) (TRIGGER_JOB_SYNC oder TRIGGER_JOB_ASYNC, siehe Aktionen) zusammen mit der Job-ID und übergibt optional dynamische Werte in den data-Feldern der Anfrage.
  2. Das GRI sucht den Job und übersetzt ihn in die entsprechenden REST-API Aufrufe an das ausgewählte Modul.
  3. Die Ergebnisse des Moduls, etwa Greifposen, werden vom GRI zwischengespeichert, und die erste Pose wird im gewählten Posenformat an den Roboter zurückgegeben.
  4. Der Roboter ruft alle weiteren Ergebnisse einzeln mit GET_NEXT_POSE und GET_RELATED_POSE ab.

Eine Job-Definition dient somit als wiederverwendbare Vorlage, die der Roboter zur Laufzeit über ihre ID triggert. Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Jobs definiert werden; das Binärprotokoll und die Details der Roboterintegration werden weiter unten beschrieben.

Job Definition

Jobs sind vorkonfigurierte Aufgaben, die von der Roboteranwendung getriggert werden können. Jeder Job hat eine eindeutige ID und enthält alle notwendigen Informationen für eine bestimmte Operation, z.B. das Berechnen von Greifpunkten für das Bin Picking oder das Ändern von Laufzeitparametern eines Moduls. Einmal konfiguriert, kann der Roboter diese Jobs mit einfachen Socket-Befehlen ausführen und gegebenenfalls die zurückgegebenen Posen empfangen.

Die Jobs können über die Web GUI oder über die REST-API definiert werden (siehe Job und HEC_config API).

Job Arten

Das Generic Robot Interface unterstützt drei Arten von Jobs, die über das Feld job_type ausgewählt werden:

  • CALL_PIPELINE_SERVICE – ruft einen Service auf einer bestimmten Kamera-Pipeline auf (z.B. um Objekte zu erkennen oder Greifpunkte zu berechnen) und gibt Posendaten an den Roboter zurück.
  • CALL_GLOBAL_SERVICE – ruft einen Service auf, der nicht an eine Pipeline gebunden ist (z.B. Datenbank-Services für Regions of Interest, Load Carrier oder Greifer). Gibt nur dann eine Pose zurück, wenn dies explizit konfiguriert ist.
  • SET_PIPELINE_PARAMETERS – setzt Laufzeitparameter in einer Pipeline-Node. Gibt keine Pose zurück.

Die Felder selected_return, pose_path, additional_return und dynamic_args steuern, welche Pose ein Job zurückgibt und wie der Roboter den Aufruf beeinflussen kann. Sie werden ausführlich in Rückgabe von Posen und Zusatzdaten beschrieben und an vollständigen Jobs in Ausführliche Beispiele veranschaulicht.

Pipeline-Service-Job (CALL_PIPELINE_SERVICE)

Dieser Job ruft einen Service auf einer bestimmten Kamera-Pipeline auf, um beispielsweise Objekte zu erkennen oder Greifpunkte zu berechnen, und gibt Posendaten an den Roboter zurück (z.B. Greifposen).

Feld Angabe Beschreibung
job_type erforderlich die Art des Jobs CALL_PIPELINE_SERVICE
name erforderlich beschreibender Name zur Unterscheidung von Jobs
pipeline erforderlich die für den Job zu verwendende Kamera-Pipeline (z.B. "0")
node erforderlich der REST-API Name der Pipeline-Node (z.B. rc_itempick)
service erforderlich der REST-API Name des aufzurufenden Services (z.B. compute_grasps)
args erforderlich die REST-API JSON-Argumente, die dem Service übergeben werden
selected_return erforderlich das REST-API Antwortfeld, das die zurückzugebenden Posen enthält (z.B. grasps oder matches); siehe Auswahl der zurückgegebenen Pose: selected_return und pose_path
pose_path optional das Feld innerhalb des selected_return Objekts, das die Pose enthält (Standardwert pose); siehe Auswahl der zurückgegebenen Pose: selected_return und pose_path
additional_return optional zusätzliche Antwortfelder, die in data_4 bis data_10 zurückgegeben werden; siehe additional_return (Modul zu Roboter)
dynamic_args optional füllt args aus den Anfragefeldern data_1 bis data_4 des Roboters; siehe dynamic_args (Roboter zu Modul)

Eine minimale Definition eines Pipeline-Service-Jobs ist:

{
   "args": {
      "pose_frame": "external",
      "suction_surface_length": 0.02,
      "suction_surface_width": 0.02
   },
   "job_type": "CALL_PIPELINE_SERVICE",
   "name": "Compute Grasps",
   "node": "rc_itempick",
   "pipeline": "0",
   "selected_return": "grasps",
   "service": "compute_grasps"
}

Die verfügbaren Werte für selected_return hängen von der gewählten Node (Modul) ab und können z.B. grasps oder matches sein. Details zu node, service, args und selected_return sind in den Servicedefinitionen des entsprechenden Moduls beschrieben.

Globaler Service-Job (CALL_GLOBAL_SERVICE)

Dieser Job ruft einen Service auf, der nicht an eine bestimmte Pipeline gebunden ist, z.B. Datenbank-Services zum Festlegen oder Abrufen von Regions of Interest, Load Carriern oder Greifern. Standardmäßig geben globale Service-Jobs keine Pose zurück; sie geben nur dann eine Pose zurück, wenn selected_return (und typischerweise pose_path) konfiguriert ist.

Feld Angabe Beschreibung
job_type erforderlich die Art des Jobs CALL_GLOBAL_SERVICE
name erforderlich beschreibender Name zur Unterscheidung von Jobs
node erforderlich der REST-API Name der globalen Node (z.B. rc_load_carrier_db)
service erforderlich der REST-API Name des aufzurufenden Services
args erforderlich die REST-API JSON-Argumente, die dem Service übergeben werden
selected_return optional das REST-API Antwortfeld, das die zurückzugebende(n) Pose(n) enthält (z.B. zum Abrufen von Greifer- oder TCP-Definitionen); ohne dieses Feld gibt der Job keine Pose zurück; siehe Auswahl der zurückgegebenen Pose: selected_return und pose_path
pose_path optional das Feld innerhalb des selected_return Objekts, das die Pose enthält (Standardwert pose); siehe Auswahl der zurückgegebenen Pose: selected_return und pose_path
additional_return optional zusätzliche Antwortfelder, die in data_4 bis data_10 zurückgegeben werden; siehe additional_return (Modul zu Roboter)
dynamic_args optional füllt args aus den Anfragefeldern data_1 bis data_4 des Roboters; siehe dynamic_args (Roboter zu Modul)

Das Feld pipeline darf für globale Service-Jobs nicht gesetzt werden.

Eine minimale Definition eines globalen Service-Jobs ist:

{
   "args": {
      "region_of_interest_2d": {
         "id": "2d_roi",
         "width": 526,
         "height": 501,
         "offset_x": 558,
         "offset_y": 307
      }
   },
   "job_type": "CALL_GLOBAL_SERVICE",
   "name": "Set 2D ROI",
   "node": "rc_roi_db",
   "service": "set_region_of_interest_2d"
}

Details zu node, service und args sind in den Servicedefinitionen des entsprechenden Moduls beschrieben.

Parameter-Job (SET_PIPELINE_PARAMETERS)

Dieser Job setzt Laufzeitparameter in einer Pipeline-Node, z.B. zum Anpassen von Kamera- oder Detektionsmoduleinstellungen. Parameter-Jobs geben keine Pose zurück.

Feld Angabe Beschreibung
job_type erforderlich die Art des Jobs SET_PIPELINE_PARAMETERS
name erforderlich beschreibender Name zur Unterscheidung von Jobs
pipeline erforderlich die für den Job zu verwendende Kamera-Pipeline (z.B. "0")
node erforderlich der REST-API Name der Pipeline-Node (z.B. rc_stereomatching)
parameters erforderlich die zu setzenden Laufzeitparameter als Key-Value-Paare

Eine Beispieldefinition für einen Parameter-Job ist:

{
   "job_type": "SET_PIPELINE_PARAMETERS",
   "name": "Set Stereo Parameters",
   "node": "rc_stereomatching",
   "parameters": {
      "maxdepth": 2,
      "quality": "High"
   },
   "pipeline": "0"
}

Details zu node und parameters sind in den Laufzeitparameterdefinitionen des entsprechenden Moduls beschrieben.

Rückgabe von Posen und Zusatzdaten

Jedes Ergebnis, das ein Job liefert, enthält eine Pose in den Posenfeldern der Antwort (pos_x bis rot_4). Darüber hinaus lässt Protokoll V1 mehrere Anfrage- und Antwortfelder ungenutzt, und die Job-Konfiguration verwendet diese, um zusätzliche Informationen zwischen dem Roboter und der REST-API auszutauschen:

  • selected_return und pose_path bestimmen, welche Pose zurückgegeben wird.
  • additional_return gibt zusätzliche Werte aus der REST-API Antwort in den Antwortfeldern data_4 bis data_10 zurück (Modul zu Roboter, siehe Antwort-Body Definition).
  • dynamic_args fügt vom Roboter bereitgestellte Werte aus den Anfragefeldern data_1 bis data_4 in die args des REST-API Aufrufs ein (Roboter zu Modul, siehe Anfrage-Body Definition).
  • maps übersetzt zwischen den Ganzzahlen, die der Roboter austauscht, und den Zeichenkettenwerten, die die REST-API verwendet.

Alle diese Optionen lokalisieren Werte innerhalb der REST-API Antwort oder Anfrage über einen json_path, der zuerst erläutert wird.

Werte mit json_path lokalisieren

Ein json_path adressiert einen einzelnen Wert innerhalb der REST-API Antwort (oder, bei dynamic_args, innerhalb der Argumente der Anfrage). Es gibt zwei Formen:

  • Relativ zum Objekt (kein führender Punkt, z.B. quality): wird innerhalb des primären oder zugehörigen Objekts aufgelöst, das gerade von GET_NEXT_POSE / GET_RELATED_POSE zurückgegeben wird.
  • Relativ zu Root (führender Punkt, z.B. .timestamp.sec): wird von der Root (Wurzel) der gesamten REST-API Antwort aus aufgelöst, was für globale Metadaten oder für eine übergeordnete Eigenschaft nützlich ist.

Um ein bestimmtes Element einer Liste zu erreichen, wird die Klammernotation mit einem nullbasierten Index verwendet, z.B. item_models[0].type.

Die folgende kommentierte Antwort zeigt, wie sich die einzelnen Formen auflösen, unter der Annahme, dass der Job grasps als primäre Objekte und items als zugehörige Objekte zurückgibt:

{
   "timestamp": {
      "sec": 1719900000
   },
   "grasps": [
      {
         "quality": 0.85,
         "item_uuid": "abc-123"
      }
   ],
   "items": [
      {
         "uuid": "abc-123",
         "bounding_box": { "x": 0.15 }
      }
   ]
}
  • quality (relativ zum Objekt, Geltungsbereich primary) wird zu 0.85 aufgelöst.
  • bounding_box.x (relativ zum Objekt, Geltungsbereich related) wird zu 0.15 aufgelöst.
  • .timestamp.sec (relativ zu Root) wird zu 1719900000 aufgelöst.

Bemerkung

Für den Zugriff auf ein Listenelement ist immer die Klammernotation (item_models[0]) zu verwenden. Bei item_models.0 sucht das GRI stattdessen nach einem Dictionary-Schlüssel, der wörtlich "0" heißt, anstatt nach dem ersten Listenelement.

Da GET_NEXT_POSE und GET_RELATED_POSE jeweils immer nur ein Objekt zurückgeben, wird der json_path relativ zum Objekt auch nur für ein einzelnes Objekt gesetzt: Es muss quality verwendet werden, nicht grasps[0].quality.

Auswahl der zurückgegebenen Pose: selected_return und pose_path

selected_return benennt das Antwortfeld, das die primären Objekte enthält, über die iteriert werden soll, z.B. grasps, matches, items oder load_carriers. Es kann mittels Klammernotation auch in eine tiefer in der Antwort verschachtelte Liste indizieren, um beispielsweise über die TCPs eines bestimmten Greifers zu iterieren:

{
   "selected_return": "grippers[0].tcps",
   "pose_path": "pose_flange"
}

pose_path teilt dem GRI mit, wo innerhalb jedes ausgewählten selected_return Objekts die an den Roboter zurückzugebende Pose (ein Objekt mit position und orientation) zu finden ist. Es folgt denselben Pfadregeln wie json_path und hat den Standardwert pose, weshalb es normalerweise weggelassen wird: Alle integrierten Pipeline-Rückgabetypen (grasps, matches, items, load_carriers) stellen ihre Pose in einem Feld namens pose bereit.

pose_path ist explizit zu setzen, wenn das ausgewählte Objekt kein pose-Feld hat oder wenn es mehr als eine mögliche Pose bereitstellt und eine bestimmte ausgewählt werden muss. Dies ist im obigen Greifer-Beispiel der Fall, wo jeder TCP separate Felder pose_flange und pose_parent anstelle eines einzelnen pose hat. Derselbe Wert wird sowohl auf das primäre als auch auf das zugehörige Objekt angewendet, sodass er nur dann vom Standardwert abweichen muss, wenn das betreffende Feld nicht pose heißt. Wenn der aufgelöste Wert fehlt oder kein Objekt mit sowohl position als auch orientation ist, wird der Job als fehlkonfiguriert abgelehnt (MISCONFIGURED_JOB).

additional_return (Modul zu Roboter)

additional_return bildet zusätzliche Werte aus der REST-API Antwort auf die Antwortfelder data_4 bis data_10 ab. Seine Zuordnungen sind nach dem Objekt gruppiert, auf das sie angewendet werden:

  • primary: wird auf das von GET_NEXT_POSE zurückgegebene primäre Objekt angewendet (die durch selected_return benannte Objektart, z.B. grasps).
  • related: wird auf das entsprechende zugehörige Objekt angewendet, das von GET_RELATED_POSE zurückgegeben wird (siehe Primäre und zugehörige Objekte).

Jede Zuordnung ist ein Objekt mit den folgenden Feldern:

  • target_field: das Antwortfeld, in das geschrieben wird (data_4 bis data_10)
  • json_path: wo der Wert in der REST-API Antwort gelesen wird (siehe Werte mit json_path lokalisieren)
  • type: wie der Wert in das int32 Antwortfeld konvertiert wird:
    • int: wird unverändert geschrieben (Standardwert, wenn type weggelassen wird)
    • float: wird mit 1,000,000 multipliziert (analog zur Posenskalierung in Posenformate)
    • bool: 1 oder 0
    • map: wird über eine maps Nachschlagetabelle in eine Ganzzahl übersetzt (siehe Zuordnungstabellen (maps))

Wenn ein json_path zu keinem Wert aufgelöst wird, wird dieses Feld einfach übersprungen (Warnung MISSING_ADDITIONAL_DATA, siehe Fehlercodes und Bedeutung). Eine fehlgeschlagene map Suche oder Typkonvertierung bricht dagegen die gesamte Antwort mit einem Fehler ab (UNMAPPED_VALUE_ERROR / TYPE_CONVERSION_ERROR).

dynamic_args (Roboter zu Modul)

dynamic_args bildet Werte aus der Roboteranfrage auf die args des REST-API Serviceaufrufs ab, sodass der Roboter Detektionsargumente zum Zeitpunkt des Triggerns anpassen kann, ohne den Job neu zu konfigurieren. Es gilt für CALL_PIPELINE_SERVICE und CALL_GLOBAL_SERVICE Jobs; SET_PIPELINE_PARAMETERS Jobs verwenden es nicht. Es ist eine Liste von Einträgen mit jeweils:

  • source_field: das Anfragefeld, aus dem gelesen wird (data_1 bis data_4, siehe Anfrage-Body Definition)
  • json_path: der Ziel-Schlüsselpfad innerhalb der args der REST-API (dieselben Pfadregeln wie Werte mit json_path lokalisieren)
  • type: wie der Wert vor dem Einfügen konvertiert wird:
    • int: wird unverändert eingefügt (Standardwert, wenn type weggelassen wird)
    • float: wird durch 1,000,000 geteilt
    • bool: wird als 1 / 0 interpretiert
    • map: die vom Roboter gesendete Ganzzahl wird in einer maps Tabelle nachgeschlagen, um den entsprechenden Wert einzufügen

Die Werte werden beim Triggern des Jobs zusätzlich zu den statischen args angewendet, sodass ein json_path, der auf ein vorhandenes Argument zeigt, dieses überschreibt. Eine fehlgeschlagene map Suche oder Typkonvertierung wird mit einem Fehler abgelehnt (UNMAPPED_VALUE_ERROR / TYPE_CONVERSION_ERROR, siehe Fehlercodes und Bedeutung).

Zuordnungstabellen (maps)

Manche Argumente und Rückgabewerte sind Zeichenketten (etwa IDs) statt Zahlen. maps übersetzt zwischen den Ganzzahlen, die der Roboter austauscht, und diesen Zeichenkettenwerten auf dem GRI-Server. Dieselbe Tabelle wird in beiden Richtungen verwendet – dynamic_args schlägt Roboter-ID zu Wert nach, additional_return schlägt Wert zu Roboter-ID nach – daher muss jede Tabelle eine 1:1-Zuordnung (bijektiv) sein. Ein dynamic_args oder additional_return Eintrag vom type map wählt die zu verwendende Tabelle über ein map Feld aus:

{
   "dynamic_args": [
      { "source_field": "data_2", "json_path": "template_id", "type": "map", "map": "models" }
   ],
   "maps": {
      "models": {
         "1": "part_A_large",
         "2": "part_B_small"
      }
   }
}

Wenn der Roboter data_2 = 2 sendet, wird die Template-ID "part_B_small" in den REST-API Aufruf eingefügt.

Ausführliche Beispiele

Die folgenden vollständigen Job-Definitionen kombinieren die oben genannten Optionen. Für jede wird zunächst die Konfiguration gezeigt, gefolgt von dem, was der Roboter zur Laufzeit sendet oder empfängt.

Beispiel 1: Pipeline-Service-Job mit zusätzlicher Rückgabe

Dieser ItemPick-Job gibt Greifposen zurück und, neben jeder Pose, zusätzliche Informationen über den Greifpunkt (Geltungsbereich primary) und über das Item, für das der Greifpunkt berechnet wurde (Geltungsbereich related).

{
   "name": "ItemPickAIJob",
   "job_type": "CALL_PIPELINE_SERVICE",
   "pipeline": "0",
   "node": "rc_itempick",
   "service": "compute_grasps",
   "selected_return": "grasps",
   "args": {
      "collision_detection": {
         "gripper_id": "MultiSuctionGripper",
         "pre_grasp_offset": { "x": 0, "y": 0, "z": -0.1 }
      },
      "item_models": [ { "type": "BAG" } ],
      "pose_frame": "external",
      "region_of_interest_id": "ROI",
      "suction_surface_length": 0.05,
      "suction_surface_width": 0.05
   },
   "additional_return": {
      "primary": [
         { "json_path": "quality", "target_field": "data_4", "type": "float" },
         { "json_path": "tcp_id",  "target_field": "data_5", "type": "map", "map": "gripper_tcps" }
      ],
      "related": [
         { "json_path": "bounding_box.x", "target_field": "data_6", "type": "float" },
         { "json_path": "bounding_box.y", "target_field": "data_7", "type": "float" },
         { "json_path": "bounding_box.z", "target_field": "data_8", "type": "float" }
      ]
   },
   "maps": {
      "gripper_tcps": { "1": "TCP1", "2": "TCP2", "3": "TCP3" }
   }
}
  • selected_return ist grasps, sodass jeder GET_NEXT_POSE eine Greifpose zurückgibt.
  • additional_return.primary liest zwei Werte aus diesem Greifpunkt: seine quality in data_4 (als Float) und seine tcp_id in data_5 (über die Tabelle gripper_tcps in eine Ganzzahl übersetzt).
  • additional_return.related liest die Bounding Box des zugehörigen Items in data_6 bis data_8, verfügbar nach GET_RELATED_POSE.

Zur Laufzeit ergibt sich für einen Greifpunkt mit quality = 0.85 und tcp_id = "TCP2" an einem Item mit der Bounding Box (0.15, 0.10, 0.05) m:

  • GET_NEXT_POSE gibt die Greifpose zurück, data_4 = 850000 (0.85 x 1,000,000) und data_5 = 2 (der in gripper_tcps auf "TCP2" abgebildete Schlüssel).
  • GET_RELATED_POSE gibt die Pose des Items zurück, data_6 = 150000, data_7 = 100000 und data_8 = 50000 (jede Bounding-Box-Dimension x 1,000,000).

Beispiel 2: Globaler Service-Job, der eine Pose zurückgibt

Globale Service-Jobs geben standardmäßig keine Pose zurück. Dieser Job setzt selected_return und pose_path so, dass er die für einen Greifer in der Greifer-Datenbank gespeicherten TCP-Posen zurückgibt.

{
   "name": "GetMultiSuctionGripperTCPs",
   "job_type": "CALL_GLOBAL_SERVICE",
   "node": "rc_gripper_db",
   "service": "get_grippers",
   "selected_return": "grippers[0].tcps",
   "pose_path": "pose_flange",
   "args": {
      "gripper_ids": [ "MultiSuctionGripper" ]
   },
   "additional_return": {
      "primary": [
         { "json_path": "id", "target_field": "data_4", "type": "map", "map": "tcp_names" },
         { "json_path": ".grippers[0].flange_radius", "target_field": "data_5", "type": "float" }
      ]
   },
   "maps": {
      "tcp_names": { "1": "TCP1", "2": "TCP2", "3": "TCP3" }
   }
}
  • selected_return verwendet die Indexadressierung grippers[0].tcps, um über die TCPs des ersten zurückgegebenen Greifers als primäre Objekte zu iterieren.
  • pose_path wird auf pose_flange gesetzt, weil ein TCP kein einfaches pose-Feld hat, sondern separate Posen pose_flange und pose_parent; zurückgegeben wird pose_flange.
  • additional_return.primary kombiniert beide Formen: die id (die ID des aktuellen TCP, über tcp_names in eine Ganzzahl abgebildet), die relativ zum Objekt gewählt ist, und den .grippers[0].flange_radius (eine Eigenschaft des übergeordneten Greifers, für jeden TCP gleich), der relativ zu Root (Wurzel) adressiert ist.

Zur Laufzeit gibt GET_NEXT_POSE für einen TCP mit id = "TCP1" an einem Greifer mit flange_radius = 0.04 m die pose_flange des TCP zurück, data_4 = 1 ("TCP1" über tcp_names) und data_5 = 40000 (0.04 x 1,000,000).

Beispiel 3: Pipeline-Service-Job mit dynamischen Argumenten

Dieser BoxPick-Job lässt den Roboter die zu erkennenden Rechteckabmessungen zum Zeitpunkt des Triggerns wählen, sodass derselbe Job unterschiedliche Boxgrößen greifen kann, ohne neu konfiguriert zu werden. Die vier Abmessungen des RECTANGLE Item-Modells werden aus den Anfragefeldern data_1 bis data_4 gefüllt.

{
   "name": "BoxPickDynamicRectangle",
   "job_type": "CALL_PIPELINE_SERVICE",
   "pipeline": "0",
   "node": "rc_boxpick",
   "service": "compute_grasps",
   "selected_return": "grasps",
   "args": {
      "pose_frame": "external",
      "item_models": [
         {
            "type": "RECTANGLE",
            "rectangle": {
               "min_dimensions": { "x": 0.05, "y": 0.05 },
               "max_dimensions": { "x": 0.10, "y": 0.10 }
            }
         }
      ],
      "suction_surface_length": 0.05,
      "suction_surface_width": 0.05
   },
   "dynamic_args": [
      { "source_field": "data_1", "json_path": "item_models[0].rectangle.min_dimensions.x", "type": "float" },
      { "source_field": "data_2", "json_path": "item_models[0].rectangle.min_dimensions.y", "type": "float" },
      { "source_field": "data_3", "json_path": "item_models[0].rectangle.max_dimensions.x", "type": "float" },
      { "source_field": "data_4", "json_path": "item_models[0].rectangle.max_dimensions.y", "type": "float" }
   ],
   "additional_return": {
      "primary": [
         { "json_path": "quality", "target_field": "data_4", "type": "float" }
      ]
   }
}
  • dynamic_args verwendet dieselbe json_path Grammatik wie additional_return und indiziert hier in item_models[0], um die Rechteckabmessungen innerhalb von args zu erreichen.
  • Die in args angegebenen Abmessungen sind Platzhalter: Die aus der Anfrage eingefügten Werte (dynamic_args) überschreiben sie, wenn der Job getriggert wird.
  • Die Anfragefelder data_1 bis data_4 (gefüllt durch dynamic_args) und die Antwortfelder data_4 bis data_10 (gefüllt durch additional_return) gehören zu getrennten Nachrichten, sodass die doppelte Verwendung von data_4 sowohl für die gesendete minimale x-Abmessung als auch für die zurückgegebene quality des Greifpunkts kein Konflikt ist.

Wenn der Roboter den Job zur Laufzeit mit data_1 = 50000, data_2 = 50000, data_3 = 100000 und data_4 = 100000 triggert, teilt das GRI jeden Wert durch 1,000,000 und ruft rc_boxpick/compute_grasps mit min_dimensions (0.05, 0.05) m und max_dimensions (0.10, 0.10) m auf. Jeder folgende GET_NEXT_POSE gibt dann eine Greifpose zurück, wobei data_4 auf quality x 1,000,000 dieses Greifpunkts gesetzt ist.

Ausführungsmodi

Das Generic Robot Interface unterstützt zwei Ausführungsmodi zur Optimierung der Roboterzykluszeit:

  • Synchrone Ausführung: Der Roboter startet einen Job und wartet auf das erste Ergebnis. Dieser Modus empfiehlt sich, wenn die Ergebnisse sofort benötigt werden.
  • Asynchrone Ausführung: Der Roboter startet einen Job und kann mit anderen Vorgängen fortfahren, während der Job im Hintergrund läuft. Der Jobstatus kann abgefragt und Ergebnisse abgerufen werden, sobald diese vorliegen. Dieser Modus maximiert die Effizienz bei langen Erkennungszeiten.

Hand-Auge-Kalibrierung

Für jede Kamera-Pipeline kann eine Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration definiert werden, um eine programmgesteuerte Hand-Auge-Kalibrierung mithilfe des GRI zu ermöglichen. Jede Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration besteht aus den folgenden Informationen:

  • grid_height: Höhe des Kalibriermusters in Metern
  • grid_width: Breite des Kalibriermusters in Metern
  • robot_mounted: Boolean, das festlegt, ob die Kamera am Roboter montiert ist
  • tcp_offset: 0 für 6DOF-Roboter. Für 4DOF-Roboter: der vorzeichenbehaftete Offset vom TCP zum Kamerakoordinatensystem (am Roboter montierter Sensor) oder zur sichtbaren Oberfläche des Kalibriermusters (statisch montierter Sensor) entlang der TCP-Rotationsachse in Metern.
  • tcp_rotation_axis: -1 für 6DOF-Roboter. Für 4DOF-Roboter: Bestimmt die Achse des Roboterkoordinatensystems, um die der Roboter seinen TCP drehen kann (0 wird für X, 1 für Y und 2 für die Z-Achse verwendet).

Nähere Informationen zu diesen Einstellungen und zur Hand-Auge-Kalibrierung im Allgemeinen sind in Hand-Auge-Kalibrierung beschrieben.

Die Hand-Auge-Kalibrierkonfigurationen können über die Web GUI oder über die REST-API (siehe Job und HEC_config API) gesetzt werden.

Spezifikation des Binären GRI Protokolls

Diese Spezifikation definiert das genaue On-Wire-Format für Client-Server-Nachrichten. Eine Nachricht besteht aus einem festen 8-Byte-Header und einem Body, dessen Layout von der Protokollversion abhängt. Derzeit gibt es nur die Protokollversion 1.

Bemerkung

Alle Mehrbyte-Ganzzahlen sind Little-Endian. Die Typen sind uint8 (8 Bit ohne Vorzeichen), int16 (16 Bit mit Vorzeichen) und int32 (32 Bit mit Vorzeichen).

Header (8 Bytes)

Tab. 69 Header Definition
Feld Typ Größe Beschreibung
Magic Number uint32 4 ASCII tag „GRI0“, Bytes 47 52 49 00 (Little-Endian)
protocol_version uint8 1 Protokollversion: derzeit 1
message_length uint8 1 Gesamte Nachrichtengröße (Bytes), inkl. Header + Body
pose_format uint8 1 Datenformat für Posen (siehe Posenformate)
Action uint8 1 Kommando/Aktion (siehe Aktionen)

Posenformate

Das GRI verwendet zur Positionsdarstellung immer Millimeter. Die folgenden Tabellen zeigen verschiedene Rotationsformate, die passend zur Rotationsdarstellung des verwendeten Roboters ausgewählt werden können. Die Formate sind in Nicht-Euler-Rotationsformate, Tait-Bryan-Euler-Rotationsformate (alle drei Achsen werden verwendet) und reine Euler-Rotationsformate (erste und letzte Rotationsachse sind identisch) unterteilt.

Tab. 70 Nicht-Euler Rotationsformate
Name Wert rot_1 rot_2 rot_3 rot_4 Einheit Beispielroboter
QUAT_WXYZ 1 w x y z – ABB
QUAT_XYZW 2 x y z w – Fruitcore HORST
AXIS_ANGLE_RAD 3 rx ry rz – rad Universal Robots

In der folgenden Notation kennzeichnen Hochstriche aufeinanderfolgende Rotationen im intrinsischen Bezugssystem (z. B. Y‘ = Rotation um die neue Y-Achse nach der ersten Rotation). _B und _F bestimmen die Reihenfolge der Rotationskomponenten. F steht für vorwärts (forward), d.h. die Rotationskomponenten werden in derselben Reihenfolge angegeben, in der die Rotation angewendet wird, und B steht für rückwärts (backward), d.h. die Rotationskomponenten werden in umgekehrter Reihenfolge angegeben. _RAD und _DEG bestimmen, ob die Rotationskomponenten gegebenenfalls in Radian oder Grad angegeben werden. Das Format EULER_ZYX_B_DEG bedeutet also, dass die intrinsische Rotationsreihenfolge z-y‘-x‘ ist (zuerst Rotation um die z-Achse, dann Rotation um die neue y-Achse, dann Rotation um die neue x-Achse), die Reihenfolge der Rotationskomponenten rückwärts ist (das erste Rotationselement ist also der Winkel um die x-Achse), und die Winkel in Grad angegeben werden.

Tab. 71 Tait-Bryan-Euler-Rotationsformate. Hochstriche zeigen aufeinanderfolgende Rotationen im intrinsischen Koordinatensystem an (z.B. ist Y‘ eine Rotation um die neue Y-Achse nach der ersten Rotation). _F (Forward): [1., 2., 3.] | _B (Backward): [3., 2., 1.], _DEG (degrees): Grad | _RAD (radian): Radian.
Name Wert rot_1 rot_2 rot_3 rot_4 Einheit Beispielroboter
EULER_XYZ_F_DEG 4 X Y‘ Z‘‘ – deg  
EULER_XYZ_F_RAD 5 X Y‘ Z‘‘ – rad  
EULER_XYZ_B_DEG 6 Z‘‘ Y‘ X – deg  
EULER_XYZ_B_RAD 7 Z‘‘ Y‘ X – rad  
EULER_XZY_F_DEG 8 X Z‘ Y‘‘ – deg  
EULER_XZY_F_RAD 9 X Z‘ Y‘‘ – rad  
EULER_XZY_B_DEG 10 Y‘‘ Z‘ X – deg  
EULER_XZY_B_RAD 11 Y‘‘ Z‘ X – rad  
EULER_YXZ_F_DEG 12 Y X‘ Z‘‘ – deg  
EULER_YXZ_F_RAD 13 Y X‘ Z‘‘ – rad  
EULER_YXZ_B_DEG 14 Z‘‘ X‘ Y – deg  
EULER_YXZ_B_RAD 15 Z‘‘ X‘ Y – rad  
EULER_YZX_F_DEG 16 Y Z‘ X‘‘ – deg  
EULER_YZX_F_RAD 17 Y Z‘ X‘‘ – rad  
EULER_YZX_B_DEG 18 X‘‘ Z‘ Y – deg  
EULER_YZX_B_RAD 19 X‘‘ Z‘ Y – rad  
EULER_ZXY_F_DEG 20 Z X‘ Y‘‘ – deg  
EULER_ZXY_F_RAD 21 Z X‘ Y‘‘ – rad  
EULER_ZXY_B_DEG 22 Y‘‘ X‘ Z – deg  
EULER_ZXY_B_RAD 23 Y‘‘ X‘ Z – rad  
EULER_ZYX_F_DEG 24 Z Y‘ X‘‘ – deg KUKA
EULER_ZYX_F_RAD 25 Z Y‘ X‘‘ – rad  
EULER_ZYX_B_DEG 26 X‘‘ Y‘ Z – deg FANUC, Mitsubishi, Yaskawa
EULER_ZYX_B_RAD 27 X‘‘ Y‘ Z – rad  
Tab. 72 Euler-Rotationsformate. Hochstriche zeigen aufeinanderfolgende Rotationen im intrinsischen Koordinatensystem an (z.B. ist Y‘ eine Rotation um die neue Y-Achse nach der ersten Rotation). _F (Forward): [1., 2., 3.] | _B (Backward): [3., 2., 1.], _DEG (degrees): Grad | _RAD (radian): Radian.
Name Wert rot_1 rot_2 rot_3 rot_4 Einheit Beispielroboter
EULER_XYX_F_DEG 28 X Y‘ X‘‘ – deg  
EULER_XYX_F_RAD 29 X Y‘ X‘‘ – rad  
EULER_XYX_B_DEG 30 X‘‘ Y‘ X – deg  
EULER_XYX_B_RAD 31 X‘‘ Y‘ X – rad  
EULER_XZX_F_DEG 32 X Z‘ X‘‘ – deg  
EULER_XZX_F_RAD 33 X Z‘ X‘‘ – rad  
EULER_XZX_B_DEG 34 X‘‘ Z‘ X – deg  
EULER_XZX_B_RAD 35 X‘‘ Z‘ X – rad  
EULER_YXY_F_DEG 36 Y X‘ Y‘‘ – deg  
EULER_YXY_F_RAD 37 Y X‘ Y‘‘ – rad  
EULER_YXY_B_DEG 38 Y‘‘ X‘ Y – deg  
EULER_YXY_B_RAD 39 Y‘‘ X‘ Y – rad  
EULER_YZY_F_DEG 40 Y Z‘ Y‘‘ – deg  
EULER_YZY_F_RAD 41 Y Z‘ Y‘‘ – rad  
EULER_YZY_B_DEG 42 Y‘‘ Z‘ Y – deg  
EULER_YZY_B_RAD 43 Y‘‘ Z‘ Y – rad  
EULER_ZXZ_F_DEG 44 Z X‘ Z‘‘ – deg  
EULER_ZXZ_F_RAD 45 Z X‘ Z‘‘ – rad  
EULER_ZXZ_B_DEG 46 Z‘‘ X‘ Z – deg  
EULER_ZXZ_B_RAD 47 Z‘‘ X‘ Z – rad  
EULER_ZYZ_F_DEG 88 Z Y‘ Z‘‘ – deg Kawasaki
EULER_ZYZ_F_RAD 49 Z Y‘ Z‘‘ – rad  
EULER_ZYZ_B_DEG 50 Z‘‘ Y‘ Z – deg  
EULER_ZYZ_B_RAD 51 Z‘‘ Y‘ Z – rad  

Alle Posenkomponenten (Position und Rotation) sind int32 mit 1.000.000 skaliert.

  • Float zu Int: int = round(float * 1000000)
  • Int zu Float: float = int / 1000000.0
  • Positionen werden vor der Skalierung in Millimetern erwartet.
  • Winkel werden vor der Skalierung in Grad/Radian (je nach Format) erwartet.
  • Quaternion-Komponenten haben keine Einheit, verwenden aber dieselbe Skalierung.
  • rot_4 ist bei Euler oder Axis-Angle format ungenutzt (auf 0 gesetzt)

Aktionen

Die folgenden Aktionen können gesendet werden.

Tab. 73 GRI Aktionen
Name Wert Beschreibung
STATUS 1 Ready-Zustand des Systems abfragen; schreibt den Ready-Zustand auf data_2 (1 oder 0)
TRIGGER_JOB_SYNC 2 Führt einen Job synchron aus
TRIGGER_JOB_ASYNC 3 Startet einen Job asynchron
GET_JOB_STATUS 4 Abfrage des Jobstatus (siehe Jobstatus)
GET_NEXT_POSE 5 Abfrage des nächsten verfügbaren Ergebnisses
GET_RELATED_POSE 6 Abtrage der nächsten zugehörigen Pose
HEC_INIT 7 Hand-Auge-Kalibrierung initialisieren
HEC_SET_POSE 8 Kalibrierpose abspeichern
HEC_CALIBRATE 9 Kalibrierung durchführen und Ergebnis speichern

STATUS (1)

Liefert den Ready-Zustand des rc_visard in data_2 (1 wenn ready, 0 wenn nicht).

TRIGGER_JOB_SYNC (2)

Führt den Job aus und gibt sofort das erste Ergebnis zurück. Weitere Ergebnisse werden für einen späteren Abruf gespeichert. Wenn der Job erfolgreich ist und Ergebnisse zurückliefert, ist der error_code Null und die Pose befüllt. Wenn keine Ergebnisse zurückgeliefert werden, liefert der error_code den Wert NO_POSES_FOUND (positiver Wert als Warnung). Außerdem wird Folgendes gemeldet:

TRIGGER_JOB_ASYNC (3)

Startet den Job und endet sofort. Der Status des Jobs kann mit GET_JOB_STATUS (4) (siehe Jobstatus) abgefragt und die Ergebnisse mit GET_NEXT_POSE (5) abgerufen werden, sobald der Job abgeschlossen (DONE) ist

GET_JOB_STATUS (4)

Liefert den Jobstatus. Es wird gemeldet:

  • data_1 = return_code Wert der Node
  • data_2 = Jobstatus (siehe Tabelle Job Statuswerte)

Fehlerdetails sind in error_code enthalten.

GET_NEXT_POSE (5)

Gibt das nächste Ergebnis des primären Objekts zurück. Außerdem wird Folgendes gemeldet:

Wenn keine primären Objekte mehr verfügbar sind, wird NO_POSES_FOUND zurückgegeben und der Job zurückgesetzt.

GET_RELATED_POSE (6)

Gibt die nächste Pose des zugehörigen Objekts zum aktuellen primären Objekt zurück. Außerdem wird Folgendes gemeldet:

Wenn keine zugehörigen Posen gefunden wurden, wird NO_RELATED_POSES zurückgeliefert.

HEC_INIT (7)

Diese Aktion initialisiert die Hand-Auge-Kalibrierung. Sie löscht existierende Kalibrierdaten, wendet die Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration der Pipeline an und bereitet das System zum Aufnehmen von Kalibrierposen vor. Der Wert in data_1 gibt die Zielpipeline für die Kalibrierung an.

HEC_SET_POSE (8)

Diese Aktion wird achtmal verwendet, um unterschiedliche Roboterposen mit sichtbarem Kalibriermuster aufzuzeichnen. Das Feld data_2 dient zur Angabe des Bildspeicherplatzes (Slot) (0-7). Eine vorherige Pose in einem Slot wird überschrieben, wenn dieser wiederverwendet wird. Jede Pose muss eine andere Ansicht des Kalibriermusters liefern, wie in Hand-Auge-Kalibrierung beschrieben. Der Inhalt von data_1 gibt die Zielpipeline an.

HEC_CALIBRATE (9)

Diese Aktion verarbeitet alle aufgezeichneten Posen und berechnet die Transformation zwischen Kamera und Roboter. Erfolgreiche Kalibrierergebnisse werden automatisch gespeichert. Der Inhalt von data_1 gibt die Zielpipeline an.

Jobstatus

Die folgenden Statuswerte für Jobs können zurückgeliefert werden.

Tab. 74 Job Statuswerte
Name Wert
INACTIVE 1
RUNNING 2
DONE 3
FAILED 4

Body Definitionen

Es gibt unterschiedliche Body-Definitionen, je nachdem, ob eine Anfrage gesendet oder eine Antwort empfangen wird. Der Anfrage-Body besteht aus insgesamt 54 Bytes und seine Definition ist in der Tabelle Anfrage-Body Definition angegeben.

Tab. 75 Anfrage-Body Definition
Feld Typ Größe Beschreibung
Header struct 8 Nachrichtenheader (siehe Header (8 Bytes))
job_id uint16 2 Eindeutige Job ID aus der Job Konfiguration
pos_x int32 4 Position X (skaliert imt 10^6)
pos_y int32 4 Position Y (skaliert imt 10^6)
pos_z int32 4 Position Z (skaliert imt 10^6)
rot_1 int32 4 Rotationskomponente 1 (skaliert mit 10^6)
rot_2 int32 4 Rotationskomponente 2 (skaliert mit 10^6)
rot_3 int32 4 Rotationskomponente 3 (skaliert mit 10^6)
rot_4 int32 4 Rotationskomponente 4 (skaliert mit 10^6)
data_1 int32 4 Zusätzlicher Parameter 1
data_2 int32 4 Zusätzlicher Parameter 2
data_3 int32 4 Zusätzlicher Parameter 3
data_4 int32 4 Zusätzlicher Parameter 4

Die Job-ID ist der eindeutige Bezeichner aus der Job-Konfiguration. Die Verwendung der Felder data_1...data_4 hängt von der Aktion und dem Job ab. Sie werden auf 0 gesetzt, wenn sie nicht verwendet werden. Für TRIGGER_JOB_SYNC/TRIGGER_JOB_ASYNC können diese Felder über die dynamic_args Konfiguration des Jobs mit vom Roboter bereitgestellten Werten gefüllt werden, siehe Rückgabe von Posen und Zusatzdaten.

Der Antwort-Body besteht aus insgesamt 80 Bytes, seine Definition ist in Tabelle Antwort-Body Definition angegeben.

Tab. 76 Antwort-Body Definition
Feld Typ Größe Beschreibung
Header struct 8 Protokollheader
job_id uint16 2 Verarbeitete Job Nummer
error_code int16 2 GRI Ergebnisstatus (Schweregrad nach Vorzeichen)
pos_x int32 4 Position X (skaliert imt 10^6)
pos_y int32 4 Position Y (skaliert imt 10^6)
pos_z int32 4 Position Z (skaliert imt 10^6)
rot_1 int32 4 Rotationskomponente 1 (skaliert mit 10^6)
rot_2 int32 4 Rotationskomponente 2 (skaliert mit 10^6)
rot_3 int32 4 Rotationskomponente 3 (skaliert mit 10^6)
rot_4 int32 4 Rotationskomponente 4 (skaliert mit 10^6)
data_1 int32 4 Rückgabecode der Node (0 wenn keiner)
data_2 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 2
data_3 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 3
data_4 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 4
data_5 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 5
data_6 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 6
data_7 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 7
data_8 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 8
data_9 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 9
data_10 int32 4 Zusätzliches Ergebnis 10

Bemerkung

Für rc_measure wird mean_z auf pos_x/pos_y/pos_z ausgegeben.

Die Felder data_4 bis data_10 werden gemäß der additional_return Konfiguration des Jobs gefüllt, siehe Rückgabe von Posen und Zusatzdaten.

Fehlercodes und Bedeutung

Der Fehlercode error_code ist ein int16 und kodiert Fehler/Warnungen durch Vorzeichen:

  • Negativ < 0 = error (Fehler)
  • Null = 0 = success (Erfolg)
  • Positiv > 0 = warning (Erfolg mit Warnung)

Die folgenden Tabellen geben die verschiedenen Fehlercodes an und sind nach Vorzeichen aufgeteilt und sortiert.

Erfolg

Name Wert Beschreibung
NO_ERROR 0 Verarbeitung erfolgreich

Negative Fehlercodes

Name Wert Beschreibung
UNKNOWN_ERROR -1 GRI intern, nicht spezifiziert
INTERNAL_ERROR -2 GRI interner Systemfehler
API_NOT_REACHABLE -3 API nicht erreichbar
API_RESPONSE_ERROR -4 API hat negativen Code zurückgeliefert
PIPELINE_NOT_AVAILABLE -5 Pipeline nicht verfügbar
INVALID_REQUEST_ERROR -6 Fehlerhafte Anfrage
INVALID_REQUEST_LENGTH -7 Falsche Nachrichtenlänge
INVALID_ACTION -8 Nicht unterstützte Aktion
PROCESSING_TIMEOUT -9 Timeout während der Verarbeitung
UNKNOWN_PROTOCOL_VERSION -10 Protokollversion nicht unterstützt
WRONG_PROTOCOL_FOR_JOB -11 Job passt nicht zur Protokollversion
JOB_DOES_NOT_EXIST -12 Invalid job ID
MISCONFIGURED_JOB -13 Ungültige Job Konfiguration
HEC_CONFIG_ERROR -14 Ungültige Konfigurationsparameter
HEC_INIT_ERROR -15 Initialisierung der Kalibrierung fehlgeschlagen
HEC_SET_POSE_ERROR -16 Pose konnte nicht in angegebenem Slot aufgenommen werden
HEC_CALIBRATE_ERROR -17 Kalibrierung konnte aus aufgenommenen Posen nicht berechnet werden
HEC_INSUFFICIENT_DETECTION -18 Kalibriermuster nicht sichtbar oder nicht erkannt
TYPE_CONVERSION_ERROR -19 Wert nicht in den konfigurierten Typ konvertierbar
UNMAPPED_VALUE_ERROR -20 Wert hat keinen Eintrag in der referenzierten maps-Tabelle

Positive Codes

Name Wert Beschreibung
NO_POSES_FOUND 1 Keine Ergebnisse verfügbar
NO_RELATED_POSES 2 Keine zugehörigen Objekte gefunden
NO_RETURN_SPECIFIED 3 Job ohne Rückgabewerte konfiguriert
JOB_STILL_RUNNING 4 Asynchroner Job nicht beendet
MISSING_ADDITIONAL_DATA 5 additional_return-Pfad nicht gefunden

Node Rückgabecode Bedeutung

Die Module/Nodes können einen return_code zurückgeben. Dieser Node-Rückgabecode wird im Antwortfeld data_1 platziert (standardmäßig 0, wenn kein Code vorhanden ist). Der primäre Status des GRI wird in error_code zurückgegeben (vorzeichenbasierte Bedeutung).

Integration mit einem Roboter

Die Generic Robot Interface bietet die Kommunikation auf Port 7100 an.

Unterschiedliche Roboterplattformen können durch die Implementierung eines TCP-Socket-Clients unterstützt werden, der dem GRI-Binärprotokoll folgt (siehe Spezifikation des Binären GRI Protokolls). Dies erfordert einen Robotercontroller mit TCP/IP-Unterstützung und der Fähigkeit, Roboterposen in Binärnachrichten zu packen und Binärnachrichten in Roboterposen zu parsen.

Die Implementierungsschritte sind wie folgt:

  1. TCP Socketverbindung aufbauen
  2. Anfragenachricht zusammenstellen:
    • Nachrichtenheader setzen (8 Bytes)
    • Job ID setzen (2 Bytes)
    • Position verpacken (12 Bytes, 3x int32)
    • Rotation verpacken (16 Bytes, 4x int32)
    • Zusätzliche Daten verpacken (16 Bytes, 4x int32)
  3. Anfrage senden (54 Bytes insgesamt)
  4. Antwort empfangen (80 Bytes insgesamt)
  5. Antwort parsen:
    • Header (8 Bytes)
    • Job ID (2 Bytes)
    • Fehlercode (2 Bytes)
    • Position (12 Bytes, 3x int32)
    • Rotation (16 Bytes, 4x int32)
    • Zusätzliche Daten (40 bytes, 10x int32)

Byte-Interpretation in der Socket-Kommunikation

Einige Skriptsprachen für Roboter interpretieren einzelne Socket-Bytes als vorzeichenbehaftete Werte im Bereich [-128, 127] anstatt als vorzeichenlose Werte im Bereich [0, 255]. Falls dies der Fall ist, muss jedes Byte vor der Rekonstruktion von int32-Werten in einen vorzeichenlosen Wert konvertiert werden.

# Convert signed byte to unsigned
if byte_value < 0:
    byte_value = byte_value + 256

Nach der Konvertierung muss der int32 Wert in Little-Endian-Byte-Reihenfolge rekonstruiert werden. Anschließend wird die Vorzeicheninterpretation auf das höchstwertige Byte (most significant byte, MSB) angewendet, um festzustellen, ob der Gesamtwert des int32 negativ ist.

Bemerkung

Alle Posenkomponenten verwenden die in Posenformate beschriebene Skalierung.

Job und HEC_config API

Die Jobdefinitionen und die Definitionen von HEC_configs für die Hand-Auge-Kalibrierung können über die folgenden REST-API-Endpunkte gesetzt, abgerufen und gelöscht werden.

GET /generic_robot_interface/hec_configs

Liefert die definierten Hand-Auge-Kalibrierkonfigurationen zurück

Musteranfrage

GET /api/v2/generic_robot_interface/hec_configs HTTP/1.1

Musterantwort

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "0": {
    "grid_height": 0.18,
    "grid_width": 0.26,
    "robot_mounted": true,
    "tcp_offset": 0,
    "tcp_rotation_axis": -1
  }
}
Antwort-Header:
Statuscodes:
  • 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
GET /generic_robot_interface/hec_configs/{pipeline}

Liefert die Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration für die ausgewählte Pipeline

Musteranfrage

GET /api/v2/generic_robot_interface/hec_configs/<pipeline> HTTP/1.1

Musterantwort

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "grid_height": 0.18,
  "grid_width": 0.26,
  "robot_mounted": true,
  "tcp_offset": 0,
  "tcp_rotation_axis": -1
}
Parameter:
  • pipeline (string) – Pipeline der Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration (obligatorisch)
Antwort-Header:
Statuscodes:
  • 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
PUT /generic_robot_interface/hec_configs/{pipeline}

Setzt eine Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration für die ausgewählte Pipeline.

Musteranfrage

PUT /api/v2/generic_robot_interface/hec_configs/<pipeline> HTTP/1.1
Accept: application/json application/ubjson

{}

Musterantwort

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "return_code": {
    "message": "HEC configuration saved successfully",
    "value": 0
  }
}
Parameter:
  • pipeline (string) – Pipeline der Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration (obligatorisch)
JSON-Objekt zur Anfrage:
 
  • hand-eye calibration configuration (object) – Beispielargumente (obligatorisch)
Anfrage-Header:
  • Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Header:
Statuscodes:
  • 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
DELETE /generic_robot_interface/hec_configs/{pipeline}

Entfernt eine Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration.

Musteranfrage

DELETE /api/v2/generic_robot_interface/hec_configs/<pipeline> HTTP/1.1
Accept: application/json application/ubjson
Parameter:
  • pipeline (string) – Pipeline der Hand-Auge-Kalibrierkonfiguration (obligatorisch)
Anfrage-Header:
  • Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Header:
Statuscodes:
  • 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
  • 403 Forbidden – Verboten, z.B. weil keine gültige Lizenz für das CADMatch-Modul vorliegt.
  • 404 Not Found – Konfiguration für die angegebene Pipeline nicht gefunden
GET /generic_robot_interface/jobs

Liefert die definierten Jobs zurück

Musteranfrage

GET /api/v2/generic_robot_interface/jobs HTTP/1.1

Musterantwort

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "0": {
    "args": {
      "pose_frame": "external",
      "tags": []
    },
    "job_type": "CALL_PIPELINE_SERVICE",
    "name": "detect_qr_code",
    "node": "rc_qr_code_detect",
    "pipeline": "0",
    "selected_return": "tags",
    "service": "detect"
  },
  "1": {
    "job_type": "SET_PARAMETERS_SERVICE",
    "name": "set_depth_full_quality",
    "node": "rc_stereomatching",
    "parameters": {
      "double_shot": true,
      "quality": "Full"
    },
    "pipeline": "0"
  }
}
Antwort-Header:
Statuscodes:
  • 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
GET /generic_robot_interface/jobs/{job_id}

Liefert die Definition des ausgewählten Jobs zurück

Musteranfrage

GET /api/v2/generic_robot_interface/jobs/<job_id> HTTP/1.1

Musterantwort

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "args": {
    "pose_frame": "camera",
    "tags": []
  },
  "job_type": "CALL_PIPELINE_SERVICE",
  "name": "detect_qr_code",
  "node": "rc_qr_code_detect",
  "pipeline": "0",
  "selected_return": "tags",
  "service": "detect"
}
Parameter:
  • job_id (string) – ID des Jobs (obligatorisch)
Antwort-Header:
Statuscodes:
  • 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
PUT /generic_robot_interface/jobs/{job_id}

Legt eine Jobdefinition für die ausgewählte Job-Art fest. Die erforderlichen Felder hängen vom gewählten Job-Art ab.

Musteranfrage

PUT /api/v2/generic_robot_interface/jobs/<job_id> HTTP/1.1
Accept: application/json application/ubjson

{}

Musterantwort

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "job_id": "1",
  "return_code": {
    "message": "Job configuration updated successfully",
    "value": 0
  }
}
Parameter:
  • job_id (string) – ID des Jobs (obligatorisch)
JSON-Objekt zur Anfrage:
 
  • job definition (object) – Beispielargumente (obligatorisch)
Anfrage-Header:
  • Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Header:
Statuscodes:
  • 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
DELETE /generic_robot_interface/jobs/{job_id}

Entfernt eine Jobdefinition

Musteranfrage

DELETE /api/v2/generic_robot_interface/jobs/<job_id> HTTP/1.1
Accept: application/json application/ubjson
Parameter:
  • job_id (string) – ID des Jobs (obligatorisch)
Anfrage-Header:
  • Accept – application/json application/ubjson
Antwort-Header:
Statuscodes:
  • 200 OK – Erfolgreiche Verarbeitung
  • 403 Forbidden – Verboten, z.B. weil keine gültige Lizenz für das CADMatch-Modul vorliegt.
  • 404 Not Found – Job mit angegebener ID nicht gefunden