PrimitiveDB

Einführung

Das PrimitiveDB Modul (Datenbankmodul für geometrische Primitive) ermöglicht die globale Definition von geometrischen Primitiven, die dann in Detektionsmodulen verwendet werden können. Derzeit werden nur Ebenen unterstützt.

Eine Ebene kann z.B. als Referenzebene zur Messung der Abmessungen erkannter Objekte in BoxPick dienen.

Das PrimitiveDB Modul ist ein Basismodul, welches auf jedem rc_visard verfügbar ist.

Tab. 66 Spezifikationen des PrimitiveDB Moduls
Unterstützte Primitive Ebene
Max. Anzahl von Ebenen 100
Verwendung der Ebenen Dimensionierung erkannter Objekte
Mögliche Referenzkoordinatensysteme camera, external

Ebene

Eine Ebene ist in Hessescher Normalform definiert

\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} + d = 0,

wobei \mathbf{n} die Normale der Ebene (normal) und d der vorzeichenbehaftete Abstand der Ebene vom Ursprung des Referenzkoordinatensystems (distance) in Metern ist. Alle Punkte \mathbf{x}, die diese Gleichung erfüllen, liegen auf der Ebene. Die Normale wird als Einheitsvektor gespeichert. Wird eine Normale mit einer anderen Länge angegeben, werden die Normale und der Abstand entsprechend skaliert, was dieselbe Ebene beschreibt.

In der REST-API ist eine Ebene über folgende Werte spezifiziert:

  • id: Eindeutiger Name der Ebene
  • normal: Normale der Ebene mit den Komponenten x, y und z
  • distance: vorzeichenbehafteter Abstand der Ebene vom Ursprung des Referenzkoordinatensystems in Metern
  • pose_frame: Referenzkoordinatensystem der Ebene, entweder camera oder external

Das PrimitiveDB Modul speichert Ebenen nur und schätzt sie nicht. Eine Ebene kann mit dem Service compute_plane des Measure Moduls (siehe Schätzung von Ebenen) aus den aktuellen Sensordaten geschätzt und dann mit set_plane gespeichert werden.

Der rc_visard erlaubt das Speichern von bis zu 100 verschiedenen Ebenen. Die Konfiguration von Ebenen erfolgt in der Regel offline während der Einrichtung der gewünschten Anwendung. Die Konfiguration kann mithilfe der REST-API-Schnittstelle des PrimitiveDB Moduls vorgenommen werden, oder über die rc_visard Web GUI auf der Seite Ebenen unter dem Menüpunkt Datenbank.

Bemerkung

Die erstellten Ebenen sind persistent auf dem rc_visard gespeichert und auch nach Firmware-Updates und -Wiederherstellungen verfügbar.

Wechselwirkung mit anderen Modulen

Die folgenden, intern auf dem rc_visard laufenden Module liefern Daten für das PrimitiveDB Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.

Hand-Auge-Kalibrierung

Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann eine Ebene im Roboterkoordinatensystem angegeben werden, indem das Argument pose_frame entsprechend gesetzt wird.

Es kann zwischen den folgenden zwei Werten für pose_frame gewählt werden:

  1. Kamera-Koordinatensystem (camera): Die Ebene ist im Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in ihrer Umgebung notwendig. Das bedeutet insbesondere, dass sich die konfigurierten Ebenen mit der Kamera bewegen. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, die konfigurierten Ebenen zu aktualisieren, wenn sich das Kamera-Koordinatensystem bewegt (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera).
  2. Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem (external): Die Ebene ist im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Auge-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage (statisch oder robotergeführt) und die kalibrierte Hand-Auge-Transformation automatisch vom Modul Hand-Auge-Kalibrierung.

Die Ebene wird beim Speichern nicht transformiert, d.h. sie muss bereits im gewünschten pose_frame angegeben sein.

Bemerkung

Wurde keine Hand-Auge-Kalibrierung durchgeführt, muss als Referenzkoordinatensystem pose_frame immer camera angegeben werden.

Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind camera und external. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.

Services

Das PrimitiveDB Modul wird in der REST-API als rc_primitive_db bezeichnet und in der Web GUI unter Datenbank ‣ Ebenen dargestellt. Die angebotenen Services des PrimitiveDB Moduls können mithilfe der REST-API-Schnittstelle oder der Web GUI ausprobiert und getestet werden.

Das PrimitiveDB Modul stellt folgende Services zur Verfügung.

set_plane

speichert eine Ebene auf dem rc_visard. Eine bestehende Ebene mit derselben id wird überschrieben. Alle Ebenen sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.

Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_primitive_db/services/set_plane

Die Definition einer Ebene wird in Ebene beschrieben.

Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "args": {
    "distance": "float64",
    "id": "string",
    "normal": {
      "x": "float64",
      "y": "float64",
      "z": "float64"
    },
    "pose_frame": "string"
  }
}

Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "name": "set_plane",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}

get_planes

gibt die mit plane_ids spezifizierten, gespeicherten Ebenen zurück.

Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_primitive_db/services/get_planes

Werden keine plane_ids angegeben, enthält die Serviceantwort alle gespeicherten Ebenen.

Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "args": {
    "plane_ids": [
      "string"
    ]
  }
}

Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "name": "get_planes",
  "response": {
    "planes": [
      {
        "distance": "float64",
        "id": "string",
        "normal": {
          "x": "float64",
          "y": "float64",
          "z": "float64"
        },
        "pose_frame": "string"
      }
    ],
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}

delete_planes

löscht die mit plane_ids spezifizierten, gespeicherten Ebenen.

Details

Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.

PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_primitive_db/services/delete_planes

Alle zu löschenden Ebenen müssen explizit in plane_ids angegeben werden.

Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "args": {
    "plane_ids": [
      "string"
    ]
  }
}

Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:

{
  "name": "delete_planes",
  "response": {
    "return_code": {
      "message": "string",
      "value": "int16"
    }
  }
}

Rückgabecodes

Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten return_code bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in return_code.message akkumuliert.

Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabe-Codes auf:

Tab. 67 Rückgabe-Codes der Services des PrimitiveDB Moduls
Code Beschreibung
0 Erfolgreich
-1 Ungültige(s) Argument(e)
-10 Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an Ebenen überschritten wurde.
10 Die maximal speicherbare Anzahl an Ebenen wurde erreicht.
11 Mit dem Aufruf von set_plane wurde eine bereits existierende Ebene mit derselben id überschrieben.