Zivid Modul¶
Bemerkung
Die Firmwareversion der angeschlossenen zivid Kamera muss der vom rc_visard geforderten Firmwareversion entsprechen, sonst kann die zivid nicht verwendet werden. Um die zivid Firmware auf die benötigte Version zu aktualisieren, öffnen Sie die Web GUI, navigieren Sie zu und wählen Sie die zivid Pipeline. Danach wird das Update durch Klicken auf Zivid Firmware updaten durchgeführt.
Das zivid Modul ist ein Basismodul, das auf jedem rc_visard verfügbar ist und liefert Disparitäts-, Konfidenz- und Fehlerbilder einer angeschlossenen zivid Structured Light Kamera. Es läuft nur in Kamera-Pipelines vom Typ zivid.
Benutzerdefinierte Voreinstellungen¶
Die zivid-Kamera verfügt über zahlreiche vorkonfigurierte Einstellungen zur Bildaufnahme, sogenannte Presets.
Die mit der zivid-Kamera mitgelieferten 3D-Voreinstellungen umfassen sowohl 2D- als auch 3D-Einstellungen und ermöglichen die gleichzeitige Erfassung von Farbbildern und Tiefendaten. Die 2D-Bildeinstellungen werden jedoch ignoriert. Stattdessen wird das 2D-Bild mit der in rc_camera gewählten Voreinstellung aufgenommen (siehe Benutzerdefinierte Voreinstellungen). Die 3D-Voreinstellungen sind nach Anwendungsanforderungen kategorisiert, z.B. Consumer Goods, Manufacturing usw.
Benutzer können mit der Software Zivid Studio (https://www.zivid.com/zivid-studio-software) auch eigene 3D-Presets erstellen und als .yml-Dateien speichern. Diese Preset-Dateien können auf der Seite Tiefenbild der Web GUI auf den rc_visard hochgeladen werden. Alternativ können Voreinstellungen über die REST-API verwaltet werden, wie in Presets API beschrieben. Benutzerdefinierte Presets können dann wie die vordefinierten Presets über den Laufzeitparameter preset_name für die Tiefenbildaufnahme ausgewählt werden. Soll das im benutzerdefinierten 3D-Preset enthaltene 2D-Preset verwendet werden, muss dieses ebenfalls als 2D-Preset hochgeladen und als preset_name in rc_camera ausgewählt werden.
Parameter¶
Das zivid Modul wird in der REST-API als rc_zivid bezeichnet und in der Web GUI auf der Seite Tiefenbild in der gewünschten Pipeline dargestellt, wenn eine zivid Kamera an der entsprechenden Pipeline angeschlossen ist. Der Benutzer kann die zivid Parameter entweder dort oder über die REST-API (REST-API-Schnittstelle) ändern.
Übersicht über die Parameter¶
Dieses Softwaremodul bietet folgende Laufzeitparameter:
| Name | Typ | Min. | Max. | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
acquisition_mode |
string | - | - | SingleFrame | Aufnahmemodus: [Continuous, SingleFrame] |
maxdepth |
float64 | 0.3 | 100.0 | 100.0 | Maximaler Abstand in Metern |
mindepth |
float64 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | Minimaler Abstand in Metern |
preset_name |
string | - | - | - | Name der Voreinstellung |
Beschreibung der Laufzeitparameter¶
Jeder Laufzeitparameter ist durch eine eigene Zeile auf der Seite Tiefenbild der Web GUI repräsentiert. Der Web GUI-Name des Parameters ist in Klammern hinter dem Namen des Parameters angegeben und die Parameter werden in der Reihenfolge, in der sie in der Web GUI erscheinen, aufgelistet:
acquisition_mode (Aufnahmemodus)¶
Dieser Parameter bestimmt den Aufnahmemodus der 3D-Tiefenbilder. Der Aufnahmemodus kann auf Kontinuierlich (
Continuous) oder Einzelbild (SingleFrame) gestellt werden. Letzteres ist der Standardwert, wobei ein Tiefenbild bei jedem Klick auf den Aufnehmen-Knopf oder beim Aufruf des Servicesrc_zivid/acquisition_trigger(siehe Services des rc_zivid Moduls) aufgenommen wird. Im Modus Kontinuierlich (Continuous) werden Tiefenbilder kontinuierlich aufgenommen, wenn auch der 2D Bildaufnahmemodus auf Kontinuierlich (Continuous) gestellt ist. Andernfalls werden Tiefenbilder nur aufgenommen, wenn eine 2D Bildaufnahme ausgelöst wird.Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/0/nodes/rc_zivid/parameters/parameters?acquisition_mode=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_zivid/parameters?acquisition_mode=<value>
preset_name (Voreinstellung)¶
Mit diesem Parameter kann eine Voreinstellung für die 3D-Bildaufnahme ausgewählt werden. Die Voreinstellung kann eine der vorkonfigurierten zivid-Voreinstellungen sein, die vom zivid-Modell abhängen und vom angeschlossenen Gerät gelesen werden, oder eine benutzerdefinierte Voreinstellung, die auf den rc_visard hochgeladen wurde (siehe Benutzerdefinierte Voreinstellungen).
Über die REST-API kann dieser Parameter wie folgt gesetzt werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_zivid/parameters?preset_name=<value>PUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_zivid/parameters?preset_name=<value>
Statuswerte¶
Das rc_zivid Modul meldet die folgenden Statuswerte:
| Name | Beschreibung |
|---|---|
fps |
Aktuelle Bildwiederholrate der Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder in Hertz. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als FPS (Hz) angezeigt. |
height |
Höhe der Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder in Pixeln. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als zweiter Teil von Auflösung (px) angezeigt. |
last_capture_ok |
1 wenn die letzte Bildaufnahme erfolgreich war |
last_timestamp_grabbed |
Zeitstempel des letzten aufgenommenen Tiefenbilds |
latency |
Aktuelle Bildwiederholrate der Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder in Hertz. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als FPS (Hz) angezeigt. |
width |
Breite der Disparitäts-, Fehler- und Konfidenzbilder in Pixeln. Dieser Wert wird unter der Bildvorschau in der Web GUI als erster Teil von Auflösung (px) angezeigt. |
Services des rc_zivid Moduls¶
Das ``rc_zivid` Modul bietet folgende Services.
acquisition_trigger¶
signalisiert dem Modul, ein Tiefenbild aufzunehmen, falls
acquisition_modeaufSingleFrame(Einzelbild) eingestellt ist.Details
Es wird ein Fehler zurückgegeben, falls
acquisition_modeaufContinuous(Kontinuierlich) eingestellt ist.Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_zivid/services/acquisition_triggerPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_zivid/services/acquisition_triggerDieser Service hat keine Argumente.Mögliche Rückgabewerte sind in der Tabelle unten aufgeführt.
Mögliche Rückgabewerte des acquisition_triggerServiceaufrufs.¶Code Beschreibung 0 Erfolgreich -8 Triggern ist nur im Einzelbild-Modus möglich. 101 Triggern wird ignoriert, da bereits ein anderer Triggeraufruf stattfindet. 102 Triggern wird ignoriert, da keine Empfänger registriert sind. Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "acquisition_trigger", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
reset_defaults`¶
stellt die Werkseinstellungen der Parameter dieses Moduls wieder her und wendet sie an („factory reset“).
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/pipelines/<0,1,2,3>/nodes/rc_zivid/services/reset_defaultsPUT http://<host>/api/v1/nodes/rc_zivid/services/reset_defaultsDieser Service hat keine Argumente.Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "reset_defaults", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
Presets API¶
Die 3D Voreinstellungen können über die folgenden REST-API Endpunkte gesetzt, abgefragt und gelöscht werden.